カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134aのレビュー

平均満足度 4.65 (1,225件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
1,225件中 801~820件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-24
用途:
エアコンガス補充
対象商品:
39223037

ネットで最安値だと思われます。
よく冷えますよー、本当に。

2017-05-12
用途:
エアコン修理
対象商品:
39223037

届くのが早くて、助かりました。GW中の到着は諦めていたのですが、素早い対応ありがとうございます。

2019-11-05
用途:
車のエアコン修理
対象商品:
39223037

他のメーカーとも変わり無く、冷えも同じです。
500gとかあれば嬉しいのにね!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の課題として検討いたします。

2018-04-10
用途:
エアコンガス交換、補充
対象商品:
40409591

いつもこれを使ってやっています。問題なく使用できています。GOOD!

2017-07-03
用途:
カーエアコンガス充填
対象商品:
39223037

安くて、よく冷えて、大変満足しています。リピーターです

2017-07-18
用途:
車のメンテ
対象商品:
39223037

一缶当たりの単価が 安くて助かります 気にしないで補充できて 良いです キンキンに冷えてます

MUSE株式会社 様2017-08-14
用途:
エアコンガス補充に使用。8年13万キロ超のホンダフィットRSに補充しました。
対象商品:
39223037

梱包もしっかりしていて商品到着も早い!一般店舗では販売していないため、モノタロウさん様様です。エアコンはタイヤと一緒で自然とガスが減るので、壊れる前にガス量を確認し補充するようにしています。今回はこのガス200g1本をオイルと一緒に補充しました。サイトグラスの気泡が消えました。これからもモノタロウさんでガスを購入します。

2016-10-30
用途:
エアコンガス補充
対象商品:
39223037

そんなに安くはありませんが使って普通に冷えますので問題は無いと思います。モノタロウブランドならもう少し安くしてもらえると助かります。

2018-04-03
用途:
ガス補充
対象商品:
39223037

今回テスト的に購入。価格が安く品質も良いと思います。

青木自動車 様2017-05-03
用途:
自動車エアコンの修理時に
対象商品:
39223037

欠品が多い商品なので、
いつも最安値の物を購入しています。
特にこだわり無いので安ければオッケーです!

有限会社ルーエ 様2018-03-31
用途:
A/Cガスチャージに
対象商品:
39223037

普通に使えます。コスパも良い方だと思います。また買います。

2017-07-23
用途:
自動車エアコン整備
対象商品:
39223037

前回使用し、缶切りバルブ開口部が変形して小さく注入に苦労したが、
今回商品は対策されたのか?変形もなく普通に注入完了。
唯複数缶使用すると、同一メーカー(デンゲン製)缶切りバルブでも
若干開口径が違う物もありますが、一気に注入する物ではないので、
注入には影響なしです。

2019-08-17
用途:
輸入車の冷媒補充
対象商品:
39223037

冷房の効きが少し悪く、高圧の数値が上がらないため2本補充。オートの22℃で寒いぐらい効くようになりました。高価なメーカー品との差が分からずモノタロウブランドで十分だと感じています。補充するということは、フロンガスが漏れて大気中に放出されてしまって減っている訳なので、微量の漏れを止めることができる商品を期待します。

1人が参考にしています
2018-03-23
用途:
カーエアコンのガスチャージ
対象商品:
39223037

リーズナブルな価格であると同時に容器も丁寧な作りなので安心して使えます。

ホームプランニング 様2017-09-05
用途:
ガス充填
対象商品:
39223037

古い車を所有している為、常に常備しているので
安価なものは有り難です。

荒川モータース 様2017-05-30
用途:
エアコン修理
対象商品:
40409591

値段も安いし今の所特に問題もなさそうです。
在庫なくなり次第又リピート予定です。

2018-03-01
用途:
車のエアコンのガス充填
対象商品:
39223037

金額が安いのに、エアコン性能は変わらないので、満足です。

ケイズ自動車 様2017-06-05
用途:
エアコン修理
対象商品:
39223037

ケース買い並みの単価なので必要数量だけ買っても割安なので有り難い。

2017-07-20
用途:
マイカーのエアコンガス補充用として
対象商品:
39223037

毎年1本づつ補充していますが、エアコンもしっかりと効きます。

2019-07-29
用途:
マイカーのメンテ
対象商品:
39223037

H23年式デミオDE5で昨年あたりからエアコンの効きが悪いと感じていたのでダメ元でガスを補充してみた。結果25度設定でも十分冷えていると感じるくらいになった。今回は冷媒ガス1本とエアコンオイル1本充填しました。ちなみに車両側のガス圧力は正常範囲でしたが注入してもゲージに変化ありませんでした。