耐熱スプレーのレビュー

平均満足度 4.34 (531件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱スプレー モノタロウ
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。 【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
531件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
齋藤 タイル 様2017-11-19
用途:
マフラーの塗装
対象商品:
40426136

マフラーの塗装に使用していますが惜しげなしに使えます。

2017-11-10
用途:
台所のガスコンロの中の部品鉄板の錆止め。
対象商品:
40426127

ホームセンターで買うと1500円はしますが安く買えたの良かったです

齋藤 タイル 様2017-11-19
用途:
車に使用
対象商品:
40426136

車のマフラー塗装に使用しています綺麗に仕上がります。

2018-01-10
用途:
車のマフラー塗装
対象商品:
40426136

林道・廃道・雪道・河川等を走行しているのでマフラーも傷だらけです。錆止めも兼ねて塗装してます。

2017-09-30
用途:
ffストーブ分解掃除
対象商品:
40426127

塗りやすく耐久性に優れています。ただ厚塗りは。はがれてくるので
注意

2017-09-24
用途:
車のマフラー
対象商品:
40426136

錆びた車のマフラーに使いました。
今のところ、はげもしないし、耐久性もありそうです。

2017-11-18
用途:
自動車整備 アウトドア用品修理
対象商品:
40426136

コストパフォーマンスに優れています、プロの利用にも十分耐える良い商品ですが、ブラックがなくなってしまったんですね 残念!

2017-10-08
用途:
車両整備
対象商品:
40426127

シャシーブラックより厚くふけるので、耐熱スプレーを使用すること度々あります。

有限会社ファイン 様2017-08-11
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
40426127

バイクのマフラーの塗装に使っています。ほかのレビューにもありますが、少し水っぽい感があります。ですが普通に吹き付けでき仕上がりも悪くないので、リピートしています。

2017-06-26
用途:
車のマフラー塗装時
対象商品:
40426136

東北では、冬に塩を凍結防止にまくので、マフラーがすぐにダメになりますが、これで毎年塗装しているので、15年使用してもまだ駄目になりません、カーショップで売られている商品より、はるかに安いので、たっぷり使ってます。

2017-08-29
用途:
マフラーの塗装
対象商品:
40426127

マフラーの保護のため使用しています。地域的に冬には塩をまくので保護剤は必須です。水性なのでやや定着性が弱い気がします。

2017-09-12
用途:
車のマフラ等に使用。
対象商品:
40426136

マイカーのマフラー、自宅のストーブの高熱部に使用します、簡単で便利。

出口自工 様2018-06-29
用途:
マフラー修理時
対象商品:
40426136

価格もお手頃で、
品質も大変良くとても満足する商品です。

2017-09-11
用途:
塗装作業
対象商品:
40426136

特にはありませんが、耐熱の度合いを使用しながら確認してみます。

2017-11-27
用途:
マフラーの防錆
対象商品:
40426127

マフラーのさび止めに使用乾きも速く色もきれいこれで高温にも耐えてくれれば最高です

2017-08-07
用途:
原付バイクのマフラー塗装
対象商品:
40426127

サビを落とした後の仕上げに使用。塗った後すぐ取り付けてアイドリングで乾かしました。耐久性が未知数ですが、今のところ問題ありません。

立川自動車整備工場 様2017-06-13
用途:
マフラー塗装に
対象商品:
40426136

シルバーの物を買いました。錆が浮いたマフラーの塗装に使っていますが、綺麗な仕上がりになります。ただ思っていたよりもギラギラした銀色で、アルミシルバーに近い色でした。
今度はブラックを買ってみようと思っています。

2017-06-02
用途:
屋外ピザガマの扉に利用
対象商品:
40426127

屋外にピザガマを作り扉を塗装する為に購入しました。余った塗料はマフラーの熱が発生する部分に利用しました。どちらもきれいに塗れて満足しています。

1人が参考にしています
2017-10-07
用途:
ブレーキ塗装
対象商品:
40426136

薄くキレイに塗れます。数日乾燥後に触るとパウダーが指に付きます。
ブレーキローターは塗膜が剥がれるので問題ないんです。

2017-09-18
用途:
マフラーの錆止め塗装、マフラー溶接跡など
対象商品:
40426136

今まで使っていた耐熱スプレーと何ら変わらず値段的も大変満足してます。