SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用のレビュー

平均満足度 4.72 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
4,998 / 税込 5,498
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
まっちゃんさーびす 様2025-10-06
用途:
1983年式スーパーカブ50改70cc初投入
対象商品:
40434371

元々イジられてた車輌、手元に来てから1000キロくらいは乗った。
70にボアアップしてるから振動はやむを得ないかぁと思っていた。10数年前に購入していたエコゾイル、ラベルはカビが生えてたので正直捨てようと思った。捨てるなら…と注入
オイル交換して100キロくらい走った時期だった。
少し抜いて抜いた分エコゾイル注入。その日70キロほど乗ってみた。信号ほぼない千葉の海沿い。途中からアイドリングがめちゃくちゃ高くなってオートクルーズ状態。やっと信号で停まったと思ったらアイドリング高過ぎて笑った。
発進時、高回転アイドリングでN→1速、ペダル離した瞬間ダルマ屋状態。
コンビニ寄ってアイドリング調整。
フリクションなくなったからその分アイドリング高くなった模様。
そして振動マジで少なくなった。メーター読み80が限界だったが、開度3/4くらいで到達するように。
別物バイクになった。乗るのが超楽しい。
以前は定期的にゾイル入れてたから分からなかったが、初めてのバイクに入れると効果あるのがめちゃくちゃわかる。
ゾイル見直した。やっぱスゴイわ

2025-11-01
用途:
旧車のエンジン保護
対象商品:
40434371

車齢16年から32年の自家用車に使っており、アイドリング時の振動や音の変化は感じました
高回転域はあまり回さないので違いは良くわかりませんが、5年以上使い続けていて好調を保っているので効果はありそうです

2025-11-30
用途:
バイクの整備等

実感としてわかるわけではないが、バイクが古いので劣化防止の意味で使っています。歴史も長いし信頼しています。

2025-11-25
用途:
愛車の手入れ

古い原付バイクに使用しました。
エンジン音がいい感じになったので走りに変化があるか楽しみです。

2025-08-05
用途:
車に入れてみました

バイクにも使っていますが、今回は4Lの大型SUVの自家用車に入れてみました。ガソリン2回分くらいは力強さを感じました。使わないより全然良いし、安価な保険と思えばかなり良いと思います。

2025-06-29
用途:
バイクに
対象商品:
40434371

あまり効果を体感できないんですが、悪くなる事もなかろうと。

2025-01-06
用途:
車やバイクのエンジンオイルに添加。

これまで普通のSUPERZOILを使用してましたが、ECOが出たのでバイクに使ってみました。今のところ問題無いです。ダックス125のエンジンの回転がスムーズになった気がします。

2024-08-07
用途:
大排気量、軽四に添加

NA3.5lの車両に添加した際、滑らかさと燃費の向上がありました。軽四は高年式だったのであまり分からなかったですが継続して使用してみます。

1人が参考にしています
2024-04-26
用途:
バイク
対象商品:
40434353

長年愛用している。使い続けるとだんだん効果が解り難くなってくるが、エンジンのOHをした時にクリアランスを計れば効果が解る。ドカにも入れてます。

2人が参考にしています
2024-06-21
用途:
旧車のBMWのエンジンオイルに添加しました。
対象商品:
40434362

添加したらすぐにエンジン音が静かになりシフトチェンジがニュートラルにスムーズにすぐに入るようになりました。

1人が参考にしています
2023-12-11
用途:
エンジンに最高
対象商品:
40434362

何事らない これからも最高のに製品頑張って下さいです

2023-07-05
用途:
オイル燃焼対策
対象商品:
40434362

空冷エンジンのオイル燃焼による煙吐き対策で添加しました。
オイル交換と同時に添加したのですが、添加後200キロくらいで煙吐きがなくなりました。
ノイズやシフトフィールの変化は感じませんが、狙った効果があったのでとても嬉しいです。
オイルによる燃調の狂いがなくなり点火プラグもキレイになりました。
おすすめの添加剤です。
そうそうモノタロウさんの10%オフ助かっています。いつもありがとうございます。

4人が参考にしています
2023-09-13
用途:
古いバイクのエンジンオイルに添加する。
対象商品:
40434353

通常のゾイルよりコスパが高くどこのバイク用品店より安価でありがたい

北浦 様2023-08-08
用途:
エンジン保護と燃費アップ
対象商品:
40434362

スズキのバイクのエンジンと相性がとても良いです。ガサガサ異音が減り、燃費が約15%伸びます。
エコの方が、通常商品よりコスパが良いです。

門前商店 様2023-05-24
用途:
商用配達バイクの性能保持
対象商品:
40434371

もう何年も使い続けています。明らかにエンジン音は静かになるし回転もスムーズな感じがしてバイクメンテナンスには欠かせません。

1人が参考にしています
2023-05-10
用途:
メンテナンス時
対象商品:
40434353

バイクのエンジンに安心して使用出来る添加剤です
使用するとエンジンがなめらかにまわるようになります

2023-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40434371

バイクと車に使用しました。
心なしか エンジン音が静かになったと思います。

2022-04-09
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40434371

当製品には絶対的信頼をしています。燃費向上は確実に実感しています。
価格は、高すぎます。是非、検討してほしいです。

1人が参考にしています
電磁環境研究室 様2022-06-09
用途:
自車(バイク)のメインテナンス
対象商品:
40434353

メカノイズが少々気になり,また夏になると油温上昇も顕著な車両の為,オイルに本製品を添加. 油温の上昇は今のところ問題なく,メカノイズも軽減されたと思う.

2021-12-02
用途:
自動車のディーゼルエンジンのオイルに添加
対象商品:
40434362

商品を自動車のエンジンに入れてすぐにエンジン音が以前より静かになるのが体感できました。エンジンのフケもよくなったように感じます。

1人が参考にしています