オイルシステム 多走行車用 Nのレビュー
- 用途:
- 車のメンテナンス、オイル交換時
- 対象商品:
- 40516603
注入してエンジン始動時はノイズ音が軽減しましたが、1.000㎞位しか効果無しみたい。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換の度に投入
- 対象商品:
- 40516603
わが家のミニバンは、9年、9万Kmで、オイルが減る現象が発生したため、毎月オイルを足していました。
この製品を添加したところ、5ヶ月経過してもオイルの減少が見られないので、今後はオイル交換の度に投入することにしました。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
- 40516603
エンジン音は入れるとすぐに静かになります。
MonotaROオイルが高級オイルになります。
3000kmで交換してるので、距離が多くなるとわかりません
- 用途:
- 車メンテナンス
- 対象商品:
- 40516603
2003年式、走行130000kmアコードワゴンCM2
に使用。
約800km.1か月経過。アイドリング音が静かに
燃費が約5%向上。
結果に満足しています。
- 用途:
- オイル交換時に使用
- 対象商品:
- 40516603
リピートで購入です。
近所の量販店で購入するよりも安く手に入るのがうれしいです。
使用感としては、エンジンから聞こえるちょっとしたカリカリ音が緩和され、乗っていて気持ち良いです。
長く使っていると、エンジンの動きも良いようです。
- 用途:
- 中古の自動車を購入して直ぐのオイル交換時
- 対象商品:
- 40516603
前のオーナーがどんな乗り方をしてたのか不明なので、まず最初にオイル周りのクリーニングをするために入れました。結果は次の交換後なので、正直まだ分かりません。
- 用途:
- 自家用車のエンジントリートメント
- 対象商品:
- 40516603
昔はSTPをたまに使用してきましたが、
今回は6万キロを超えた1.6Literエンジンに使用して見ました。通常の回転数は精々3,000RPM
ですがO/Dを外すと4,000回転以上で巡行する道もあるので試用する気になりましたが、
アイドリングがスムースに感じるようになりました。
- 用途:
- 12年使用、11万キロの軽自動車に投入
- 対象商品:
- 40516603
良いのか悪いのかよくわかりません。
エンジンは止まらずにしっかりと動いてくれています。
気分的には「良くなった、エンジンが滑らかになった」気がします。
- 用途:
- 長距離使用のバイクや軽自動車の添加剤
- 対象商品:
- 40516603
60000㎞以上走行のバイクと軽自動車に使用しましたが、いずれも体感的に少しですがトルクが向上しアクセルレスポンスも良くなったのを感じます。これからもオイル交換時期に定期的に使用したいと思います。
- 用途:
- エンジン内部が汚して来ましたので
- 対象商品:
- 40516603
まだ使用したばかりで分からないが値段は非常に満足しております。商品の効果を見てから良いようでしたら定期的に購入させて頂きます
- 用途:
- 距離が10万超えていて、オイルも自然と減ったとき
- 対象商品:
- 40516603
中古車の軽を東京方面から昨年の6月に購入しましたが、距離が10万超えており、オイルも自然と減る時があり、なんとかしたい気持ちで、購入しました、まだデーターが出てないので、わかりませんが、燃費の改善のきざしも少し出てきており、結果がよけるば、多くの人に薦めたいと思います
- 用途:
- にじみ改善にも効果あり
- 対象商品:
- 40516603
20年経過,17万Km走行のホンダ車に入れてみました。
この車はリヤクランクオイルシールからのにじみがあり、
滴る事はありませんがエンジンとミッションのつなぎ目あたりが
常に油汚れの状態でした。
オイル交換の度に1本添加し、2~3回目あたりからにじみが
少なくなっていきました。
今は完全ににじみは無くなっているようで、掃除した後の油汚れはありません。
パワー回復や燃費改善効果は実感しにくい印象ですが、
シール性能回復効果はあるようです。