タップボルト(ドレンプラグ)のレビュー

平均満足度 4.65 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOL
SUN TOOL
1,498 / 税込 1,648
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
137件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中村自動車 様2026-01-18
用途:
自動車整備

アルミオイルパンの(オイルドレンボルトの受け側)山が無くなりおバカさんになっていました。整備してる色んな方のブログからこのタップボルトは使えそうだな!と思い即購入、純正サイズよりほんのちょっと径が太くなっていてドレンボルト穴に入れて締め込むだけで新しい溝が出来上がります。すごく手軽に修復できました、さらにこのボルトを使えば何度も開け締めでき使えるみたいなのでとてもよい商品だと思いました。

有限会社 小松自動車 様2025-06-28
用途:
アルミオイルパンの修理

何処かのスタンド等でオイル交換した車両のアルミ製オイルパンで、ドレンボルトの締めすぎが原因でボルトの山が崩れてしまっている車両が結構有ります。
以前はオイルパン交換での対応でしたが、此方の商品を知ってからドレンプラグのみの交換で済みますので、大変重宝して下ります。
近隣の整備工場にも教えてあげて大変喜ばれました。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
オイルパン(アルミ製)の雌ネジの山破損の為の補修用。

当初タッツピングをしてネジ山を補修しようと思いましたが、この商品を見つけて使用したところ簡単に補修する事ができました。

全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様2025-10-23
用途:
自動車用のエンジンドレン

使用感は問題ありません
ドレンパッキンのみ、の部品供給があれば便利

2024-12-13
用途:
なめたドレンボルト穴の対策として
対象商品:
45317903

オイルパンのドレンボルトのネジ山をなめてしまったハイゼットに使用しました。一度に最後まで締め込まず、締めては緩めてボルトのネジ山に付いたアルミの削りカスを取り除き3回目くらいで最後まで締め込みました。
結果問題無く漏れや滲みも無くうまくオイル漏れを止める事ができました。
タップを切り直さずに簡単に対処できるのは費用対効果の大きな商品だと思います。
ただ完全にネジ山が無いくらい潰れていたら、こちらのタップボルトでは厳しいかと思いました。

1人が参考にしています
2024-02-26
用途:
ドレンボルトのネジ穴が舐めてしまい補修として
対象商品:
45317903

アトレーワゴンS321型はアルミパンなので定例でネジなめ してしまいました。 完全に閉まらずクルクル回る状態でネジを外すとネジ目にアルミが詰まってました。車屋で修理費用は5万と言われこちらの商品を試してみようと購入、取付け方は垂直に手で回し 硬くなったところから工具で ボルトを半分回して戻す の繰り返して行き しっかりとネジ固定できるようになりました。思いのほか簡単に直ってよかったですが、これからのオイル交換は上抜きにします。

3人が参考にしています
2023-07-08
用途:
自動車のオイル交換でドレンボルト交換
対象商品:
45317903

ダイハツムーブのオイル交換で、前回、ドレンボルトを締めたら急に軽くなったので新しいパッキンのせいかなと思ってましたが、今回オイル交換でドレンボルトを緩めるとアルミのオイルパンのネジ山が、削れてドレンボルトにくっついてました、前回のオイル交換でドレンボルトを締めすぎたのが原因です。穴が大きくなったので、購入してタップボルトをグリスを塗って少し締めては緩めてを繰り返してオイルパンにネジ山を修正しました。これでオイル漏れもなく安心しました。

2023-09-13
用途:
ドレンボルト交換
対象商品:
45317912

DA62Wエブリィワゴン(平砂16年式)に使用。
オイル漏れ止まりました。
締め込む時、結構きつ目でした。(ネジを切ってるんだから当たり前か?)
ワッシャーも付いていて、これ一つで問題解決です。  コスパ最高!

1人が参考にしています
2023-08-10
用途:
作業
対象商品:
45317903

ダイハツのアルミオイルパンあるあるの、どうしようもないトラブルに対処してくれます。
2度ほど使用してますが、オリジナルのドレンボルトが「クルクル」回ってしまう状態の物でも、これを使うと、ギュッと締め付けられます。(でも、ほどほどに)
ネジ山が多少残ってる場合は、一気に締め付けずに、「緩め・締め」を繰り返して少しずつ締める様にすると良いと思います。

5人が参考にしています
2023-02-22
用途:
スカイウェイブ250cj43a

スカイウェイブ250オイルパンのネジ山をボウズにしてしまい悩んでた所この商品に辿り着きました。半信半疑でも信じてつけた所ピッタリ着きました。メガネレンチで、硬くなったら緩めてを繰り返し最後迄到達させたらボルトを緩め外し私の場合は付属のワッシャーの上にドレンワッシャーを重ね締めました 私が購入したしボルトはm14 の1.5です純正サイズがm14 1.25なのでワンサイズ大きい1.5取り付けましたが今のところ問題はありません

4人が参考にしています
2023-01-11
用途:
完全にねじ山の無くなったオイルパンに
対象商品:
45317912

先日エンジンオイル交換時にドレンボルトを取り外したところ、ボルトにオイルパンのねじ山が全てついてきてしまい出番がやってきました。
バッチリ締め付けでき、その後のオイル漏れも無く助かりました!
早速買い足しておきたいと思います!

1人が参考にしています
株式会社ジュアンビューティ 様2024-11-08
用途:
オーバートルクでドレン穴のメネジをさらったため補修用として

結論:最初からついているパッキンはつけたままねじ切りしたほうがいい。
他メーカーにはないM10*P1.25のサイズを購入しました
品物は便利なものだと思います。
正しい使い方をすれば大丈夫だと思います。 
クランクケースのドレン穴の結構奥までめねじをさらったため
奥にぎりぎりもとのめねじが残っている状態でした。
タップ立の要領で半分回して元に戻してをくりかえしながらねじ切りしました。
この時私はついているt=2mmのノンアスユニオンパッキンをはずしてねじ切りしたのが
結果的に行けなかったと思います。
ねじ切り自体はできたのですが、後でフランジをつけて本締めしようとしたら
いまいちトルクがかかり切らず、パッキンをつぶし切りませんでした。
本製品との特徴である、先っぽは元のネジの径で、
ネジの根っこまで微妙なテーパーがついて膨らんでいく形状の為
せっかくドレン穴に残っていためねじ部分を2mmの厚さ分拡大してしまったようです。
そのためパッキンをとると結構なきつさで締まる気がしますが、
パッキンをつけると油漏れするぐらいしか締められませんでした。
2mmのパッキンぐらい潰れるだろうと思っていましたが無理でした。
結局リコイルキットを買おうと思います。
まずタップボルトを買う前にモノタロウ様で販売している
m10*1.25のフランジボルトのネジ長さ25mm・30mmを買って
通常のパッキンをつけて、念のために耐油シールテープを巻いて
様子見してから、本製品を試せばよかったかなと思っております。

2人が参考にしています
2023-03-19
用途:
オイル交換トラブル
対象商品:
45317903

もしものときの保険として。
使ってみない事にはわからないけど、使わずに済む事が出来れば一番良いことだと。

1人が参考にしています
2023-04-04
用途:
ミラココア KF 用
対象商品:
45317903

KFエンジンの為ドレンボルトの締付は毎回慎重にしてましたが、14万キロの交換で締まらなくなりました。簡単にタップ付けできカチッと締まる様になりました。オイルパン交換の費用が節約できました。

プロター 様2023-01-06
用途:
自動車修理
対象商品:
45317903

ダイハツの KFに使用しました。グズグズのオイルパンにピッタリはまり しっかり締め込む事ができました。

ガレージ バグース 様2024-03-11
用途:
ダイハツタント
対象商品:
45317903

オイルパンを交換する前にこちらを試したほうが、コスト・作業ともいい。

3人が参考にしています
カーショップ ナチュール 様2022-10-26
用途:
オイル交換時
対象商品:
45317903

ダイハツ車 ネジが締めすぎかどうかわかりませんが オイルパン
交換しなくて助かります。こんな商品あって良かった。

有限会社オプティーム 様2022-09-27
用途:
ダイハツKFエンジンのドレンプラグのオタスケマン!!
対象商品:
45317903

いくら適正なトルクで締めても、マメにオイル交換をすればするほど傷んでくるのがダイハツKFエンジンのドレン穴です。ちょっとでも「これもうダメかな」と思ったらもうこれに交換してしまいましょう。ボルト自身がタップを切りながらねじこまれてゆきますので作業自体は慎重におこなう必要がありますが、いちど仕上げてしまうとそれ以後は通常のボルトとして使えます。※おまけ:実はKFエンジンはオイルは上抜きのほうがたくさん抜けます

1人が参考にしています
2022-08-02
用途:
溝の悪くなったドレン
対象商品:
45317912

ワゴンRのドレンボルトがオイルもれするようになり、ボルトの溝を見てみたらアルミのガスケットが溝に入り込み溝を荒らしてしまっていて純正ドレンボルトでは締まらなくなっていた。そのためこのタップボルトを使ってみたらきっちりと締まってくれてオイルもれも止まった。これは良い商品だと思います。元々ドレンボルトを締めすぎなければいいですけどね。

2022-02-11
用途:
ジェベル200(SH-42A)のオイル交換時…

ジェベル200(SH-42A)のオイル交換時、ドレンボルト(14-1.5PT)をなめてしまいました…(*_*)…
この商品(14-1.5PT)を半信半疑ではありましたが試してみるとオイル漏れも留まり、普通にドレンボルトとして使用出来ます。覚悟していたのに…凄い!(*゚Д゚*)
いい商品です!(^^)!満足です!