ガスケット シリコン 高耐熱のレビュー

平均満足度 4.55 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。 【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
174件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-01
用途:
メンテナンス時
対象商品:
58108267

エンジンをパックリ開けるのは良いが締める時に必ず必要になるガスケット。高価なものでも良いがこの商品でも十分な性能を確認しています。
高いほど硬化時間が短く、安いほど硬化時間が長くなるんでしょうかね。
DIYならこれで大概の所をクリアできるし何よりチューブの中で固まらないから次使うときも表面だけとればすんなり残りが使えます。
うっかり蓋を締め忘れて1日経って気づきました。表面が固まっていたので手で剥がしたら中は全く問題なく普通に使えました。
おすすめです。

3人が参考にしています
2019-05-07
用途:
タペットカバーパッキンの交換時

価格が手頃ということで、購入いたしました。
価格の割に量もあり、使い勝手も良く良いと思います。また、購入したいと思います。

1人が参考にしています
2018-11-19
用途:
バイクの排気管に
対象商品:
58108267

リピーターです。しっかりと肉盛り可能で排気漏れを防ぐ事ができました。

あいでぃあ工房 歳 様2018-08-21
用途:
バイクマフラーの排気漏れ予防
対象商品:
58108267

チューブが樹脂製で押し出し易く耐久性も良さげですね。
以前の物は使いきる前にチューブの折り目から中身が出てしまい最後まで使えませんでした。

1人が参考にしています
2018-08-20
用途:
ヘッドカバーパッキン水回りのメンテナンス
対象商品:
58108267

チューブが素晴らしく使いやすい、リピートしたいと思います。

2018-10-08
用途:
ボイラーの円筒の継ぎ目
対象商品:
58108267

片手で出せて手のひらサイズでとても使いやすいと思いました

蒼月works 様2020-06-01
用途:
高温の
対象商品:
58108267

温度が高い所でも使用出来る商品なので重宝しておりますが色が黒なので機械によっては目立つのが減点対象かな。

2019-04-27
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
58108267

他メーカーと比べても、たいへん満足できる商品です。

2018-06-21
用途:
排気工事
対象商品:
58108267

排気口カラー取付け時のシールとして使用しました。
使用感はコーキングと変わらないので使いやすいです。

2018-03-28
用途:
整備
対象商品:
58108267

ゴム状に固まるので、振動で落下したりとかの心配がないです。
マフラー以外にも使ったのですが、安物のHIDフォグの台座の固定が緩んでしまい、この製品を使って対処しました。
高温になる箇所なので、普通の接着剤ではもたないと思うので、これなら心配なく使え、しっかりと固定も出来ました。

2人が参考にしています
2018-03-16
用途:
エンジン回りのパッキン組み付け時に

購入してから2年ほど使用しています。製品の品質は問題なく、しっかりシール出来ていると思います。以前はトヨタ純正黒色や、スリーエム灰色を使用してましたが、必ず残り1/3位でチューブ内で固まり使用不可に。対して、この商品はいまだに内部で固まることなく使用できてびっくりです。まだ半分以上残っていますが、次回もこれにします。

2人が参考にしています
2018-06-02
用途:
エンジン周りのシール
対象商品:
58108267

熱可の高い排ガス周りのシールに、耐熱性が有るので、使用用途は、広いです。

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
排気漏れに使用
対象商品:
58108267

エキマニのジョイント部分からの排気漏れを修復するために使用しました。使い勝手も良いです。乾くまでに24時間はもう少し短いと良いです。

2020-07-06
用途:
マフラー交換時ガスケットに使用
対象商品:
58108267

マフラー交換時にガスケットのズレたり落としたりを防ぐために購入
一回使用したら保存方法が悪いのか固まってしまい2回目の時は使えなかった
一回目と二回目の間は3週間程の間です。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

2018-04-01
用途:
エキゾーストマニホールド排気漏れ
対象商品:
58108267

耐熱温度も十分であり排気漏れ修理に大変役立ちました。

1人が参考にしています
2018-03-03
用途:
バイクのマフラーに使用しました~!
対象商品:
58108267

使用しました~!
なかなかいい感じです。
その後排気漏れもなく
何年持つかは?ですが・・・

2018-02-12
用途:
バイクのシール用
対象商品:
58108267

多目的に使えるが、量が多くいつも最後は硬化してしまいます。ただコスパ最高なのでリピーターです。

2018-02-02
用途:
マフラーの取付
対象商品:
58108267

エキゾーストパイプとサイレンサーとの接合部分に使いましたが、隙間をうまく埋められました。量も十分です。

2018-01-20
用途:
マフラー補修時
対象商品:
58108267

作業もしやすくマフラーの穴をふさいでくれるので重宝しています。

2017-11-22
用途:
オイル漏れ修理
対象商品:
58108267

リピートです。ヘッドカバーパッキンなど新品と交換しなくてもこれでオイル漏れは解消できました。耐久性もまずまずだと思います