フュエルクリーンハイブリッドのレビュー

平均満足度 4.32 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業
古河薬品工業
399 / 税込 439
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
119件中 101~119件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-28
用途:
ガソリンの防腐剤として使用
対象商品:
58155797

他社の高額ガソリン添加剤と同じ成分でこの値段なので多く購入した。
バイクは冬場あまり乗らないのでガソリンの防腐剤として使用している。
また、草刈り機、エンジンチェンソーのガソリン添加剤としても
使用している。

2019-06-23
用途:
お気軽、洗浄!?
対象商品:
58155797

給油ついでに 1本入れて
1.5k程燃費が伸びた。
その他は不明ですが、
効果はある!?でしょう
その後
オイル・フィルターを交換しました。

2017-07-11
用途:
マイカー用に購入。
対象商品:
58155797

10年落ち1800cc NA エンジンで18kmを初めて走った。
セルフで添加しキャップ付近まで給油したので測定誤差はないと思う。

1人が参考にしています
2017-10-03
用途:
自動車整備
対象商品:
58155797

安価で大変助かります また敏速な対応にも満足しております

2016-04-05
用途:
定期的な使用
対象商品:
58155797

定期的に使用して、ガソリンタンク内の水抜きにと思い使っています。
体感できるかどうかは分かりませんが、成分的に効果は期待できると思ってます。
あとは、もう少し安くなれば完璧です。

2016-03-29
用途:
自家用車用
対象商品:
58155797

PEAも入っていて、価格も安いので定期的に入れています。
驚くほどの効果ではありませんがク○の同価格帯のモノより効果はあるかと思います。
ホームセンターのPB(OEM)でもほぼ同じような価格で販売しているのでもう少し安いと助かります。

2015-12-08
用途:
燃料系統の洗浄
対象商品:
58155797

試しに使ってみましたが、はっきりと分かる程効果がありました。安価で確実な効果が認められるのでコストパフォーマンスは高いです。

2015-06-30
用途:
車やバイクに使用
対象商品:
58155797

冬場のバイクのエンストから解放されたので効果はあると思います。
バイクの給油口に注ぐときにこぼれてしまうので容器の形状を工夫してくれればもっと助かります。

有限会社ファイン 様2016-08-27
用途:
バイク用に
対象商品:
58155797

添加剤は気休め程度と思っています。値段が安いものはそれなりですが、入れないよりはいいかなという程度です。

2016-11-26
用途:
自動車エンジンの汚れ防止
対象商品:
58155797

自動車エンジンの点火プラグの点火不良が早く発生。エンジン清浄目的で使用しています。点火が良くなった気がします。

1人が参考にしています
2016-02-01
用途:
自動車整備
対象商品:
58155797

車検を控えた3台の車に試しました、CO値がゼロになり、少しずつエンジン内部のスラッジ等が落ちてきています。O2センサーを交換せずにすみました。

ハッピーアワー 様2015-12-18
用途:
インジェクター詰まり防止のため
対象商品:
58155797

過去より
複数車両に定期的にインジェクターメンテ+カーボン飛ばしの為
各種製品を使用しています。

本商品は結構優秀でした(価格も考えて)。

実験車両はNA軽自動車125000キロ走行。

メーカー規定ガソリン量に対して一本入れてアイドリング実施。
10分程度暖気後50キロ程度一般道を走行後の信号待ちで

・アイドリングの安定
・ハンドルに感じる振動は減りました
・エンジン回転の上昇が投入前よりスムーズ
・登り道でアクセル開度が少なくなった
・燃費は誤差の範囲で良くなった
・その後の走行でも、マフラーより水蒸気量が増えた
(良い燃焼状態)

以上の効果を感じました。

300キロほど走って、新たに給油しても
上記の効果は続いています。

F-1も良いけど、半値で同等の効果を感じました。
今後も5000キロに一本入れます。
本当に気持ちよく走れるようになりました。

2人が参考にしています
2014-12-02
用途:
マイカーメンテナンス
対象商品:
58155797

使った感じ違和感なし、可もなく不可もないってところ 水抜きが効けば良になります

2016-01-04
用途:
燃料に入れた
対象商品:
58155797

ん~もっと安価だとネ~

2013-11-10
用途:
水抜き効果を期待して
対象商品:
58155797

まだ実感はわかないが、さび止め効果と水抜きが出来れば良し!!

2013-11-13
用途:
機械や車などの水抜き&洗浄に
対象商品:
58155797

価格が安くて魅力的です。車だけではなく農機具などにも使用しました。

イーエス技研 様2015-01-29
用途:
エンジンのカーボン落とし洗浄
対象商品:
58155797

当方の軽自動車:軽トラの水抜き*カーボン落としにガソリンタンクに30Lに対し100cc(メーカー確認推奨量)を投入して10日が過ぎましたが
効果はハッキリ言ってまだわからないのですが、この製品はイソプロピルアルコールを含有しているので量を考えて投入した方がいいと思います。

2人が参考にしています
2014-11-07
用途:
車の整備
対象商品:
58155797

ガソリンタンク内、配管類、エンジン内部 見えないので何とも言えない。

2013-09-15
用途:
水抜き時に使用。
対象商品:
58155797

近所のホームセンターにこの商品が置いてないので助かります。