AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ)のレビュー

平均満足度 4.08 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼット
エーゼット
899 / 税込 989
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。 即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。 キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。 泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。 容器は逆さまでも使用できます。 【用途】小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
62件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58413853

いつの間にかオーバーフローのガソリンでエンジン表面がオレンジ色に汚れた。パーツクリーナーでは落ちない汚れがこれなら落ちました。ただ泡の状態がもっと保って欲しい。意外とすぐ泡から液体になった。

2021-05-17
用途:
キャブのメンテナンス
対象商品:
58413853

泡タイプなのに泡切れが早すぎる。そしてベタベタする。
次はありません。

NGOフェニックス救援隊 様2021-05-27
用途:
バイクのアイドリングが乱れたのでお試しで
対象商品:
58413853

アイドリングが安定しなかったので使ってみました。エアクリーナーカバーを外し、キャブレター近くに噴射して吸入。もう少し泡がリッチだと手際がいいと思いました。説明通りに処理しましたが、少しは改善したかな

諸岡牧草 様2017-06-04
用途:
オートバイのキャブ洗浄
対象商品:
58413853

通常使用であれば、問題ないレベル
価格以上の製品
液体よりも固着には有効
次回も購入します

2016-11-29
用途:
キャブレターの洗浄、オーバーホールなど

日産のエンジンコンディショナーと同等の洗浄力です。それに安価、ずっと愛用しています。

2020-07-08
用途:
農機具の修理で使用
対象商品:
58413853

草刈り機やチェーンソーなど古い機械の修理をやって楽しんでますが、長年使用していない機械はキャブレーターが必ず詰まっていて分解するだけでは復活しません。
キャブの洗浄が必須となります、そこで2種類のキャブクリーナー(通常とムースタイプ)をつかい、何とか稼働させて使用できるようにしています。

2020-04-21
用途:
キャブのメンテナンス
対象商品:
58413853

購入してから、まだ使用していない為、分かりません。商品の到着はスムーズに行っていただきました。

2020-03-22
用途:
バイクキャブのメンテ
対象商品:
58413853

せっかくムースタイプを選んだのに泡は最初だけですぐ消えます。
しかもかなりベト付く。通常の物の方が汚れも落ちるように感じます。
通常タイプは満足ですが、ムースタイプでは次は他社を買います。

佐々木アンカー工業 様2020-03-05
用途:
発電機のキャブの掃除
対象商品:
58413853

トップのピン部分とノズルの穴径が合わないため、ドリルで穴径を広げました。

2020-01-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58413853

泡がすぐに消えてしまうので、ムースである意味がなかった。使用後かなりべとべとする。付属のノズルが本体の口にはまらず、取れてしまう。

2018-08-24
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
58413853

10台ほどの草刈り機に使用しました。
ムースである必要はまったくなく、かえってエンストを引き起こします。
洗浄力も安価な方と差異はありません。

1人が参考にしています
2018-12-13
用途:
アクセルの戻りが鈍くなった感じだったので
対象商品:
58413853

2回やって20kmほど走ったら以前のようなレスポンスに戻りました!

1人が参考にしています
2018-04-24
用途:
ガソリンランタンメンテナンス
対象商品:
58413853

バイクキャブにも使用しますが、放置していた古いガソリンランタンの清掃にも使用しました。いい感じです。

2018-04-05
用途:
バイク メンテ
対象商品:
58413853

1987年式TZR、1988年式FZR 2台のキャブOHに使用。残少。素人でも使いこなせました。特に問題はないです。

2018-05-20
用途:
キャブレターの清掃
対象商品:
58413853

キャブレターの清掃用に買いましたが、あまり落ちない。べた付きがとらないのでパークリで洗い流すはめに

1人が参考にしています
2018-03-06
用途:
キャブやパーツのクリーニング
対象商品:
58413853

同じ種類の汚れなら、AZの通常タイプより汚れのおちが良いです。

2018-01-17
用途:
自動二輪車のキャブ清掃
対象商品:
58413853

延長ノズルの接続部のプラスティックが固くて普通の方法では取り付けが困難。最終的にはノズルを吐出口に合わせ,プラハンマーでたたいて挿入。それまでは中途半端にさして使用していたので,だいぶ周囲に無駄に飛散。改善を。

2017-05-22
用途:
農機具のメンテナス時エンジンのブレがあればキャブレター調整に使用する
対象商品:
58413853

注文すると素早い対応で良かった。まだ使用していないのでコメント出来ません。

2016-05-26
用途:
旧車のキャブリペア
対象商品:
58413853

しばらく必要な箇所に定着して良く落ちました

有限会社潮モータース 様2015-07-01
用途:
キャブレター/スロットル等オーバーホール
対象商品:
58413853

この商品を使用し京浜のFCR4連キャブをオーバーホールし、おおよそ2週間ほど車載状態でエンジンを掛けず保管していたところ、スロットルが固着していることに気が付き、再度取外し分解確認したところ、あろうことかアルミ材のフロート内部及び真鍮材のジェット類、フラットスロットルバルブ可動部のボディ内側にこの溶剤が侵食し錆状に固着していた。オーバーホール時に、WAKO'SのBCジャンボにて完全除去したにもかかわらず、この様な結果は20年この業界にいて初めて経験した最悪の商品。このレビューに記入したのも2度目になるが、意図的に掲載されない。今回記載されぬ様なら、他のサイトにて研究機関交え、貴社の隠蔽を投稿します。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見有難うございます。
書き込みいただきました内容につきまして、メーカーに確認いたしましたところ、
次のような回答を受けております。

「この商品を使用し京浜のFCR4連キャブをオーバーホールし、おおよそ2週間ほど車載状態でエンジンを掛けず保管。」と記載いただいておりますが、
こちらの製品のご使用方法と致しまして、キャブレタ-内部に液を5秒~10秒吹き付け後5分間放置し、再度エンジンを始動させ白煙が出なくなるまで空ぶかしをしてください。と記載いたしております。
これは、吹き付けたキャブレタ-クリ-ナ-を燃焼させて除去するということです。
燃焼させるという条件が入らなかった場合に、実際には完全に汚れが除去されていなかったり、パーツクリーナーの使用後に拭き取りや防錆処理などが行われずそのまま放置されたりすることになり、場合によっては錆が発生すること考えられます。
なお、速乾性、揮発性に大変優れた商品ではございますが、大量にご使用になられますと冷却効果で空気中の水分を呼び込み水滴が付き、拭き取りが不十分の場合、錆が発生する場合がございます。」

何卒よろしくお願いいたします。