サビ転換剤RSスプレーのレビュー

平均満足度 4.25 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)
ENDOX(エンドックス)
3,198 / 税込 3,518
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
80件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤスモト総合サービス 様2016-09-18
用途:
ボートトレイラー
対象商品:
85938133

ノズルが、別に有れば便利だと思いました。凄くよかった。

2017-09-08
用途:
良し

透明や白など欲しい。噴射に力がないような気がします。

2016-04-05
用途:
農機具の錆び発生部分に使用
対象商品:
85938133

においがきつくなく作業しやすかった。また、使いでも結構あり、思った以上に面積が塗れた。

1人が参考にしています
ガレージ K 様2018-11-29
用途:
自動車の腐食部分の保護(レストア作業)
対象商品:
85938133

噴射ノズルの細いものも付属させてほしい。フレーム内側に噴霧させる時に必要です。

1人が参考にしています
2015-12-19
用途:
自動車の融雪剤錆対策
対象商品:
85938133

他社の同様品も使ったが、これがベストかもしれない。塗った直後のグレー色と、転換硬化後の黒色で判断が付くのが良い。スプレーボトルとしての使用感は問題なし。自動車サス周りの細部にきちんと塗布できるように、ボトルが直立する状態で30cmロングノズルを付けて吹付けてみた。これはさすがに標準想定外のやり方であろう、ジョボジョボと吹き付く感じであるが、やれない事はない。

1人が参考にしています
2016-08-28
用途:
下回りの錆止め
対象商品:
85938133

内容量的には十分ですが全体的に使いずらいでした。
塗料は黒系で実際に転換出来てるのかも判らないです。
垂れ易く塗装に時間も掛かります。
タイヤハウス内で使う分には問題ないです。
スプレータイプで使いやすさを求めるならホルツ・ジンクプレートスプレーがお勧めですが量が少ないです。

1人が参考にしています
齊藤大輔 様2016-10-06
用途:
下回りの錆止め
対象商品:
85938133

塗料の密着性は弱く下処理が悪いとはがれます。
垂れ易く作業場所によっては床養生が必要です。
量的には見た目以上に広範囲に塗れます。

1人が参考にしています
2016-09-07
用途:
レストア時の錆び処理
対象商品:
85938133

狭い所の処理が困難な場所でも、スプレータイプなので、隅々まで処理が可能ですので、レストアラーの必需品です。

2人が参考にしています
2015-12-12
用途:
アンダーコート
対象商品:
85938133

延長ノズルがあればなおよい。

2人が参考にしています
三間屋 様2018-05-28
用途:
車・ボイラー等のさび止め
対象商品:
85938133

性能には満足しますが、液がスプレー口に固着しやすく、二回目に使うときに変なところに飛び散る恐れがあります。

2016-11-08
用途:
車の下部、タイヤハウスの塗装
対象商品:
85938133

スプレー式で簡単に塗装できました。細かい部分は刷毛塗りしましたが、色が黒いので錆を転換したのかがわかりにくい。

1人が参考にしています
2016-06-11
用途:
自動車・機器・農建業機の防錆下地
対象商品:
85938133

塗料店の勧めで、クリアータイプの転換剤を長年使用してきだが、パテ、上塗り時の手軽さから、エンドックスを試してみたが、色自体が黒いので転換されているかが、判断しずらい。黒に塗ってしまうのには最適。上塗り前提ならクリアーか白色の方がいいと思う。スプレーノズルの口径が大きいので必用以上に噴霧される。高品位の作業には向かない。

1人が参考にしています
2015-07-17
用途:
バイクの錆取り
対象商品:
85938133

性能は申し分ないのですが、出てくる量がもう少し少ないと使いやすい。

1人が参考にしています
2014-09-14
用途:
車バイクの錆対策
対象商品:
85938133

もっと安いに越したことはないですが価格、量ともにおおむね満足です。
色がクリアだともっと使える幅が広がると思います。

2014-06-20
用途:
自動車整備
対象商品:
85938133

昭和の車の下回りのサビに使用。ハケでは塗りにくい場所、広範囲のサビにはスプレータイプが使いやすいです。塗布後数分でみるみる黒サビに転換されていきます。液体の色は最初青っぽい色ですが、反応していくと透明に近くなります。乾燥も早くとても満足の仕上がりです。黒サビに転換されたのを確認後アンダーコートを上塗りして完了しました。もう少し値段が安ければ言うこと無しです。

3人が参考にしています
2016-08-18
用途:
サビの置換
対象商品:
85938133

多少、安価だったので「エクステンド」より浮気し後悔。
サビに反応した部分のみが黒くなるのではなく、スプレーした部分全てが黒くなり、仕上がりが汚く見える。

3人が参考にしています
2016-07-26
用途:
車腹下。ボディー塗装前
対象商品:
85938133

自動車の鋼材はサビが浮きだした時点で諦めるしか無いと思っていますが、とりあえず使用してみることに。
時間が経たないとちゃんとした評価はできませんが良さそう。

有限会社 ティエルアイ 様2015-07-30
用途:
ガレージの鉄板とj浄化槽の蓋
対象商品:
85938133

スプレー式で施工しやすい、たれも無く誰でも上手く塗れると思います。只、乾いている様で乾いていなくてねっとりしています。必ず塗料を上塗りした方が良いかも。当たり前ですが・・・。

1人が参考にしています
2015-06-09
用途:
旧車の修理
対象商品:
85938133

2回目の購入です。モノは良いのでもう少し安いと思いきり使えて良いのですか。

2014-05-09
用途:
車の下回り
対象商品:
85938133

使いやすかったです。

1人が参考にしています