4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格のレビュー

バイク用オイル・ケミカル・洗車の口コミ満足度ランキング 1位
平均満足度 4.56 (802件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。 【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
802件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
HF電子 様2021-04-01
用途:
グラストラッカーのオイル交換
対象商品:
85939296

安いオイルですが、グレードから見ると良いみたいです、何の不具合も有りません。

2人が参考にしています
2021-05-06
用途:
バイクメンテ
対象商品:
85939296

暖かくなり軟らかめですが、距離乗る方には、値段等コスパは良いです。しっかり包装もされてました。

2人が参考にしています
2021-05-06
用途:
125CCバイクの冬場用オイル

四角い容器で収納や扱いやすい。
粘性が10W-30と柔らか目なので気温が低い冬場用オイルとしてCG125に使いました。
良かった点:
エンジンの振動がマイルドになった
シフトチェンジがマイルドになった
良くなかった点:
シリンダー内の密封性能が悪いようで、夏場に使っていたUTCオイル 10W-40に比べて燃費が5%~10%悪化した
オイルの消耗が早い。2000km走行で、800CC入れたオイルが700CC以下まで減っていた。
以上より、今後はこのオイルは冬場でも使う事はないでしょう。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

ミドリ安全赤湯営業所 様2021-04-18
用途:
バイクのオイル交換に
対象商品:
85939296

川崎、エリミネーター250vに乗っています。通常、オイル、10w-40が標準ですが、今回、ためしにこれ、入れてみます。(^^)まぁ、普通に乗れれば、私は十分ですけど。(笑)
良ければ、また、購入したいと思います。4tバイクエンジンオイルで。

2021-05-13
用途:
海外製2ストローク競技車への使用
対象商品:
85939296

ギアオイルとして使用しています。
パッケージが変わりましたが、使用感は特に違いを感じます。
性能が良くて安いので、気軽に交換できます。

2021-05-05
用途:
バイクのエンジンオイルに
対象商品:
85939296

他の商品より安いが不具合は感じません。
20Lは不要なので、手ごろな4L缶当たりがあればありがたいです。
あとイメージ的にはオイルは缶に入っていますが、プラ容器でも問題は無いのかなと、少し疑問に思いました。

2人が参考にしています
2021-05-17
用途:
大型バイクで使用
対象商品:
85939296

NC700のエンジンオイルとして、年1回程度の頻度で交換しています。
交換時の汚れはまちまちですが、粘性は十分たもっているので品質はなかなか良いです。

2021-05-01
用途:
カブ
対象商品:
85939296

G1が少し高品質になって値上がりしたのでこれからはこのオイルを入れようと思います。

1人が参考にしています
2021-02-16
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
85939296

頻繁に交換する人であれば十分な商品だと思います。10W40の設定があれば、ありがたいです。

3人が参考にしています
2021-06-07
用途:
ホンダの空冷単気筒に
対象商品:
85939296

在庫が無かったせいか納期1週間ほどかかりましたが、急ぎでは無くストックようでしたので問題無し。パッケージが変わったせいか、今まで気づきませんでしたが、MADE IN JAPAN とあります。

2021-04-05
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
85939296

日本製なのに価格が安く満足です
二輪専用のオイルは金額が高めなので
安価に購入でき助かりました

RUN&RUN 様2021-05-17
用途:
バイク
対象商品:
85939296

スクーターのオイルに。品質も良いと思います。リピート

2021-04-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
85939296

古い二輪車用に使用します。品質の判断はつきませんが、低価格なのでその分こまめに交換することができ助かります。

2021-04-12
用途:
オイル交換
対象商品:
85939296

NC750Sに使用。
AZのオイルが値上がりしていたのでこちらに乗り換えました。
鉱物油ベースですが使用感は特に遜色ありません。

2021-03-05
用途:
バイクのエンジンメンテ。
対象商品:
85939296

同じ鉱物油でメーカー品と同じグレードでも、価格は半額ぐらいでコスパは最高。

1人が参考にしています
2021-02-14
用途:
dトラッカー125 オイル交換

安い!これに尽きますね。
バイクオイルなので、頻繁にオイル交換するのでなるべく安く良いものを探していましたが、これなら問題なく使用できます。

2021-06-19
用途:
カブ系エンジンの整備
対象商品:
85939296

タイホンダの125ccに10W40を使用してましたが、冬場などはちょっと固めに感じたのでこちらを選択。

2021-06-19
用途:
スクーターに入れました
対象商品:
85939296

安くて必要十分。これならこまめに使えます。また買います。

2022-01-28
用途:
タウンメイトのオイル交換用に
対象商品:
85939296

値段も安く良い製品だと思います。何か買うついでに購入しております。

2021-05-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
85939296

レブル250のオイル交換に使用、高性能エンジンでないので
このオイルで十分です。