エアコンオイルのレビュー

平均満足度 4.63 (493件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンオイル モノタロウ
モノタロウ
439 / 税込 483
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 【用途】カーエアコン用
493件中 421~440件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-16
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
00761452

期待した通りの大変良い商品でした、機会があれば又購入したいです。

2019-04-30
用途:
自動車のオイル追加
対象商品:
00761452

エアコンの効きが悪くなったので、ガスと一緒に注入しました。
エアコンの調子は以前に比べて、雲泥の差。キンキンに冷えます。
高年式車は根本的の見直すのではなく、ガス安いので、(2から300円)、毎年入れるのもアリではないでしょうか。

2018-04-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
00761452

値段が安いのがいいですね。コストパフォーマンスが良くて満足しています。

2016-08-10
用途:
エアコンオイル補充
対象商品:
00761452

おてごろ価格で使いやすい、コスパが最高

2016-05-06
用途:
エアコン
対象商品:
00761452

コンプレッサーの負担がかなり軽減できました。軽に使用しましたのでエンジン出力のロス軽減には最適です。しかもエアコンがよく効くようになりました。良い商品です。

1人が参考にしています
2019-05-03
用途:
DIY作業に
対象商品:
00761452

予備にと購入しました。
以前に使用して問題は無かったです。

2019-06-04
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
00761452

エアコンがガラガラうるさかったのですが
ガスと一緒に注入したら直りました。

2017-08-16
用途:
エアコンの温度を下げる、燃費を上げるため
対象商品:
00761452

こちらの激安の商品を試しました。
エアコンの温度は約-1.0℃程下がりました。
時間をもっと置けばもう少し落ちたと思いますが、
2分で1℃も下がるとは思っていませんでした。
値段も安く、全車両に入れたいと思っています。

2017-07-29
用途:
エアコンのガスと一緒に
対象商品:
00761452

エアコンのフロンガスが減っているときに
ガスと一緒に補充しています。
ガスが減っていない時は、この商品だけ入れてます。
暑さが年々厳しくなってるように感じるので、
エアコンの保守をかねて入れてます。
効きも若干良くなるような気がします。

2019-05-26
用途:
エアコンメンテ
対象商品:
00761452

通常のガス補充のため添加剤として使用。他社製品と変わらないと思う。

印刷・くるまの石山 様2016-08-11
用途:
クーラーガスチャージ時に使用。
対象商品:
00761452

カートリッジ式で注入が簡単でした。

2016-05-23
用途:
冷媒補充時に同時に補充しています。
対象商品:
00761452

冷媒補充時に コンプレッサー焼付き防止に役立てています。

1人が参考にしています
2015-09-16
用途:
エアコンガス充填
対象商品:
00761452

有名ブランドと遜色無く使用出来て効果もあります。

2016-08-30
用途:
エアコン修理等
対象商品:
00761452

使い切りサイズなのが当方にはぴったりです。

2017-09-20
用途:
エアコン補充時
対象商品:
00761452

ガスの補充時に使用してますが特に問題なく使用できています。また購入しようとしたら、売り切れで残念です。

2017-07-24
用途:
エアコンガス補充
対象商品:
00761452

モノタロウさんのプライベートブランド商品は、安いですね。
エアコンの冷えもばっちりです。

2017-08-14
用途:
コンプレッサー交換時
対象商品:
00761452

他ブランドより安いが普通に取付でき、問題無く使用出来ています。

2017-08-03
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
00761452

某メーカー品と遜色なく、問題なく使用できこの価格はありがたいです。

もりもとストアー 様2015-09-04
用途:
古い車のエアコンに使用
対象商品:
00761452

エアコンの効きが弱くなった低年式の車に試してみました。
2台試してみましたが、2台とも効果がみられました。
コストパフォーマンスが高く良い商品です。
車検ごとに使っても良いかもしれません。

2018-08-13
用途:
ガスチャージ
対象商品:
00761452

プロテクターと同時に入れましたから、どちらが効いたか分かりませんが、あからさまにコンプレッサーの音、調子が良くなりました。

1人が参考にしています