ロング クラッチケーブルのレビュー

平均満足度 4.41 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロング クラッチケーブル ハリケーン
ハリケーン
1,798 / 税込 1,978
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-15
用途:
バイクのメンテ

ネットで車種のケーブル長を検索したところ、116センチ丁度よい長さの物が見あたらないため、近い数値の119センチを購入。しかし、長すぎました。再度短めを追加購入中です。使い勝手は大変スムーズに作動します。

2024-03-09
用途:
アップハンドルに交換した時
対象商品:
03386267

微妙に長さが足りなくクラッチケーブルが突っ張っていたけれど、このケーブルに交換してとても良い感じになりました。ケーブルも純正と変わりなく申し分ないです。

1人が参考にしています
2023-12-12
用途:
自家用車の交換に
対象商品:
03385743

腰痛が酷くなり前傾姿勢が嫌になってきたのでアップハンドルに交換!
ですが、ブレーキとハーネスは普通なのですが、ハンドルを左右に切るとワイヤーが引っ張られて半クラの位置が微妙に変わるので、ロングタイプに交換しました。これで安心ですね

1人が参考にしています
吉田園 様2023-03-31
用途:
クラッチケーブル交換
対象商品:
03386172

ケーブルの取りまわしがきつくクラッチが重かったのが軽くなりスムーズになりました、価格も安く東大阪製造日本製は高品質です。

2021-11-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03386897

CB750_RC42でハンドルをハリケーンのポリス3に交換したのでケーブルを購入しました。
長さは若干長めでしたが、問題なく取り付けできます。新品になりレバー軽くなりました。

1人が参考にしています
2021-10-03
用途:
CB250RSZに使用
対象商品:
03386276

ノーマル廃版につき、アウター長があうホーネットの10センチロングがちょうど合う。レバー側がストレートならもっとよかった。

2人が参考にしています
2021-09-27
用途:
GB250クラブマンE型 ハンドル(スワロー逆付)交換に伴いロング化
対象商品:
03384492

ハンドル変更で突っ張る感じが生じ交換、取り回しを変更しスムーズに作動するようになった。
品質は純正同等以上といった印象。

株式会社ミタテ工房 様2024-06-04
用途:
ホンダSL230に使用
対象商品:
03385138

取り付けは可能ですがロングクラッチケーブルと言うだけあって、純正品より長いです。
ワイヤリングを工夫しないと余ったケーブルがフェンダーに干渉しそうになります。アウターの長さを確認して買うべきでした。

2021-04-18
用途:
除雪機修理
対象商品:
03384447

古いヤナセ除雪機シューターの角度調整ワイヤーが切れたことから交換に流用。やや細めだが、固定部を移植することで長さ・強度は十分に確保出来た。

2018-11-01
用途:
バイク
対象商品:
03386522

流用での使用だったが動作も良く満足。これからの使用で耐久性は見ていこうと思います。

有限会社カーム 様2018-09-03
用途:
ヤマハドラッグスター1100クラッシックのハンドル交換の際に使用
対象商品:
03386452

大柄なバイクである為長距離を走行するど小指がしびれるのでハンドル形状の変更にともない、クラッチワイヤーが純正品では短いため予備のクラッチワイヤー使用しましたが、丁度良い長さでした。

三重県立四日市工業高等学校 様2021-11-17
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
03385768

早く届いて満足してます。メーカーに問い合わせると3週間以上かかると言われました。

2019-06-21
用途:
メンテナンス時
対象商品:
03384352

寸法を間違えたので又注文し直します、コレは他のバイクに使おうと思ってます。

2015-09-08
用途:
クラッチケーブル交換
対象商品:
03385612

ハンドルアップ時に使いました。今のところ不具合はありません

2018-01-05
用途:
ワイヤーメンテナンス
対象商品:
03384858

レギュラーサイズがなかったので仕方なく購入しましたが、長すぎて使えません。
ノーマルサイズが欲しいです。

2017-05-24
用途:
ハンドル交換
対象商品:
03385664

ハンドル交換して、ケーブルが短く交換しましたが、問題無く操作性も変わらず使用出来ました。

風間オート 様2015-05-31
用途:
アップタイプのハンドル交換時に使用。
対象商品:
03385768

アップタイプのハンドルに交換する時に、同時交換しました。流石にメーカー品だけの事はあり、物はしっかりとした作りの商品でした。中のワイヤーは純製品よりも、少し太いような気がしました。クラッチの作動も、かなり軽くなりました。安心して使えると思います。