2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.41 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco
世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-12-14
用途:
オートバイ整備
対象商品:
11793443

ホンダLEAD110の整備に使用した。取付後三日で謎のバッテリー上がり。セルのみでキックがついていないので他店で信用できるバッテリーを別途購入せざるを得なかった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-09-22
用途:
バイク用
対象商品:
11793452

充電されていないか長期在庫で放電した様でセルが回らなかった。
充電できたので使ってはみるが、最初からこれでは寿命が心配です。
初期不良として交換などはしていただけるのでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

2015-04-16
用途:
交換
対象商品:
11793425

過去に大陸製ノーブランド品には苦い経験があるので有名メーカーでこの価格と品質なら充分に満足です!次回もぜひ利用します。

2016-02-29
用途:
ホンダズーマーに使用
対象商品:
11793425

商品が到着して一応電圧を計ったら12Vありませんでした!充電済みなのに充電しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-04-30
用途:
ジャイロキャノピー用バッテリー
対象商品:
11793443

商品到着時、電圧12Vと若干低めでしたが、スロー充電を3時間すると13.6Vまで回復しました。使用前に充電をしたほうが良いと思います。

2人が参考にしています
2016-10-11
用途:
バイク始動用
対象商品:
11793434

しっかりと充電してから使用しましたが、正直一ヵ月ももちませんでした。安いから仕方ないのでしょうか。残念です。

2015-11-01
用途:
バイクに使用
対象商品:
11793443

横倒しで梱包されてきました。
漏れてはいなかったのでまだ許せるが、縦置きに梱包するようにしてもらいたい。
他の2輪用バッテリーを購入した方も同じことがあったようなのでどうやら直す気は無いのかもしれませんが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-11-11
用途:
原付のエンジン始動用
対象商品:
11793416

一ヶ月ほどで駄目になりました、デルコを信用していたのに残念です

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-09-09
用途:
CCA値測定(ミドロニクス)320も有りましたのにびっくりです。愛車のサブに搭載する予定です
対象商品:
11793477

充分満足の出来る商品でした。 二輪車用との事であまり期待していませんでしたが!コンパクトで
サブに電圧、CCA値を時折確認しながら、補充電をする事で、他人がバッテリー上がりを 起こしてしまっていても、助けられる程の、商品をありがとうございました。

1人が参考にしています
2015-05-21
用途:
原付バイク用
対象商品:
11793416

始動一発で問題なく使用出来ております。寿命に関しては今後の様子見です。

2016-01-14
用途:
原付に使用
対象商品:
11793416

何ら純正と変わりなく使用できております。問題なし。

2016-03-28
用途:
スクーターに搭載
対象商品:
11793434

注水した際だと思いますが製品パッケージ内でバッテリが上下逆に入っていました。
横倒し設置でさえ禁止なのに、ひっくり返したまま出荷とは危険です。
CCAは240あったので問題なしと思いましたが3ヶ月使用で185まで落ちました。
使用環境によりますしバッテリは生ものですが、台湾ユアサ製が最後まで200近くを維持していたのと比べると少々残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2016-06-11
用途:
メンテナンス
対象商品:
11793452

使っているバッテリーが2年経過しますので、予防整備としてこちらの商品を購入しました。
価格は安いので、商品自体は満足です。
ただ、電解液注入済で商品が届いて箱を開けるとバッテリーに少量液が付着していました。
電解液は少量でも目に入ると失明したりする危険性が極めて高いことを考えると、電解液を注入せずに送って欲しいです。
多分、電解液を注入して蓋した人の責任だと思うけど・・・
気分的は怖い・・・

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2016-05-06
用途:
小型トラクタ-
対象商品:
11793434

始動もよく何の問題も有りません長く使用出来そうです。

2016-02-01
用途:
バッテリー
対象商品:
11793434

悪くない。

2015-12-08
用途:
スクーター
対象商品:
11793425

取り付けて1週間でセル回らず、トリクル充電器で充電した後10日程でまたセル回らず?。ACデルコ二度と買わない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

黒田産業株式会社 様2015-12-15
用途:
レジャー
対象商品:
11793425

わりとすぐに上がってしまった。駄目だね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2015-05-27
用途:
バイクの交換用
対象商品:
11793443

購入してとりあえず取り付け。全く問題なくバイクのエンジン始動しました。
ねんのため充電。あとはどのくらい持つかな?