エンジンオイル SN/CF相当 5W-30のレビュー

平均満足度4.48(1,150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ

SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

1,150件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 26573715
2020-11-02
用途: 自動車のメンテナンス時
有限会社三栄電子

自動車2台に使用しています。
ダイハツ タント(ターボ車以外)の指定は、
SAE 0W-20 または 5W-30(API分類SM以上)
6か月 ごとまたは 10,000ごと
となっていますが、
秋彼岸に 0W-20
春彼岸に 5W-30 と外気温に合わせて
半年づつ交換しています。
月2回ほどある15%引きの際に購入しているので、
4Lあたりでも1,500円程度で済み、
非常にリーズナブルです。
低粘度による低燃費とマシン保護の両輪を備えている
優れたものだと思っております。
オイルは消耗品ですので、マメに交換したいです。
なのでこの価格はとても魅力的です。
注口が扱いづらいとおっしゃる方もいらっしゃいますが、
持ち上げるのも大変なので
100均ポンプで量を確認しながら
オイルジョッキに移して使用しています。
交換した後はエンジン音も静かになったようで、
より高級車に乗っているように感じられます。

4が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-01-28
用途: 軽トラへ使用
その他業種

作業用の軽トラに適しているオイルだと感じます。自分の時間にあわせて交換でき、大変重宝しています?。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-03-03
用途: 安い!

SN規格でこの安さはお買い得過ぎる。20Lで追加注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2020-12-05
用途: 車の定期メンテナンス
建設業・工事業

リピーターです。モノタロウのオイルはすごく良いです。交換時のオイルの色は黒くなりますが、エンジン内がしっかり洗浄されて汚れがオイルに移っている気がします。エンジン音も静かになります。きっと、使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 16345647
2020-11-29
用途: 車のオイル交換

10万キロ越えのダイハツムーブのオイル交換に使用。
最近は余り走らないので、6ヵ月(2~3千キロ)1回おきにモノタロウさんのエレメント(SZO-10N-A)での交換で、2年経ちましたが、特に車の状態に変化も無く、普通に使えます。
価格を考えると大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-04-09
用途: オイル交換 補充等

大量に交換することがあるとぺーる缶だと助かる。使い終わったらバケツ代わりに。。。

1が参考にしています
対象商品 : 16345647
2021-03-12
用途: ベンツW203とスクーターのオイル交換用
有限会社 青い空

ベーシックなオイルです。SNにもかかわらず2000円/4Lしないのでコスパ最高です。

対象商品 : 26573715
2021-01-19
用途: 自動車のオイル交換等に使用

使ってみても問題なしです
営業車が距離を乗るので経費削減できるのでモノタローの製品に助けてもらってます

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-02-05
用途: 車両のオイル交換
株式会社東北タンク商会

軽トラ3台に使用してます、リピーターで何回も使用してますが大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-01-14
用途: 自車のオイル交換用に
医療・福祉・介護関連業

この価格で全合成油・SN相当と言う事で重宝しています。
何度かリピートしていますが、大排気量の高性能エンジンでも快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2020-10-15
用途: HE21 ラパンのオイル交換
建設業・工事業

今までホムセンで4L缶買ってましたが
モノタロウの20Lが品質が良くすごくお得なので購入しました

SNグレードでこの安さは他にはありませんね
更に15%オフ時には更にお得

これからも使わせて頂きます

7が参考にしています
対象商品 : 26573715
2020-10-22
用途: クルマのオイル交換
運輸・通信業

170000km超えのRB2オデッセイに使ってみました。
4000kmほど走りましたがなんの不具合も感じません。同じ5W30のホンダ純正のLTDに較べて少し固めに感じますが、ひと冬超えるまで様子を見たいと思います。
今まではホンダ純正のLTDを年2回の頻度で交換していましたが、モノタロウオイルは安価なので3000kmぐらいでバンバン交換していこうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 26573715
2023-03-08
用途: 普通の作業
銀鉄

最近の高い事よ 以前の倍ヨ 物価上昇以上の上昇率 誰がヌイとんかのぉ

対象商品 : 26573715
2021-01-22
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

業務用に購入、ターボ車に利用コスパが良くエンジンの調子も良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 16345647
2021-11-12
用途: 軽トラ、乗用車のオイル交換
サービス業

品質問題なく、価格もリーズナブル。ディーゼルにも使え便利。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-02-19
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

初めて使いましたが少し硬めに感じました。
家族の車5台を自分でオイル交換していますので
価格的には助かります。あとは交換時にどのくらい汚れが取れているかですね。
交換後、問題なく走れてます。

1が参考にしています
対象商品 : 16345647
2020-12-19
用途: 軽トラのオイル交換

軽トラのオイル交換に使用しました。注ぎ込み口にベロをつけるタイプでないため、汚れもつきにくく使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2020-09-15
用途: 車のオイル交換

今までは、4L缶を購入して使用していました、車が2台あるのですが
1台は、指定粘度が0W-20ですがこのオイルで問題なく使えているので20L缶を購入しました、4L缶を買うよりかなりお得です。

3が参考にしています
対象商品 : 26573715
2020-12-24
用途: オイル交換時
サービス業

100%化学合成油でこの値段なら文句なし。何より値段が安いから気兼ねなく交換できます。

1が参考にしています
対象商品 : 26573715
2021-11-19
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と比べても優れていて、コストパフォーマンスが非常に良く信頼できる商品です。

1が参考にしています