エンジンオイル SN/CF相当 5W-30のレビュー
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 26573715
オイル用品も値段が高騰してる中、部分合成オイルではありますがここまで安い所はなかったのでありがたいです。出来れば5w30の100%化学合成があると嬉しいです。
本商品ですが、100%合成油です。
- 用途:
- 自宅の軽自動車のオイル交換時に使用
- 対象商品:
- 26573715
モノタロウ商品が15%引きの時に購入している。
全体の価格が下がりコスパは良いと思う。
使用に際しては18万㎞を超えたターボ付き軽自動車に使用しているが問題なく使用出来ている。
- 用途:
- 自家用車などに
- 対象商品:
- 26573715
ディーゼル車にガソリン車、除雪機にちょい乗りバイク、家にある機械何にでも使っています。兼用オイルでこの価格に品質、何度もリピートしています。サーキット等で高回転高負荷を常にかけているわけでは無いので全く問題無いです。レース車両には念の為違うオイルを使っています。
- 用途:
- トラクターのオイル交換
- 対象商品:
- 26573715
モノタロウオイルエレメントと一緒に購入し、トラクターのオイルを自分で、何回も交換しました、現時点不具合は見受けられませんです、純正品より安価ですし、満足しています。
次回も使用したいとおもいます。
- 用途:
- 自動車、小型特殊自動車のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 26573715
低粘度のディーゼル,ガソリン兼用でこの価格は魅力でした。鉱物油でなく合成油という点もうれしいです。氷点下20度になる地域なので助かります。
- 用途:
- 軽自動車から除雪機まで。
- 対象商品:
- 26573715
軽自動車から除雪機、船外機等、様々な機械に使用していますが、問題が起きたことは無いので、15%オフを利用して購入すると更にお得ですね!
- 用途:
- ボートディーゼルエンジンに使用
- 対象商品:
- 26573715
長年モノタロウさんのOILをボート船外機、ボートディーゼルエンジンに愛用してます。
船外機では、5000時間以上稼働中、ディーゼルエンジンでは8000時間稼働中!!
商品は良いと思います。値上がりしたのでやや満足にしました。
- 用途:
- 自家用車に使用予定
- 対象商品:
- 26573715
粘度の汎用性とリーズナブルな価格が魅力と思います。使用中の品質は今しばらくの時間を要しますが、高級オイルに匹敵する品質を期待します。
- 用途:
- 軽貨物営業車の定期交換
- 対象商品:
- 26573715
軽貨物車両をおおよそ5,000kmを目安に交換しています。
過去にオイルが原因の不具合はありません。
油脂なども価格が上がっていますが消耗品ですので以前くらいの価格だと助かりますね。
- 用途:
- 定期的なオイル交換
- 対象商品:
- 26573715
国産実用NA車で、半年ごとのオイル交換に使用しています。なので毎回3000キロ程度での交換です。
異音やザラつきが気になるようなことも無く、距離よりも期間優先で交換するには安く済んでとても良いオイルだと思います。
以前より値上げしてしまったのが残念ですがこればかりは仕方ないですね。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 26573715
軽トラックの説明書だと、10W-30規格になっていますが、色々調べて5W-30でも使用できることが分かり購入しました。また、トラクターも所有していて、ガソリン、ディーゼル兼用が重宝します。
- 用途:
- 自家用車メンテナンス
- 対象商品:
- 26573715
自家用車4台全てこのオイルで交換してます。
何のトラブルも無し、ディーゼル重機も使ってます。
毎回リピートしてる非常に優れたオイルです
- 用途:
- ホンダには最適か!
- 対象商品:
- 26573715
フリードハイブリッドに使いました。純正指定は0w-20ですが15万キロ走行してますので硬めのオイルにしました。
いままではマツダ純正ゴールデン5w-30を使用てしおりましたが、なんとなくモノタロウオイルの方が静かな感じがします。
他のレビューにも書いてありましたが、ホンダエンジンには相性がいいかもしれません。