エンジンオイル SN/CF相当 5W-30のレビュー

平均満足度 4.48 (1,150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ
SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。 【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
1,150件中 461~480件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-24
用途:
自動車オイル交換
対象商品:
26573715

自動車のオイル交換はモノタロウのオイルを使ってます。問題は特に無く、安価なのも嬉しいです。短いスパンで交換してますので、またこの商品にお世話になりそうです!

1人が参考にしています
2020-05-22
用途:
車検時や普段のメンテナンス
対象商品:
26573715

コストパフォーマンスの良い商品だと思います。
主に軽自動車に使用していますが、必要十分な品質だと感じます。

1人が参考にしています
2021-04-07
用途:
会社の車
対象商品:
26573715

問題なく使えてます。コスパ良くて助かってます。また、注文しようと思います。

1人が参考にしています
2020-04-27
用途:
オイル交換
対象商品:
16345647

エンジン音がエグいくらい静かでびっくりしてます。
モービルよりかも静かです。
入れたばかりなのでわからないですけど走ってみて走行性や燃費向上すればペール缶かってうちの車全部モノタロウオイルにしようかと思いました。

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
アルファードハイブリッドと軽の4WDターボに
対象商品:
16345647

化学合成で、オイルの品質は問題ない感じ。
特筆すべきは注ぎ口の構造。
樹脂製の蛇腹パイプが伸びる構造になっていてそのまま直接注入可能。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
愛車のオイル交換
対象商品:
16345647

スカイラインのオイル交換しました。今のところ特に気になる点はありません。リーズナブルなので助かります。

1人が参考にしています
2020-04-01
用途:
4台の車のオイル交換に使用
対象商品:
26573715

マークX、ガイア、ミラココア、スズキ軽トラの4台の車のオイル交換に使用してます、何の問題もありません、オイルエレメント交換時を除き
ペール缶の値段もデーラ、カーショップで購入するより安価で助かります
交換には12V電動ポンプでゲージ穴に吸入ホースを差込、排出ホースを廃油処理BOXに差し込んで燃えるゴミに出してます(地域で確認)
給油はペール缶よりロングノーズオイルジョッキ入れてます。簡単作業です

1人が参考にしています
2020-05-02
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
26573715

商品の価格、オイルの性能(プロではないので実感として)共に優れていると個人的には思います。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
オートバイ整備
対象商品:
16345647

オートバイのプライマリー用オイルとして使用したがクラッチの滑りもなくグループ3のオイルとしてはコスパも非常に良いと思う。

1人が参考にしています
2020-04-06
用途:
ハイエースのエンジンオイル
対象商品:
26573715

新車からこのオイルを使わせてもらってます。
2万㎞使ってますが、まったく不具合はありません。
これからも使って行きたいです。

1人が参考にしています
ホープ物流株式会社 様2020-04-22
用途:
自車に使用
対象商品:
26573715

まだ自車には使用していないのですが、SNでグレード3でのこの値段!
という事で今回購入しました。前回は鉱物油のSMグレードを購入し使用中ですが、どれぐらい違うのか楽しみです。良ければリピです。

1人が参考にしています
2020-07-19
用途:
エンジンオイル
対象商品:
16345647

このオイルのレビューが良い事ずくめで購入し、オイル交換してみました。
このオイルを入れる前はカストロールGTX( 10w-30 )とか、DMCブランドの5w-30を使い続ける事7年とかでした。
※同じ車で、です。
このオイル入れて直ぐ思ったのが【 回らない 】と言うもの。
このオイルを入れて2か月経ちましたが、エンジンの回りが悪い、と言う印象は変わりません。
こう思ったのは私だけですか?

5人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2020-06-07
用途:
所有者のオイル交換
対象商品:
26573715

4台のオイル交換に使用しています。
モノタロウのオイルは今回がペール缶で4缶目だと思います。
比較的新しい3台は0W-20のオイルが使用可能ですが、1台は低年式で使用不可のため、全車両共通で5W-30を入れています。
燃費は少し落ちているのかもしれませんが、気にしてないです。
オイルの性能や品質に関しては、特に気になる点はありません。
ドーナツマークやスターバーストマークが表示されたVHVIのオイルなので、安心して使っています。

1人が参考にしています
ディークリエイト 様2020-04-23
用途:
車のメンテナンスで
対象商品:
26573715

自家用車のオイル交換に使っています。安いので、3ケ月おきに交換しています。使っていてとくに問題はないと思います。

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
自家用車、社用車のオイル交換
対象商品:
16345647

10W-30でも良いのですが、激寒地での使用には5Wが良いです。
助かっています。

1人が参考にしています
2020-04-26
用途:
オイル交換
対象商品:
16345647

車のオイル交換に使用しました。注ぎ口が出てくるため、ほかの4L缶と比べて入れやすいです。また、安くオイルの質もSN級ですのでいいと思います。

1人が参考にしています
2020-02-20
用途:
ガソリン車のエンジンオイル交換
対象商品:
26573715

ガソリン、ディーゼル兼用ですが私の場合ガソリン車のみに使用します。ディーゼル車には専用のものを使います。
ずっと使い続けていますが特に不満はありません。
缶のデザインが以前と変わりシンプルですが良くなったと思います。
モノタロウブランド15%オフの日に安く購入出来るのでありがたく思ってます。

3人が参考にしています
2022-04-29
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
26573715

4L缶が2個欲しかったのですが販売が無くて20L缶で買いました。
まあそのうち使い切れるでしょう。

2020-05-19
用途:
自動車のオイルメンテナンス
対象商品:
16345647

配送も早くオイルも他社の物にも負けず劣らずでしかも安い。
満足です

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
自動車整備
対象商品:
16345647

リピートしているが、問題を感じない。安く購入できるので、交換サイクルを短くできた。オイルフィルタも安価で購入できるため、こちらも毎度交換している

1人が参考にしています