エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30のレビュー

平均満足度4.52(554件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ

SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

554件中 401~420件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 26573724
2017-12-09
用途: 自動車と農機具に使用
農・林・水産業

ずっと使ってますが、調子いいです。
ディーゼルとガソリンで使用できるため、管理もしやすくとてもいいです。

対象商品 : 26573724
2018-01-23
用途: 愛車のオイル交換
農・林・水産業

今回は普段使用しているのより1ランクUPのオイルを購入しました。特に違いは感じませんが、いいものだと思っています。安価なのでなるたびに購入してます。

対象商品 : 26573724
2023-02-27
用途: 農機具のメンテナウス時
農・林・水産業

缶容器だと処分に困るので簡単に処分できる容器にしてほしい。

対象商品 : 16345665
2019-02-26
用途: オイル交換
その他業種

普通に使用できます。安いので頻繁に交換してます。また購入します。

対象商品 : 16345665
2018-01-19
用途: 軽自動車のオイル交換

今まで高額のオイルを使用していましたがグレードが高く安いので使用しました。
特に現在のところ問題はありません。

対象商品 : 26573724
2018-08-15
用途: 車のオイル交換時
永澤塗装

商品は発送から直ぐに届いたけど、缶の蓋が錆び錆びだった。古いオイルかと思いました。発送前に確認して欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。

対象商品 : 16345665
2018-04-08
用途: 作業車のオイル交換

オイル自体は問題ありません、今まで使っていたSLグレードの格安オイルよりも燃費が4%程度ですが良くなりました。 次回もリピートします
ただしノズルの出しにくさに閉口します、ノズルを持ち上げるつまみがついていますがノズルが持ち上がる前にちぎれて取れました。 結局ペンチで引っ張り出して封はカッターで切りました、このあたりの使いにくさが改善されれば★5です

3が参考にしています
対象商品 : 16345665
2017-11-24
用途: スクーターから乗用車のオイル交換

価格、使用感ともに気に入っています。何年もこのオイルで自宅で所有しているスクーター、乗用車を半年ごとにまとめて交換しています。コスト的にもありがたいです。

対象商品 : 26573724
2018-04-03
用途: エンジンオイル交換時。
農・林・水産業

ディーゼルエンジンにも使えるし、グレードも高いし、値段も安いし、気に入ってます。性能について詳しく知りたいと思っていますが、素人には実際調べようもなく、グレード表記とかではない別のやり方で何か表現して欲しいです。実験結果載せるとか。
20Lで買ったのですが、複数台で一緒に使えるし、トラクターにも使えるので助かります。ディーゼル用って案外高いし、ディーゼルにしか使えないし。使い回せるってのは非常にポイント高いです。
一つガッカリした事があるんですが、注ぎ口が通常タイプでした。まあ別にいいんですが、商品紹介で引っ張り出すタイプの注ぎ口を見かけて使いやすそうだったので使ってみたかったんですが、今回買った商品では採用されてないのか、昔ながらの普通のタイプでした。これから付くのかな?今までのタイプって結構こぼれるというか、こぼしてないのに必ず口の周りに溜まるのであまり気分がよろしくない。ただの前掛け的なモノしかついてないですから、構造上仕方ないですけど。是非あのノズル?採用してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16345665
2018-05-31
用途: 作業車等のメンテナンス時

トヨタ車とマツダ車で何年も前から使ってます。安いからちょっと不安? 3000キロ位で交換してます。このオイルにして調子悪くなったり故障したりしたことは無いです。

対象商品 : 16345665
2017-11-17
用途: これからの期待
医療・福祉・介護関連業

オイル漏れしてるので、5w-30からこちらに変更。
今まではモービル1000のSNグレード。ガサつかずマイルドで気に入っていた。

まだ、変えてないので何とも。
良ければ継続利用します。

たまに入れていた、ホムセンのDCM 5w-30 SNはガサつきが大きく2000キロも乗ったら振動も出て嫌になったが、モービル並のネットり感を期待しています。

アトレーワゴンターボ
エブリイバンノンターボ
ほか

対象商品 : 16345665
2022-01-01
用途: OHVの除雪機械に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

交換直後からブローバイに含まれるオイルの量が明らかに多くなったので使用をやめました。
耕運機にも使用していますが、不安なのでそちらも違うオイルに交換しようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 26573724
2018-05-18
用途: 運送用の車両のオイル

以前使っていた銘柄から変更。
このオイルに変えてから約17万キロ走破しましたが問題ありませんでした。
良いオイルです。

対象商品 : 26573724
2018-12-21
用途: 車のオイル交換

いつも利用しています。手頃な価格でしかも安心して使える品物です。これからも使う積もりです。

対象商品 : 16345665
2018-01-13
用途: 軽自動車に使っております。
カラダノミカタ

安いので5000kmごとにフィルターとともに交換してます。

対象商品 : 16345665
2017-08-16
用途: 軽のオイル交換。

自家用の軽のオイル交換に使っています。
交換後は燃費良く音も静かになります。タレてくると燃費、音共に低下します。特別性能が良い感じはしませんが分かり易いオイルだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26573724
2018-03-08
用途: オイル交換

SNにしたらオイルの劣化が遅くなり、8,000km位の走行は可能になりました。
さすが、合成オイルで品質が良くなったです。
品質は、高級オイルまでは達しませんが、普通のドライバーなら年に1回か2回で済み、地球の省資源化にも一役です。

対象商品 : 16345665
2018-03-13
用途: マイカー、妻の車のオイル交換に使用します
株式会社 新庄輸送サービス 鮭川営業所運輸・通信業

マイカーのオイル交換と除雪機のギヤーオイル交換に使いました。

対象商品 : 26573724
2017-10-16
用途: 車のオイル交換
農・林・水産業

オイルの品質がいいようで、車の調子が良くなったような気がします。注ぎ口もオイルが垂れにくくて良いと思います。

対象商品 : 26573724
2017-12-07
用途: 自宅用車両オイル交換用

安価でグレードの高いオイルなので、利用しています。蓋の開閉がしづらいです。