オイル処理ボックスのレビュー

平均満足度4.17(1,318件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイル処理ボックス モノタロウ

オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。
袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に

1,318件中 741~760件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 18925427
2016-11-16
用途: オイル交換時

ディーラーに任せず、これを使い自分でオイル交換するようになって経費削減と、クルマに愛着がわくようになりました。

対象商品 : 18925436
2016-10-18
用途: オートバイのオイル交換に使用
株式会社 シーアンドエム卸売・小売業

吸着量は問題なかったが、梱包用のビール袋から漏れ出した。吸着後の漏れ防止が次の課題だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 18925436
2017-03-12
用途: 自家用車のオイル交換
不動産業

オイルパンの下に置いて、直接受ける形で使用しました。オイルが落ちるスピードが思ったより早くて、溢れそうになりましたがぎりぎりセーフでした(笑)。

対象商品 : 18925436
2017-11-20
用途: 車のエンジンオイル交換

価格がもっと安くなるとうれしいです。品質は問題ないので。

対象商品 : 18925427
2017-10-25
用途: 自動車、バイクのオイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

品物は市販の物と変わりなく使用できて安価で助かります。

対象商品 : 18925436
2018-05-13
用途: メンテナンス時
三光工業株式会社

約6リッター処理しましたが。吸収が悪くタプタプです。
ウェスの質が悪いのでは。
他社製は綿のような素材です。
返金してもらいたいくらいです。

対象商品 : 18925427
2018-03-12
用途: 車のオイル交換に
製造業

外箱がガッチリし過ぎていて、市から指定されているごみ袋に入れると角が当たって破けそう

対象商品 : 18925418
2018-05-03
用途: 自動車のオイル交換作業

まず使いづらい。背が高すぎる。底面が差し込みになっているので、アスファルトの上だと滑らして出し入れが出来ない。引っかかってオイルがこぼれる。

対象商品 : 18925418
2017-03-17
用途: オイル交換時

3L用のがあればうれしい、通常2L又は4.5Lしかないのが悔しい

対象商品 : 18925418
2017-08-20
用途: 軽自動車のオイル交換
CRITTER

なぜ3,5がないのか。フィルターまで変えて3,5リットルないと容量が足りない。オイル交換だけでも3リットルはいる。2,5はバイクに使う意外必要ない、。

対象商品 : 18925427
2017-12-14
用途: オイル交換廃油入れ
榛葉鉄工所

余裕の容量。ゴミも一緒に廃棄できる。
なかの袋が厚手すぎなので、廃油を受けている時に戻ってきて汚れる時がある。

対象商品 : 18925418
2017-10-16
用途: オイル交換
製造業

漏れる事なく使用できました。
問題ありません。良い商品です。

対象商品 : 18925418
2017-02-07
用途: 軽四のオイル交換
松原商会

ダイハツムーブの軽四で使いました。オイル容量が2.3Lなのにギリギリ入りましたが、もう少し余裕が欲しい所です。これ以外の事は文句の付けようがなく安い割にはしっかりしていましたのでリピ確実です。

対象商品 : 18925418
2018-03-08
用途: 車・バイクのメンテナンス時
製造業

オイル交換作業時の廃油処理能力が悪い(吸着力)ので、ちょっとずつ入れないといけないのでめんどくさい。

対象商品 : 18925418
2017-10-15
用途: オイル交換
製造業

バイクのオイル交換用に購入。2回くらいに分けて使うのでちょうどいいサイズです。でも、割高かな?

対象商品 : 18925427
2017-02-21
用途: 車両のオイル交換
中村商店

吸油材が何度か変わりましたが問題ありません。しっかりした袋で安心して使えます。

対象商品 : 18925427
2018-03-06
用途: オイル交換時

中袋に穴が空いていることがあり、後処理が大変な時がある。初期吸収率が悪い。

2017-12-10
用途: オイル交換、塗料廃棄
建設業・工事業

容量の6、7割が精々で
2、5リットルに2、5吸わせると底に
オイルが残ったり
しみだしてくるので
それが不満、完成品としては微妙。
ヒャッキンの油吸いを
投入して余分な分を吸わせてか
閉じて廃棄している

2017-09-27
用途: 中身の吸着剤が
有限会社鈴木

だいぶ前から黒になりオイルの汚れが分かりにくくなったのが残念です。

 オイルの吸油性も昔に比べて悪くなったかんじです。

対象商品 : 18925436
2017-01-12
用途: エンジンオイルの廃棄
有限会社ケイ・エム・ヘルスシステム

以前の物より随分改善されていてとても使い易かったです。
容器の強度アップ・オイルの吸収スピード・袋の強度など、期待以上でした。更なる進化を期待します。