オイル処理ボックスのレビュー
- 用途:
- 軽自動車用のオイル交換
- 対象商品:
- 18925418
自家用軽自動車のオイル交換をするときに使うため、購入しています。構造的には外箱にビニール袋が入っている単純構造ですので、問題はありませんが、使用後に外箱が重さで壊れます。
- 用途:
- エンジンオイル交換時
- 対象商品:
- 18925418
付属されていた細いインシュロック帯ですが、寒い時に作業をしたせいか袋の口を締めつけたらロックの爪が飛んでしまいました。もう少し強度アップを望みます。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換用
- 対象商品:
- 18925418
綿材のタイプより少しオイルの吸いが悪い感じはしますが
軽四のオイル交換はなんとか全量こなせる感じです。
容量を守って使ったほうが無難です。
- 用途:
- ウエスの代わりに・・お試しあれ!
機械の油汚れや床の油の掃除にベタベタにならず最高です。
床にひいて使っています。工場がキレイになりました。
- 用途:
- オイル交換時の廃油処理
- 対象商品:
- 18925427
吸い込み悪く表示容量の0.5少なく使っても廃油がダボダボです。ウエス等ほりこんでその日のうちに処理しないと荷台にも積めない。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 18925427
吸着材も充分で、ビニール袋も厚みがあり強度に問題ありません。最後のタイラップで縛ることで漏れもなく、安心してゴミ収集で処理完了しました。また使います。
- 用途:
- 廃油処理に
- 対象商品:
- 18925427
安いので定期的に買ってます。
4・5lですが4lも入れるとオイル吸いきれず
ビニール袋の中でタプタプしてます。
もう少し吸収するの増やしたらと思いますが、
高くなるのは嫌ですね。
- 用途:
- オイル交換
4.5L用を利用しましたが約3.8L入れたが全く吸い込まず。
結束バンド、ガムテープ共に使用し漏れないようにしていたが、底から漏れていた。
ガレージのコンクリートについたオイル染みが取れない。
- 用途:
- バイクのオイル交換に使用します。
- 対象商品:
- 18925418
自宅でのバイクオイル交換には、必ず必要です。リサイクルじゃありませんが・・・(笑)
でも、非常に助かりますよ。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 18925427
たっぷり吸ってくれるので大型排気量のバイクなら
何とか2回分はギリギリセーフいけると思います。
少し吸いきれずちゃぽちゃぽしてますが…
- 用途:
- スーパーカブ90のオイル交換で利用
- 対象商品:
- 18925418
スーパーカブ90のエンジンオイルは、0.8Lなので、2.5L対応の処理ボックスなら3回分は入れると思って購入しました。1回目・2回目の廃油は牛乳パックに貯めておいて、3回目の時にまとめて処理ボックスに移す予定です。この処理ボックスの性能は、今のところ未知数です。
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 18925436
値段は安くて良いのですが、廃油を入れて直ぐに捨てないと処理した廃油が箱に染み出て来る事が結構あります。中のビニールの品質もう少し良くして欲しいです。
- 用途:
- スクーターのメンテナンス時
- 対象商品:
- 18925418
安価で良いと思いますが、125ccのスクーターのオイル交換に使用した関係上、1L又は1.5Lのオイル処理ボックスがあると助かります。