高耐熱ペイントのレビュー
- 用途:
- BBQコンロの塗装
- 対象商品:
- 20322828
マットブラック風のつや消しで、とても良いです。
30年近く使用しているBBQコンロにサビが発生した為、その処理用に購入しました。。。。塗装後の使用はまだの為、星4つとしました。
ペイント吹き付け時には、(こまめに止めないと)ノズルから多少の液漏れがあり作業には手袋が必要です。
- 用途:
- 溶接機用のカートの塗装
- 対象商品:
- 20322794
ムラが出難く、タレ難く、簡単に塗装でき、赤には珍しく隠ぺい力も有って満足している。強いて言えば直ぐ無くなるのが少しだけ不満です。
- 用途:
- バイクのチャンバー塗装用
- 対象商品:
- 20322828
通常の600°耐熱用はチャンバーの根元すなわちエンジン周辺がすぐ ボロボロに剥離してしまいますこれでないとだめだと思いますあって良かった
- 用途:
- ストーブのボディの塗装に
450度程の環境下、段々と色が退色しました。1か月で大分色ムラになってしまい、少々残念。
- 用途:
- 車両マフラー塗装
- 対象商品:
- 20322812
発送が翌々日となっており、注文しましたが、注文から10日以上してから発送されています。まだ手元には届いてません…
こんなに時間かかるのであれば少し位高くても他で購入しました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- エンジンカバーの塗装
- 対象商品:
- 20322794
撹拌球が狭い範囲でしか動いてないような感じ? 中の構造がどうなっているのか分かりませんが、普通のスプレーとは違うようです。
色はオレンジに近い赤。
赤であってほしかった。
- 用途:
- バルブカバー塗装時
- 対象商品:
- 20322785
二吹きしたして目詰まりゴミです…ありえないですね~
- 用途:
- 空冷フォルクスワーゲンの、タコ足・マフラーの塗装。
- 対象商品:
- 20322837
流石 高耐熱1000℃オーバー! 塗装後 試走(熱入れ)しましたが、塗装のハガレ無し。過去3種類位 試しましたが、皆 試走後パリパリ剥がれて仕舞いましたが、この商品は 空冷VWのEX温度でもOKでした(^^♪
- 用途:
- 電球遮光塗装
- 対象商品:
- 20322812
缶とノズルの隙間からかなり漏れて垂れてくるし缶を攪拌するため振ると飛び散る。耐熱温度は1000度は無い。800度程度でもガラス等の場合は膜が割れてくる。
- 用途:
- 原付マフラーの塗装
- 対象商品:
- 20322828
他の方も書かれている通り、噴射口から塗料が垂れてくるのでゴム手は必須です。が、色は2-3回程度の重ね塗りでも十分に出てくれました。熱を入れないと完全硬化しないとあったので塗装後の作業が心配でしたが、秋の夕方でも15分程で指紋が付かない程度に乾燥してくれたので作業性も問題ありません。
600度程度の耐熱ペイントでは剥がれてくるので、こちらの耐久性に期待です。
- 用途:
- ストーブに吹き付けました
- 対象商品:
- 20322794
レッドを購入し、ストーブの筒に吹き付けましたが、黄色に変色しました。温度測定は300度で黄色変色し、100度のところはレッドで変化なしでした。変色しないものがほしいです。
- 用途:
- キャリパーの塗装
- 対象商品:
- 20322794
塗料が薄いので、5~6回位塗らないと色が出ません。
もう少し濃ければ良いと思います。
私は塗料缶にスプレーして刷毛で塗りました。
スプレーして少し時間が経つと塗料が固まりますので
刷毛で伸ばして(濃くして)使用しました。