凍結浸透ルブのレビュー
- 用途:
- 錆びたネジの取り外し
- 対象商品:
- 21036986
予想以上の効果でした。諦めてネジを破壊するかタップし直すか悩んでいましたが効果抜群です。少し多めに?(長い時間)吹きかけるとより効果的でした。
- 用途:
- 車両分解整備
- 対象商品:
- 21036986
これ絶対折れるな~っていう小さめのボルトナットには大きく貢献してくれます!(10ミリくらい)ただボルトやナットがそれ以上になってくると固着の方が強く外れません。またボルトが露出しているものに限定されます。
- 用途:
- MG21SモコのEXパイプネジ取り外し作業
- 対象商品:
- 21036986
EXパイプ触媒に固定の錆び付きボルトを外す為に使用、塗布後に時間置きバナー併用し取り外し、曲がりはしましたが折れる事無く外せました。
浸透力は2時間放置でM10ボルト3山程浸透してましたが錆び付き度合いH16年車両なので単独では厳しいかと思われます。
- 用途:
- 自動車エンジンのターボカバーの取り外しにて使用
- 対象商品:
- 21036986
単体での使用はアテにならないと思います。
外す対象物に24時間以上前から浸透潤滑剤をかけておく、
バーナーで炙る、ショックドライバーを使う、錆をワイヤーブラシで落としておくなど、他に使える手は全て使いながら併用しないと効果は期待出来ないです。
バーナーで炙った後、急冷するのに使用する事をお勧めします。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 21036986
初めて使用します。近くにゴムパーツなどがありバーナー等で熱をかけられない固着したネジには効果的と思います。今後色々な場面で活躍してくれると期待しています。
- 用途:
- 設備の点検時に
- 対象商品:
- 21036986
エキマニ交換時に使用しました。
毎回ボルトが折れてしまいやになっておりましたがこれを使うと折れる心配もなくボルトが簡単にとれました。
おすすめです
- 用途:
- 固着したボルト、ナットの取り外し
- 対象商品:
- 21036986
実は未だ使ってませんがYouTubeなどで見て、いざと言うときのために買っちゃいました。多分こいつはすごいやつと思います。
- 用途:
- 洗濯機の洗濯槽取り外し
- 対象商品:
- 21036986
H社製の洗濯機から内部洗浄のため洗濯槽を取り外す目的に購入しました。洗濯槽を固定している38mmのフランジナット、固着しているのかソケットレンチとハンマーでは全く歯が立たなかったので説明文を信用して購入しました。結果は惨敗、丸々一缶を使用しましたが全く効果がありませんでした。最終的にはめがね打撃スパナを購入、何と一発で外れました。このために購入した38mmソケット、アダプター、エクステンションバー、スライドハンドルは全て無駄に・・・良い勉強になりました(笑)
- 用途:
- 自動車・設備関係のメンテ
- 対象商品:
- 21036986
ミニバンのスタビライザーリンクの取外しに期待して購入しましたが、ナットの取外しは私の能力では無理でした。4~5回塗布して数分待ちメガネレンチにて挑戦!しました。インパクトドライバーでガッチリ取付されていてボルトに錆が.....作業状況も悪く専門工具が無い為だったと思います。別作業で錆びた小さなボルトナットは取外しは出来ましたが.....
- 用途:
- 旧車のメンテナンス
- 対象商品:
- 21036986
サビついてナメはぐった+ネジとかに一度軽くトーチ等で炙ってからコイツを浸透させ、極め付けラスペネで待つこと5分
緩みました。魔法です。
- 用途:
- バッテリーターミナル
- 対象商品:
- 21036986
ジーゼル車バッテリーターミナルボルト固着に、所要しましたがゆるみませんでした。