二輪車用ブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.42 (132件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用ブレーキパッド NTB
NTB
999 / 税込 1,099
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
132件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-10
用途:
バイク
対象商品:
21243678

ノンブランドの物を使うのは怖いので安いNTBを使用します。スクーター用としては十分な品質だと思います。

合同会社Forest 様2019-06-02
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
21243872

スポーツ走行をすることもないので、充分な性能です。

2018-12-14
用途:
マジェスティーのフロントパッド交換に使用。
対象商品:
21243468

取り付け時に、スライド部分の動きが固いので、ヤスリで少し削りあたりを付けて組み込みました。個体差があるので、最初からガタがあるより、良いと思います。街乗りや、峠程度なら充分だと思います。NTBのパッドは、何回も注文して使用してますが、問題無しです。バイクのパッドなので、ハードにブレーキを使う人もいれば、キャリパーのメンテナンスが悪い人もいるでしょうし、メーカーもかなり気を使っている感じがします。

2人が参考にしています
2018-10-24
用途:
バイク整備
対象商品:
21243662

NTBの物は安心して使用できます、減りもひどくありませんし、許容範囲内で効きます。コストパフォーマンスに優れていると思います。

2人が参考にしています
2019-08-15
用途:
バイクのメンテナンス。
対象商品:
21243224

以前はap製のパッド使用してましたが、効きは素晴らしいかったのですが持ちが今ひとつでした。
この商品は効きは今ひとつですが、持ちは良さそうです。

2018-12-20
用途:
純正より大幅に安価なのでZZR1400用に購入
対象商品:
21243933

週末ライダーで高価な部品は不要と思い装着、街乗り程度なのでこの商品で充分です。
次回の交換もリピートします。

1人が参考にしています
2018-11-19
用途:
バイクの整備
対象商品:
21243678

価格の割りに、効きも、持ちもよく、コストパフォーマンスがいいので、またリピートします。

1人が参考にしています
2018-10-04
用途:
バイクのブレーキパッド効果
対象商品:
21243303

cb400sf のブレーキパッド前後交換でこちらを選択。ブレーキ関係は渋っちゃいけないとわかりつつも値段の安さで選びました。安いので最悪はゴールデンパッドとかに変え直しますが、特に問題なく使えてます。ただ、やはり値段のはるものと比べると制動力に物足りなさを感じますが、特に問題なく使えています。

1人が参考にしています
ミツバ 様2020-03-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
21243976

メンテナンス、車検で購入しました。必要十分な商品です。また購入します。

有限会社みやちん 様2019-01-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21243547

使用後300Kですが必要十分な性能 コストパフォーマンス高いです

1人が参考にしています
2018-11-14
用途:
バイクのブレーキ整備に使用
対象商品:
21243477

問題無く取り付け完了しました。泣きやジャダーも無く効きも自然で問題無いレベルでした。

1人が参考にしています
2021-05-16
用途:
セローに装着
対象商品:
21243443

中古で買ったセローのブレーキディスクとパッドが終わってたのでディスクは純正、パッドはこちらを購入。ファーストインプレッションは「全然効かねー(汗)」でした。
あたりが出るまではこんな物かと思って500km乗りましたがほとんど変わりませんでした。
このままではいつか事故になると思い、デイトナの赤パッドに交換したところ問題なく止まれるようなりました。(当たり前のことですが…)
レビューが良かったので購入しましたが、安かろう悪かろうでした。

2018-08-23
用途:
WR250Rのフロントブレーキメンテにて使用
対象商品:
21243224

フロントブレーキキャリパーのOHついでに
パッドも交換しました。
純正とあまり変わらないような気がします。
安くていいですね。
街乗りには十分です。

2018-10-26
用途:
バイク
対象商品:
21243276

AX1用に使う予定。そろそろと思って買ったが、意外と長持ちするのでまだ交換していません。見た目には問題なさそう!

2018-07-08
用途:
ブロンコのフロントブレーキパッド交換
対象商品:
21243443

問題なく使用できます。純正パッドと比べても違和感はありません。安く購入出来て助かっています。

1人が参考にしています
2019-03-29
用途:
新品キャリパーを購入したので、そのキャリパー用のパッドです。
対象商品:
21243976

キャリパーに適合するタイプで一番安いものを購入しましたが、取り付け精度は良く鳴きも無しですし制動力も問題ありません。

2018-05-23
用途:
純正部品からの交換
対象商品:
21243538

純正部品からだと性能も程々かなと思っていましたが、異音も無く効きも十分で満足出来る商品です。

2019-08-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21243224

全く問題無く使用できました。純正品と同等の品質でした。

横尾新聞店 様2018-07-24
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
21243678

初めて交換しました。作業自体は難しくありませんが、洗浄に時間がかかりました。使用感はブレーキの利き等特に問題はありません。

2018-07-07
用途:
バイクのブレーキパッド
対象商品:
21243732

いろいろ試してみましたが、自分の日常的なバイク使用には、この赤パッドがちょうどいいように思います。継続使用の予定です。