モリドライブ Kゴールドスペシャルのレビュー

平均満足度 4.71 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モリドライブ Kゴールドスペシャル モリドライブ
モリドライブ
799 / 税込 879
「新設計」濃厚&コンパクト オイル必要量の少ない軽自動車やコンパクトカーで、使いやすいように処方しました。過酷なエンジン負荷を理想的に軽減するモリドライブプレミアムシリーズの第一弾です。少ない内容量でより濃厚な濃度で添加ができ、効果もプレミアム! 新車でも乗りこなした愛車でも効果抜群です。 省燃費性能の維持 アイドリングストップ完全対応 パワー回復&エンジンノイズ低減 エンジンの摩擦摩耗低減&ロングライフ化 【用途】軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-27
用途:
ワゴンRのエンジン・オイル交換の時に添加しました!
対象商品:
23722152

ワゴンRのエンジン・オイル交換の時に添加しました、エンジンがスムーズに回っているフィーリングで、振動が少なくなったと思います、容量的にも軽自動車に適してると思います。

1人が参考にしています
勇将土建 様2024-09-08
用途:
軽トラ
対象商品:
23722152

年式の古い車両に使用しましたが、使用後は問題なく、エンジン音が若干
静かになりました。今後も継続して使用していきたいと思います

1人が参考にしています
鈴木興行 様2024-08-31
用途:
オイル交換時に使用
対象商品:
23722152

今回、初使用したのですがモリブデンの効果なのかタペット音等が静かになりました。

2023-11-28
用途:
オイル交換時
対象商品:
23722152

オイル添加剤は、車を乗り始めてからずっとモリブデン系を使用してきています。
従来使用品(住鉱製)は約300mLだったのでオイルとの分量調整をしていましたが、
本品は濃縮150mLなので分量調整すること無く添加できるので楽です。
性能的にも従来使用品と遜色なくエンジン音は静かです。

2023-01-21
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
23722152

静音については気持ち程度かなと思うがエンジンのフケに軽やかさと伸びやかさを感じた。しばらくリピートするつもりです。

1人が参考にしています
2022-08-27
用途:
オイル交換時
対象商品:
23722152

通勤・買い物と毎日使用している、走行7万キロを超えたダイハツ・エッセのオイル交換時に添加しました。以前より「Kスペシャル」を添加していましたが、今回より「Kゴールドスペシャル」にしてみました。
オイル交換によりエンジンノイズは静かになりますが、添加後はさらに静かになります。エンジン回転も滑らかになり、燃費も5~10%は良くなりました。明らかに「ゴールド」の方が効果が大きくわかりやすいです。
山間部での使用が多く3000~5000km位でオイル劣化し交換しています。
長く乗り続けたいと思っているので、エンジン保護の為にオイル交換毎に使用していくつもりです。

3人が参考にしています
2024-08-21
用途:
オイル交換時期を延長
対象商品:
23722152

今回はゴールドスペシャルを買いました。エンジン音と振動が小さくなった気がする。

2022-08-04
用途:
車の、オイル交換時
対象商品:
23722152

エンジン音が変わり、スムーズに走るような気がします。

2021-11-08
用途:
配送軽バンに添加
対象商品:
23722152

多店よりも安価でした。オイル交換時にモリドライブの軽トラ・軽バン用オイルに混ぜて添加。エンジン音は静になり燃費も若干上がりましたので継続的に使用しています。

1人が参考にしています
2021-08-16
用途:
オイル交換時に使用
対象商品:
23722152

軽ワゴンのオイル交換時に今までいろんな添加剤を使用しそれなりの効果があったと思います。7万キロの多年走行車なのですが注入後の体感効果が一番あったと思います。

2021-05-30
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
23722152

対象車はジムニーの4ATのR06Aエンジンです。
ベースオイルはデーラーで交換しているので純正のエクスターF SN 5W-30です。
一万五千キロ経過後より、シュアラスターのLOOPエンジンコートを使用していましたが
余り変化は感じられず、遊び半分で切り替えたKスペシャルがかなり効きました。
アイドリング時にしていた、「チッチッチッ」とインジェクターの噴射音と
思っていた音もかなり軽減しました。
もしかすると、カムのラッシュアジャスターの音だったのかもしれません。
交換直後のエンジン回転フィールも七千回転までストレスなく回りビックリしました。
一千キロ位走り込むと効果もだいぶ薄れて来る感じですね。
ただLOOPよりは効果が有り、エンジン回転が軽い感じですが高回転で
若干ザラつく様な感じ。
しかしターボ車で無ければ、Kスペシャルの方が良さそうです。
ターボ車なのでその上位バージョンのKゴールドスペシャルに変えてみました。
交換直後は軽快な感じは余り無く、圧縮が上がった様な滑らかな感じです。
七千回転まで淀みなくキッチリ回り、不安感は有りません。
このフィーリングが次のオイル交換時まで続けば最高ですね。
燃費もATですが、国道+バイパス+裏道(渋滞有り)による片道40キロ通勤で
リッター15.7キロマークしました。
多分高速道路では更に行くと思います。

2人が参考にしています
2021-03-19
用途:
通常メンテナンス
対象商品:
23722152

正直入れても意味がないと思っていたが、効果はあり。3万キロのエンジンスタート時にカラカラ音が鳴ってしまう(オイルの劣化)のが起きたのでこれを投入。油膜がついてくれたのか改善。安いオイルは3か月持ちませんし、在庫処理ものもそう。それに添加することによってよくなったんだろう。。。
トルクもふえてる感じで燃料消費量も下がってきた。ノイズも静かになっている。本当不思議。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
エンジンオイル交換時のチョイ足し
対象商品:
23722152

新車時のパワー維持には欠かせないアイテムであり、高速走行でも安心感が増します。

1人が参考にしています
2020-12-01
用途:
軽トラのエンジンOIL交換時
対象商品:
23722152

エンジン回転の伸びも良く、ストレスが軽減しました。高速走行も快適で安心感upです。

2020-07-26
用途:
エンジンオイル交換時
対象商品:
23722152

エンジンオイルと同時に使用していますので、オイル交換による改善かはっきりとわかりませんが、トラブル防止の意味で使用中です。

2020-06-06
用途:
自動車の整備
対象商品:
23722152

エンジン音がマイルドになったことと、厳密に測っていませんが、明らかに燃費の向上の効果がありました。

1人が参考にしています
2022-12-17
用途:
オイル交換後の軽自動車に注入&一定距離走行後に追加注入
対象商品:
23722152

注入後エンジンノイズが小さくなるように感じます。オイルの寿命も延びるような気がします。

2人が参考にしています
有限会社ソノダ 様2019-10-07
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
23722152

車のオイル添加剤として購入しました
入れて数日でエンジンの振動が減り、加速もスムーズに行えるようになりました。
大満足です。

2019-12-27
用途:
通勤
対象商品:
23722152

モリドライブからの買い替えです。下のランクの商品に比べて、投入後は若干エンジン音がマイルドになったかな?程度だったんですが、坂道でのパワー感とエンジン音が全く違います。やはりゴールドと銘打っているとおりの違いが有りますね。オイル交換時の必須アイテムになりました。

2018-12-20
用途:
オイル交換時
対象商品:
23722152

効果を感じられます。オイル交換時に入れるのが当たり前なので新油効果か添加剤効果かどちらなのか分かりませんでしたが、添加剤を入れなかった時に違いを大きく感じたので効果があったんだなと。