パワーエアコン プラス PAC-Pのレビュー

平均満足度4.50(12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーエアコン プラス PAC-P WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
パワーエアコン プラス PAC-P
0/税込0

濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。
高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。
さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-13
用途: カーエアコンのメンテナンス
その他業種

<山道を走る軽トラックに使用>
夏場の上り坂が多い山道をエアコンを点けて坂を上るのが軽くなりました。
また、エアコンは注入前よりも効くようになりました。
DIYの時は、許容するガス圧を超えないように気を付けて使用する必要があります。

性能がとても高いと思います。値段なりの効能かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26764937
2024-12-12
用途: エアコンのメンテナンス
光神建設建設業・工事業

この商品は買って正解。
皆さんもチャンスのある時にやるべし!

対象商品 : 26764937
2023-07-10
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

車が古くなってきたのでメンテナンスのつもりで入れました。ワコーズなので安心です。

対象商品 : 26764937
2022-06-30
用途: 注入作業
その他業種

夏前にエアコントラブル予防対策のために購入しました。

3が参考にしています
対象商品 : 26764937
2020-03-01
用途: エアコンガスの補給
農・林・水産業

エアコンの効きが弱く感じたのでYouTubeを見て工具も取り揃えてこれ使って補給したが、見事に失敗。結局、プロに依頼して、ガス回収して、再度適量補給ってことに。とほほの結末。無駄な出費。人生経験?

12が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-08-19
用途: エアコンからの異音対策

エアコンから電気ノイズのような音。
エアコンのスイッチをオフにすると消えることから、エキスパンションバルブあたりが怪しいと思ったけど、修理するとなると結構かかりそうなので、ダメもとでパワーエアコンプラスを注入したところ見事に異音が消えました!

3が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-10-30
用途: 車のエアコンコンプレッサーのメンテナンス
製造業

エアコンコンプレッサーは壊れると非常に厄介なので、少し高いですがレビューなどを信じて使っています。
ただ私の場合、約3年に一度程度の気まぐれメンテです。
他の製品との比較はちょっと難しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-09-27
用途: 古いコンプレッサー用
その他業種

古い車のエアコンに使用しました。
明らかに 冷気が下がりアクセルも軽くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-08-23
用途: 自分の車用
金融・保険業

クーラーの吹き出し口温度が入れる前より、2°Cくらい下がりました

2が参考にしています
対象商品 : 26764937
2019-05-28
用途: 軽トラの、エアコン修理メンテナンス
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ・キャリィDA63Tのメンテナンスで、エアコンの効きが弱いのと、作動させるとパワーダウン著しいのでこのPAC-Pを注入することとしました。
実は前の年に友人のクルマでこの商品はどの程度の物かを実験して、とても良い結果が得られたので機会があれば自分のクルマにもと画策しておりました。
高いだけあって、ちゃんと表書きの胡散臭い効能がその通りに発揮されたのには感激するとともに疑ってしまってメーカーさんにゴメンナサイと謝りたいです。
何が一番気に入ったかと言うと、エアコン作動時のパワーダウンがほとんど感じられなくなった事。
「スズキの軽トラなんてそんなもの」と諦めていたんだけれど、そんなこたァない!ですね。
お値段は高いけれど、自信持ってパワーダウン現象に悩む軽自動車ユーザーにおススメできます。

10が参考にしています
対象商品 : 26764937
2018-07-13
用途: カーエアコンのメンテナンス

効かないわけではないのですが、1本入れてみました。
大きく変わった気はしないのですが、なんとなく静かになった気はします。

3が参考にしています
対象商品 : 26764937
2017-07-10
用途: 車のメンテナンス
その他業種

残念ながら使用後特に変化を感じることはできませんでした。

4が参考にしています