ガスケットシートのレビュー

バイク部品の口コミ満足度ランキング 2位
平均満足度 4.55 (339件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケットシート モノタロウ
モノタロウ
319 / 税込 351
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。 【用途】潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
339件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ガレージMATSUYA 様2018-06-08
用途:
輸入車のサーモーケース
対象商品:
30827773

最近はあまり出回らないので重宝します。持ってないと不安になります

2018-04-17
用途:
エンジン等のパッキン
対象商品:
30827755

他社製品と少し材質が違うような気がします(ゴム系?)漏れもないし耐熱も・・・良いではないでしょうか。

2019-07-16
用途:
オートバイのシリンダーガスケットとして使用
対象商品:
30827755

値段が安いので頻繁に交換(使用)する人にはお勧めです。
物も問題ありません(普通です)

2018-10-18
用途:
バイクのエンジン整備
対象商品:
30827737

大きさの割に値段が安いが、かといって品質が悪いわけではない。厚さも選べるので使用する場所によって使い分けています。

HIMIND 様2018-04-17
用途:
古い耕耘機のメンテナンス
対象商品:
30827737

古い耕耘機のキャブレターの修理のために買いました。
安くて使いやすいので良い商品だと思います。

2021-06-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
30827746

小型エンジンのガスケットに使用しています。
カッターでカットするときに多少毛羽立ちます。
きれいに切る方法ありましたらアドバイス願います。

2018-03-07
用途:
キャブレーターのメンテナンス時
対象商品:
30827737

思ったよりサイズが大きくてびっくりしました。
おかげでたくさん自作のガスケットが作製出来て助かります。
普通のカッターナイフでは2回ぐらい切り込まないと切り取れません

2019-01-10
用途:
機械メンテナンス・修理
対象商品:
30827728

厚みが1mmと2mmの2種類であるために、目的に達しないので2.5mmクラスが欲しく思います。

2018-07-10
用途:
ブロアーの配管のガスケット
対象商品:
30827773

同じ形のガスケットが見つからず困っていたが、自作出来たので助かった。

2019-04-14
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
30827728

価格も安く品質にも問題なく気に入りました。
また購入したいです。

2021-02-09
用途:
廃盤のガスケット作成
対象商品:
30827773

メーカーのガスケットがなく初めて購入。厚みがあり切るのが大変。細かいところを切っている最中、折れてしまった。。難しい商品でした。

2023-05-15
用途:
自動車整備

タダの厚紙って感じで使用感は悪い。柔軟性が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2020-07-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
30827728

0.8mmは少し薄い感じです、私の選択ミスです。
1.5mm程度の厚さが使い易いと思います。

宮本企画 様2020-06-07
用途:
オートバイ用
対象商品:
30827755

オートバイ用としては厚みはこれくらいがMAXでしょう。厚み1ミリでは加工が大変なので。

2018-03-02
用途:
キャブ清掃時
対象商品:
30827737

キャブ清掃をしたとき古い機械ですと破れやすいので重宝に使わせてもらってます 別に不具合はないです

2018-02-13
用途:
セロー225の整備に
対象商品:
30827755

純正ガスケットは高価なため、
自作をするために購入しました
エンジンを頻繁に開けており、
安価に済むので助かります

2018-02-21
用途:
自動車整備
対象商品:
30827737

汎用のガスケットがメーカー品より安い購入出来ました。
品質面でも問題なく使用出来て早くモノタロウブランドで探せば良かったです。

2020-04-13
用途:
バイク整備
対象商品:
30827764

純正ガスケットに比べ、柔軟性がなく、子供の工作用ボール紙に近い感触です。カットの際、カッター等の刃物で何度もなぞるとケバ立ちやカスが出易いので、よく切れる刃物を使う必要があります。丸穴を抜く場合、書類ファイル用パンチのような雄型と雌型がある工具ではきれいに抜くことができますが、皮用ポンチなど刃先にテーパがついている刃物では穴を拡げる力が働くので、穴の周囲に余白がないと切れ易いようです。穴の周囲に2㎜程の細い箇所がある場合は、皮用ポンチで先に穴を開けておいてから穴の周囲をカットしたほうが安全です。

4人が参考にしています
2019-03-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
30827755

大きなサイズがあり色々カットして使うことができ便利です。

2018-05-21
用途:
機械整備時
対象商品:
30827773

加工もしやすく大きさも十分です。
今のところオイル漏れもないです。