ガスケットシートのレビュー

平均満足度4.54(353件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケットシート モノタロウ
モノタロウ
ガスケットシート
¥329~/税込¥362~

引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。【用途】潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。

353件中 281~300件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 30827746
2018-01-11
用途: 汎用発動機の修理
農・林・水産業

カッターで切り取り作成しましたが細部の加工が難しかったです。パッキン作成の工具があると便利ですね。

対象商品 : 30827737
2017-11-09
用途: キャブのインシュレーターとのガスケットととして使用。
田山陶房 様(製造業)

以前ゴムとメタルのガスケットを使用していました。ゴム部がガソリンで腐食し、二次エアの吸い込みに苦慮していましたが、このガスケットと液状ガスケットを併用で解消されました。

対象商品 : 30827755
2018-01-28
用途: シリンダーガスケットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のガスケットより安く200度まで使えるので良いです。

対象商品 : 30827755
2018-01-25
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのベルトカバーガスケットが安く作成できました。

対象商品 : 30827755
2018-01-04
用途: バイクメンテナンス

十分使えますが、思っていたより柔らかく、ポンチ穴を開ける時にスパッと切れないので減点1です。

対象商品 : 30827746
2019-07-31
用途: ウォーターポンプガスケット作成
運輸・通信業

純正は製造廃止なので、この品を利用して再作成しました。品質に問題ありません。できれば濃いグレーか黒があれば、エンジンルーム内の色味と調和するのですが。

対象商品 : 30827773
2017-12-14
用途: ガスケット自作
その他業種

箱で梱包されていたので、折れ等の心配はありませんでした。

対象商品 : 30827755
2018-01-21
用途: エンジンと部品の装着部ガスケットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすくリーズナブル。大きいのでたくさん使えます

対象商品 : 30827755
2019-03-25
用途: キャブマニホに使用
製造業

型番が解らずあきらめてましたが、この商品を任意のサイズにカットすることでキャブマニホに使用することができました。

対象商品 : 30827737
2018-05-20
用途: 耕運機
製造業

自分で耕運機の修理を考えてて、良いのが有ったので試しに購入しました。

対象商品 : 30827728
2019-01-04
用途: 修理時
個人のお客様

ガスケットが交換為購入しました。いろんなタイプ自分作ればいいと思って、購入しました。

対象商品 : 30827755
2019-07-24
用途: 改造部品のシール対策
自動車・二輪車・自転車関連業

弾力性が弱くやや硬いので、
複雑な形状にする、細い部分(5mm)程度の幅を切る際
順番を考えないと、折れたり破けたりします。
また、一度も脱着を行うとシール性が極端に落ちるので、
値段相応と考えて☆3とします。

対象商品 : 30827746
2019-06-01
用途: バイクのカムチェーンカバー脱着

柔軟性が無く、ポンチで穴を開けたら千切れてしまったので急いでバイク用品店に走り、代替品を購入しました。 代替品は思い通りに切り抜け、曲げにも強いですが、当製品は曲げたらそのままパイ菓子のようにサクッと折れて切れてしまったことから、やはり柔軟性が低いと思われます。 この性質をはじめから解っていれば、ポンチでボルトの穴を先に抜いてから外形を切り抜く・・とか、ポンチではなくナイフで穴を切り抜く・・など工夫すれば良かったと思います。 ほぼ厚紙?

対象商品 : 30827737
2019-02-11
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

キャブレター等のガスケット用で購入した。厚みや質感は問題ありません。

対象商品 : 30827755
2018-10-31
用途: エンジンOH
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた物より大きく使いやすい、又無くなったら注文したいと思います。

対象商品 : 30827737
2018-04-08
用途: 古い機械メンテで
自動車・二輪車・自転車関連業

古い機械をメンテナンスする時には、ガスケットシートは、欠かせません。
品質に問題なし。

対象商品 : 30827764
2019-05-29
用途: バイク メンテナンス
原付専門 様

使用し剥がす時にガスケットが紙シール剥がしの様にボロボロに剥がれる
、以前はデイトナ製を使っていてこのような事はなかったので価格でこの商品を買おうとと思っている人は止めておいた方が良いです、二度と買いませんがモノタロウさんでデイトナ製のガスケットは購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品 : 30827746
2017-10-07
用途: ハスラー125のオイルポンプのガスケットに使用
その他業種

オイルポンプのガスケットを作りました。切りやすく,工作がしやすかったです。ガスケットとして十分役割を果たしています。少々繊維がほぐれるので評価4としました。

対象商品 : 30827755
2017-10-01
用途: エンジンのガスケットに使用します

非常に切るスペースが大きくて使いやすかったです。サイズはやはり255*455がいいですね。

対象商品 : 30827746
2017-05-25
用途: バイクのリードバルブの交換用
鈴木 様

安いので購入、汎用品なので型取りが少し面倒でしたが、取り付けごは全く問題なしです。
コスパいいです、他の作業でも使えそうです、これなら大きいサイズのものを買っておけばよかったです