エンジンオイルレスキュー 10W-40 SNのレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイルレスキュー 10W-40 SN モリドライブ
固い粘度のオイルが必要なクルマ専用です。エコカーでもオイルが減り気味のクルマなら試す価値あり。固い粘度がパワーの低下を解消。 【用途】ガソリン車専用タイプ(全合成油)
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-23
用途:
250ccスクーターに使用。

スクーターなのでクラッチは湿式ではない為四輪用の摩擦低減剤が入ってるオイルが使えます。二輪のスクーター用MB規格オイルより安価です。MA規格の二輪用を使うより静かでスムースでいいと思います。

2020-10-23
用途:
原付 トゥデイAF61に
対象商品:
55659187

オイル上がりのある走行距離約70,000kmのトゥデイAF61に使用したところ、オイル上がりの症状も改善されエンジンの回転も滑らかでとても調子良くなりました。
オススメのオイルです。

2020-06-05
用途:
軽バンのオイル交換
対象商品:
55659187

走行距離が14万キロを越えているので、メーカー指定の粘度より固めで、しかもモリブデン配合ということで選択しました。価格もリーズナブルです。過走行エンジンでもメカノイズが気になることもなく、しっかり守ってくれています。

1人が参考にしています
よんプロMotorz 様2021-02-19
用途:
車輌整備
対象商品:
55659178

高年式に車輌にはお勧めですが廃盤になったのが残念です。

2020-02-26
用途:
バイクおよびオイル上がりor下がり軽トラのオイル交換
対象商品:
55659187

到着後すぐにバイクのオイル交換で使用しました。
さらにオイル上がりor下がり症状のある軽トラのオイル交換(推奨は5W-30)にこの固めを使用しました。おかげでオイル減少が無くなりエンジンも快調になり一安心です。

1人が参考にしています
株式会社サニーサイドカウンティ 様2020-01-17
用途:
オイル交換
対象商品:
55659187

エンジンのバルブの音が高かったので、バルボリンの20W-50W
を使っていました。
今回このオイルに交換し、100km程走行しましたが、極端に静になり、エンジンも軽くなりました。
添加剤と併用してます。
ダイゾーニチモリを入れました。

あずさわ運輸サービス 様2019-08-04
用途:
ダイハツ ハイゼットトラックのオイル交換
対象商品:
55659187

ハイゼットトラック(冷凍車仕様)(MT)に使用しています。
走行距離20万キロを過ぎた頃から、エンジンオイルの減りが際立つ様になり色々なオイルを試し、このオイルに辿り着きワンランク固めのオイルをチョイスして(この頃のグレードはSMでした)走行距離25万キロの頃より使用をはじめました。
ただし、添加剤のモリドライブ Kゴールドスペシャルと併用です。
◎「加速感」「トルク感」は良いです(積載の多い時にも安心になりました、特に停車からスタート時)
〇「燃費」若干の改善がありました
※車の走行距離の事を考えれば贅沢は言えないのですが、この効力はオイル交換時から3500km位までです。
以降はマメにオイル量のチェックをし必要に応じて注ぎ足しながら4000km過ぎにオイル交換しています。
このオイルと添加剤に辿り着くまでは、最低でも2日に1回はオイルチェックをしていたので、3000kmを過ぎるまでは「ほぼ安心」と言うのは代え難いものがあります。
現在の走行距離は35万kmです

4人が参考にしています
2019-09-25
用途:
オイル交換

以前から使い続けているオイルなので品質は特に問題ありません。ただ、開封したところ梱包前に落としたのか缶の角がべっこり凹んでました。中身には影響ないのでさほど気にしませんが商品は大切に扱って欲しい。

2019-07-25
用途:
カプチーノオイル交換
対象商品:
55659178

カプチーノオイル交換に使いました。旧車にはベストです。トルクが出た感じで楽しく走れるようになりました。

2018-11-24
用途:
通常のオイル交換
対象商品:
55659178

ボルボV70にて使用中です。
18600km走行ですが、このオイルに替えてから
メカノイズの低減と低速トルクが太くなったような感じがします。
高額なオイルは試してないので比較はできません。
あくまでも値段に対してコスパはイイと思います。

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
スクーターのオイルとして
対象商品:
55659187

安いわりに良いらしいという評判を聞いて使ってみましたが、今のところ実感はありません。

2018-11-24
用途:
13万km走った31ソアラに使用
対象商品:
55659196

まだ使い始めたばかりですが低回転の時油圧が掛かりやすくなったようなフィーリングが有ります。

2019-12-20
用途:
オイル交換
対象商品:
55659187

走行19万キロのトヨタVOXYに使用、色々オイルを試しましたが、これに変えて驚きました。 エンジンからのガラガラ音が激減!オイルの減りも少し改善されたようです、以前はもっと高価格の物も使ってみましたが改善が見られず、コレでダメなら、車検前に乗り換えを考えてましたが、来年末の車検まで乗れそうです。

2018-03-08
用途:
オイル交換時
対象商品:
55659178

mrワゴン、mf22s に使用。150000kmあたりからアクセルオンでわずかにエンジンからビビるような音が気になってました。硬めのオイルでエンジン保護している安価なものがないかと探ると、丁度良いものがありものは試しに。10w-30から40に上げだけですが、ピタリと音はやみ、5000km経ってもなんら変わりありません。古くなった軽には1番のチョイスだと思います。

三間屋 様2018-05-28
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
55659187

オイル下がりのある車に使いました。
このオイルが原因ではないと思いますが、交換してすぐ高速道路を走っていたところ、バルブが原因でエンジンがオシャカになってしまいました。
ステムロッドの作動不良かもしれませんが、レスキューできなかったのでやや不満にしました。

2017-07-20
用途:
NA6CEに使用
対象商品:
55659187

500kmで油圧が完全にかからなくなりました。
非常に粗悪品なオイルです。

2人が参考にしています