2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-08
用途:
オートバイのバッテリーメンテナンス
対象商品:
73406077

製品の問題は特にありません。
納品がもう少し早いと助かります。

2019-05-27
用途:
自分のスクーター
対象商品:
46786512

価格が安いので購入しましたが、一冬越したらセルのマワリカタガ極端に悪くなりました。耐久性が不満足です。

2018-04-01
用途:
バイク整備
対象商品:
46786512

モノタロウのオリジナルブランドですが、何ら問題なく使用しています。
配送時等での液漏れも無かったです。

2016-06-09
用途:
交換用に購入
対象商品:
46786512

到着後早速交換しバイクのエンジンを回しましたが
セルスイッチ、ライト、ウインカー、ホーン共に良好です。

2016-04-06
用途:
原付バイクのバッテリー交換
対象商品:
46786512

ノーブランドですが、セルも一発始動で、問題なく使用出来ています。念のために再充電しました。寿命延びるといいなぁ~

2016-02-05
用途:
バイクの交換用バッテリーとして
対象商品:
46786512

購入し1か月後に補充電して取り付けました。不調でした。しかし連絡したらすぐに代替品を送ってくれました。これは好調に稼働しています。誠実な対応に感謝しています。また購入します。

2017-11-05
用途:
照明器具のメンテナンス
対象商品:
46786512

純正品とは、ことなるけどなんとか使えました。ありがとうございました。

オーケーハウス 様2015-05-25
用途:
スクーターの交換用に
対象商品:
46786512

今のところばっちり使えています。耐久性はまだ判りませんが、「まぁいっか。」っていう価格だったので、そこそこ持てば十分です。

2015-08-31
用途:
スクーターの交換用バッテリー
対象商品:
46786512

価格的には良い価格と思う。
又、大きさも純正と同じサイズでぴったりフィットなので純正と同じ使用感です。
只、届いた時にバッテリー電圧は11ボルトと少なめを示した為、急遽補充充電をして使いました。
セルも一発で回り、満足しています。
耐久性については、未だ使用期間が少ない為分かりません。

養護老人ホーム緑の園 様2015-05-14
用途:
自己所有のスクーターバッテリー交換
対象商品:
46786512

エンジン始動もスムーズで快適です。
価格もお手頃で大変満足しています。

2017-10-16
用途:
バイク修理
対象商品:
46786512

とても、安価で、充分に他の製品と、同様にしようできました。ありがとうございました。

2015-05-19
用途:
中古車仕上げ
対象商品:
46786512

最近安いバッテリーがこちらにも有るのにきずきました。
でも種類が少なすぎて中々合う車両がありません。

2019-03-04
用途:
オートバイ用
対象商品:
73406086

1年持たずに充電不能になりました。とても質が悪いです。

2015-11-29
用途:
業務用
対象商品:
46786512

とても良い。廃盤にならないようお願いいたします。

1人が参考にしています
2019-01-26
用途:
スーパーカブ50ccのバッテリー交換
対象商品:
46786512

セルが全く回らなくなり、ウインカーも変でしたが、交換したら全て解消しました。安くてお買い得ですが、後はどの位の寿命があるかですね。

2016-01-19
用途:
セル付原付バイク用
対象商品:
46786512

今回購入したバッテリーは当たりでした!今までセル付原付バイクのバッテリーは半年位もてばいいやと思っていましたがこのバッテリーは1年のセルモーター使用に持ちこたえています。2年過ぎた今ではさすがに、充電しながら使用していますが、あと半年ぐらいは役に立ってもらえると思います。

2017-09-25
用途:
バイク用
対象商品:
46786512

しっかりエンジンが、かかります。なかなか良いと思います。価格も安いので。

1人が参考にしています
2017-03-17
用途:
バイク用バッテリー
対象商品:
46786512

リピーターです。同じものを2年前に購入しましたが、冬の寒さで充電しても性能が維持できなくなったので再購入しました。この値段で2年持てば御の字です。気軽に買い替えができるので助かっています。

2015-08-06
用途:
原付
対象商品:
46786512

この金額で2年持ちなら良いですね!

1人が参考にしています
2018-11-07
用途:
エンジン溶接機のスタート用
対象商品:
73406104

到着後30分以内で取り付けし動作を確認しようとしたら、一回セルが回っただけでその後セルが回る事は無かった。もしかしたら溶接機が壊れたと思い原付のバッテリーを(容量半分以下)を取り付けた所溶接機は正常に動作しました。直ぐに問い合わせた所中2日かかったが違う商品が送られてきました。新しい商品は問題なく動作しましたが少し不安を感じました。現場に出てから動作しなくなったらと思うと、、、

1人が参考にしています