2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
仲手川ふとん店 様2017-07-26
用途:
スーパーカブ90カスタムで使用
対象商品:
46786512

価格が安いので心配しましたが問題なく使用しています。

2019-01-12
用途:
バッテリー交換
対象商品:
73406077

電解液注入口付近がややデコボコしていて、純正バッテリーより2~3ミリ背が高い。バッテリーボックスをネジで少し無理に閉じた。われなければいいのだが。

有木商会 様2017-06-26
用途:
スーパーカブのバッテリー
対象商品:
46786512

在庫状況も良く、素早い対応、問題なく使用しております。

2015-11-23
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

交換して半年ですが問題なく使えています。あとは耐久性でしょうが、この価格であれば国産ブランド1個の価格で3個は十分買えるので、仮に長持ちしないとしてもこれを2~3年で交換していったほうがお得でしょう。

1人が参考にしています
2015-01-29
用途:
リトルカブに使用
対象商品:
46786512

同じようなものがたくさんあるなか、MonotaROさんは良心的で今までの信用もあったので購入しました。

2019-02-18
用途:
ホンダスペイシー100
対象商品:
73406068

2018年12月24日購入。セルスターDRC-300にて補充電後取付しましたが、2019年2月18日始動困難になりました。

2017-06-17
用途:
自動車整備
対象商品:
46786512

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

2017-06-06
用途:
カブのバッテリー
対象商品:
46786512

バッテリーの大きさもピッタリで良かった。
次回も購入します。

2017-03-24
用途:
バイク
対象商品:
46786512

NBCのバッテリーでした。
液別バッテリーの駅を注入した状態で届きましたが、にじんでいました。
液別のままで納品の方がよいです。

3人が参考にしています
井上園芸 様2017-05-30
用途:
原付バイクのメンテナンス
対象商品:
46786512

何の問題もなく使用できました。
価格、性能すべてに満足です。

2014-09-10
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

価格がとてもお手頃です。他のショップと比べても一番安いかもしれません。

2015-08-27
用途:
旧バッテリーの取替え
対象商品:
46786512

価格も安くて今のところ順調です暫く様子見と言うところです

中村商会 様2015-11-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

原付バイクのバッテリーが弱ったので交換後は耐久性だけですここ半年くらいは問題ないです

2014-09-13
用途:
原付にて使用
対象商品:
46786512

取り付け使用しましたが、特に純正品との違いは感じませんでした。
耐久性はまだ判りませんが、どのくらい安定して持つか楽しみです。

2014-07-21
用途:
125ccのバイクに使用
対象商品:
46786512

コストパフォーマンス抜群なバッテリーだと思います。

2017-04-21
用途:
50ccバイクに使用
対象商品:
46786512

今までのバッテリーと遜色無く、変わりなく使えました

有限会社近代測量 様2018-10-17
用途:
ヤマハ4サイクルスクーターJOGの交換用バッテリーとして
対象商品:
73406068

新車購入後4年使った純正バッテリーが上がってしまったので、購入しました。品物の到着後すぐにバッテリーを積み替えて結線し、交換後の儀式を行ってから始動しましたが、朝一番でのエンジンの掛かりが弱く、セルモーターを暫く回さないとエンジンが始動できませんでした。取り外して一晩型の充電器で充電を行うも、結果は同じでした。走行後、エンジンが温まった状態であれば普通に始動出来るので、単純に電圧が低いのだと考察しています。耐えかねてユアサ正規品バッテリーに交換したところ、朝一番でもセル一発で始動するようになりましたので、やはりバッテリーの問題でした。
たまたま、私の所に来たバッテリーがハズレだったのか、ここで売られているバッテリーが皆そうなのか判りませんが、私にとっては「安物買いの銭失い」でした。この品物は残念でした。

2016-10-29
用途:
アドレスv50に使用
対象商品:
46786512

アドレスv50のバッテリー交換で使用しました。
他に単車を所持してますので、こちらの足代わりのアドレスは
なるべく安く済ませたくオイルやバッテリーは
安い物をw 交換一週間ですが今の所は問題なく
特に気になった所もありません。

2017-04-12
用途:
バイク用
対象商品:
46786512

メーカーさんより安かったので購入しました
エンジン始動は問題ないです

2020-04-16
用途:
バイク用
対象商品:
73406095

充電済みでなかった。その後も上手く充電できない。×