2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 261~280件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
野村自転車 様2016-06-07
用途:
カブ90用
対象商品:
46786512

安価なので買いました。必要にして十分です。

2014-08-11
用途:
スクーターのバッテリー交換
対象商品:
46786512

バッテリーがあがってしまい、安いので購入しました、安くても大丈夫かなと心配しておりましたが一発始動でした。

2018-03-17
用途:
ホンダ  スクーターバッテリー交換
対象商品:
46786512

2018年3月15日オーダー16日到着17日朝開封しました所、液体の滴と納品書と緩衝材の紙に液シミがありNBCバッテリーの箱から出ていました。御社では希硫酸を注入後、蓋をすると思いますが、時間に追われての乱雑な作業だったり、輸送中に液漏れするぐらいなら取扱い知識がある、購入者側に作業させた方が良いのでは?今後は注入済みと未注入と分けた方が無難だと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

豊島無線電機株式会社 様2016-04-21
用途:
バイクバッテリーサイズダウン予備
対象商品:
46786512

ふたが、湯浅より柔らかい、予備保存で、液入りでも、2~3年後にも正常に使えるだろうか。液あといれで販売してほしかった。

2016-06-16
用途:
原付バイク
対象商品:
46786512

値段が安いので心配でしたが、しっかりしていて良かったです

2016-05-09
用途:
原付バイク
対象商品:
46786512

リピーターです。充電がされにくいですが、通常使用には問題なく満足しています。

2014-08-21
用途:
交換
対象商品:
46786512

交換して、とても調子ょぃみたぃで、ぉ父さんも喜んでぃました。

2013-09-03
用途:
カブのバッテリー交換
対象商品:
46786512

安く購入できました。今のところ始動問題なし。

VRC 様2013-07-16
用途:
交換
対象商品:
46786512

価格からすれば、いいんじゃないですか。

1人が参考にしています
2018-04-30
用途:
ジャイロXのバッテリー交換
対象商品:
46786512

バッテリーの箱に天地無用のシールが貼ってあるのにも関わらず横にして梱包されていました。
硫酸が漏れていて危険だと伝えているのにも関わらず、夕方の宅急便発送時間ギリギリまで返送方法の返答をいただけなかったことが大変迷惑でした。
こういった商品を扱う業者として、あり得ない梱包方法と対応の遅さにびっくりしております。
改善をお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-03-18
用途:
バイク用
対象商品:
73406068

着荷1週間後に取り付け(交換)したがセルが廻らない。初期充電ができてないのか。しばらく走行すれば回復するとは思うが・・・・。
着荷時は横倒しの状態であったが、駅漏れはなかったが、梱包材で倒れないようにした方が良いが

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

2018-03-25
用途:
3年半経過したので交換
対象商品:
46786512

前回も同じ商品を購入、一流メーカ品と性能差が認められなかったので、再度購入!

2018-03-08
用途:
50ccスクータ用
対象商品:
46786512

他の方と同様にバッテリー液が漏れていました。NBCの箱には天地無用のマークがありましたが、モノタロウさんの外箱には表示は無く、これでは宅配の方も判りようがないです。一緒に注文した3Mのマスキングテープに希硫酸が染み込んでしまっていて使う気になれず捨てました。たぶんこのコメントにも「このたびは誠に・・・・・参ります」で終了でしょう。いつもお世話になってますが、ちょっとガッカリで星2です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-09-29
用途:
街乗り、通勤などに使います。
対象商品:
46786512

値段のお得な物なので、期待はしていませんが、取り敢えず届いてすぐ装着しましたが、今も問題ありませんでした。とても満足しています。

1人が参考にしています
2016-03-17
用途:
二輪車
対象商品:
46786512

現在も十分使えている。

2016-03-16
用途:
自分用
対象商品:
46786512

値段が安かったので満足しています

2018-02-05
用途:
メイト90の交換用
対象商品:
46786512

パッケージ開けたら 手にベタベタした液付着 後に ヒリヒリ
慌てて手を洗い
調べたら
バッテリー液が液漏れ バッケージ内側も濡れてました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-11-20
用途:
スクーターに使用
対象商品:
46786512

スクーターのバッテリとしてつかっています.特に問題なく,普通に使えます.使い始めたばかりですので、耐久性は不明ですが.

2016-04-17
用途:
自分用
対象商品:
46786512

良いと思います

2013-10-09
用途:
セル無しバイクのバッテリー
対象商品:
46786512

セル無しだと、これで1年も持てば十分なので、重宝しています。