2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-03
用途:
バイク用
対象商品:
46786512

約2年使用していますが特に問題はありません。

2014-01-17
用途:
スパーカブ交換
対象商品:
46786512

初期12vの電圧でしたので30分位充電の上交換しました。問題無く使用できました。耐久性についてはこれからなので不明です。また、2個購入致しましたので一つは室内で12v製品の仕様に使ってますがこちらも問題なく使用出来てます。

1人が参考にしています
土地家屋調査士 須山事務所 様2017-08-17
用途:
バイクのバッテリ-
対象商品:
46786512

バイクのバッテリ-交換用に購入しましたが半年程度で悪くなります。

寿織物 様2014-03-11
用途:
カブのバlテリーとして使う
対象商品:
46786512

カブのライトは暗いためLEDの作業等を追加してそうこうしていますが、
バッテリー上がりも無く普通に使えます

2013-04-24
用途:
スーパーカブ50のバッテリー交換
対象商品:
46786512

スーパーカブ50のバッテリーが上がってしまったので交換しました。箱から出してすぐ使えました。この価格なら毎年交換してもいいかなと思います。

2015-12-13
用途:
スクーター用
対象商品:
46786512

今のところ問題なく使えてます。

2013-12-27
用途:
スーパーカブ70用
対象商品:
46786512

一昨年スーパーカブ50用に買って以来2回目の購入です。何の問題もなく2年使っております。

アットホーム 小川 様2017-07-21
用途:
カブのバッテリー交換
対象商品:
46786512

以前購入したバッテリーと値段が、半分ですが、寿命も半分でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

カーハウスゼロ 様2015-11-03
用途:
バイク整備
対象商品:
46786512

安い!

2015-10-11
用途:
二輪のバッテリー
対象商品:
46786512

安価

2017-06-25
用途:
リード90につかってます。
対象商品:
46786512

まったく問題ありません あとはどれぐらい寿命がもつか。。。。

株式会社いんぱくとcore 様2016-04-21
用途:
会社の車両
対象商品:
46786512

価格も安く、安定してエンジンもかかるので問題ありません
次回も購入予定です

2015-09-08
用途:
バイク
対象商品:
46786512

問題なく良いです

2013-04-11
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
46786512

始動不良の時、原因がバッテリーなのかを確認する時に安価に入手できるので助かります。寿命も問題ないです。

新日本車輌工業 様2015-10-27
用途:
車輌の修理に。
対象商品:
46786512

いい商品です。

2013-04-15
用途:
バッテリー交換
対象商品:
46786512

バッテリー交換後 平日毎日使用していますが 十分使えています

2017-05-16
用途:
交換
対象商品:
46786512

量販店では高すぎて残念していましたが、値段が非常に安いので買ってみました。問題なく稼働中です。

2015-10-07
用途:
50ccスクーター用
対象商品:
46786512

他の人のレビューを参考にして購入しましたが、
書かれているような問題は有りませんでした、
使用前に充電してからの使用は当然です。

2014-05-13
用途:
自転車かわりに使っているバイク使用。
対象商品:
46786512

パワー抜群、使用頻度にたえている

2013-12-12
用途:
消耗部品交換
対象商品:
46786512

初期充電を試みましたが、きちんと充電されていて、好感が持てました。

1人が参考にしています