2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。
このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
2017-06-23
- 用途:
- 原付自転車メンテナンス
- 対象商品:
- 46786512
オリジナル商品なので割引があり、税抜き1350円程度で購入できました。
電圧を確認したところ、12.7vありました。負荷をかけてみても安定していました。
あとは経年劣化などの様子も見たいところですが、品質はまったく問題ないと言えるでしょう。
購入して大変満足しています。
2017-07-07
- 用途:
- スーパーカブAA01のバッテリー交換に
- 対象商品:
- 46786512
値段の安さで決めました。翌日に届き、現在快調に使用しています。どのくらい寿命が持つか経過をみたいと思います
2017-08-15
- 用途:
- スーパーカブのバッツテリーとして使用
- 対象商品:
- 46786512
電解液も注入済み充電済みのため取り付け後、即エンジンをかけ方向指示器も正常に機能しました。
1人が参考にしています
2018-07-03
- 用途:
- メンテナンス後
- 対象商品:
- 73406086
価格的に少し不安でしたが、購入し一か月配線を接続状態、エンジンもかけない状態でも、電圧がほとんど低下しなかったので満足してます。
2017-05-23
- 用途:
- 4輪バギーのメンテ
- 対象商品:
- 46786512
評価高い人は高いし低い人は低いと云うギャンブル性の高い商品なのは否めないと思いますが私は今の所「当たり」です。それでも購入する際は複数購入して家にストックしてます。2個買っても他社品1個買うより安いですし。
藤本設備 様2017-03-14
- 用途:
- 原付バイクのバッテリーです
- 対象商品:
- 46786512
原付バイクのバッテリーが価格も安いしバッテリーが上がっていたので注文して次の日に来るのでものすごく助かりました。
2020-06-13
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 73406095
在庫限りの商品なのか充電不足にて再充電にて使用予定。エンジン始動一回で使えなくなり充電機にてチェックしたら充電容量40%新品のはずが一回の始動で40%のバッテリーは初めて見ました。
MWファクトリ― 様2020-02-24
- 用途:
- スクーター
三回購入して一回目は一年弱で充電器でも充電出来なくなり、二回目は車載前に充電しようとしたら「バッテリー異常」との警告が出て返品、三回目は4ヶ月目で満充電後10日放置でセルが回らず。安物買いの銭失いとは正にこの事、買ってはいけない商品の筆頭。
2017-06-28
- 用途:
- C70に使用 カブ
- 対象商品:
- 46786512
注文した通りのモノが素早く届き、12V超えで即使用可でした。
嫁さんの通勤快速と子達の送迎にて日常使用にて耐久を期待します