タイヤゲージ エアーチャックガン式のレビュー

平均満足度 4.02 (263件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
263件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
S.E.T 様2024-02-13
用途:
タイヤ空気圧点検
対象商品:
74356747

取付の口金がアレです。
改善すると高くなると思うのでコレで良いデス

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-12-14
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
74356747

先端の爪部分の遊びが大きいので、左右の溝に爪が入りバルブに食い込まない時があります。
それ以外は満足しています。

2023-04-20
用途:
タイヤのエアチェック時
対象商品:
74356747

数カ月に一度タイヤのエアチェックを行っています。その時にこちらの商品を使用しています。プロユースではなく一般家庭で使用するなら安価で良い商品だと思います。

2023-10-02
用途:
タイヤ交換時、定期的なエアー確認時。
対象商品:
74356747

圧力計が細かく表示されてて良いです。購入前に使っていた物が、0.5単位だったので、乗用車には不向きでした。使っていると、エアーを抜くバルブ付近と、握るレバーハンドル付近からエア漏れしないか、耐久性に期待します。

有限会社御光福園芸 様2023-05-04
用途:
タイヤ交換時の空気圧測定に
対象商品:
74356747

以前使用していた、同型のタイヤゲージの針が0に戻らなくなったので、多分壊れたと思いまして、新たに購入しました。メモリも見やすくコスパは良いいと思います。

2023-07-18
用途:
バイクの空気圧調整
対象商品:
74356747

大型バイクのタイヤの空気圧調整に使用しました。
前輪側を入れた際、タイヤバルブに固定するためのツメの部分が少し弱かったのか、タイヤ側のバルブのせいなのかは不明ですが、空気を入るレバーを握った瞬間に、
圧に負けてチャックがバルブから外れかけて空気が上手く入らず横から漏れるだけでした・・・。片手でチャックを押し付けながらレバーを握ればOKでした。
後輪側では爪がしっかり効いてくれて全く問題なく使用できました。

2023-05-17
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74356747

便利ですよ、メーターとエアー注入口が1つになっているので良いですよ、

2023-01-06
用途:
車の空気圧調整
対象商品:
74356747

タイヤの空気圧を調整する際に使用。
今まで、ゲージと、エアチャック別々だったので、
持ち替える必要が無くなって作業性が向上しました。

1人が参考にしています
メカテクス 様2023-03-30
用途:
タンクにエアー充填
対象商品:
74356747

コストパ、使いやすさなど総合的に、良いと思います。

2023-05-05
用途:
車両点検時
対象商品:
74356747

本体のエアー漏れもなく、ゲージも正確だと思う。エアバルブとの噛み具合が良くない場合もあった。

2023-02-22
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
74356747

空気を入れると共にエアーチェックもできるので満足してます。使いやすいです。

2023-11-08
用途:
パンク修理
対象商品:
74356747

誤差が大きいよう思いますが 一般的な方の使用なら許容範囲です

2022-12-12
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
74356747

タイヤ交換の時期は、自宅にあるエアコンプレッサーで規定空気圧に調整しています。このガン式のエアーチャックは、安くてゲージも正確で使い勝手抜群です。高いゲージもありますが遜色無いと思います。

1人が参考にしています
2022-12-09
用途:
タイヤ交換、バイクや車、自転車の空気入れ
対象商品:
74356747

Kpaがなんとなくわかりずらいかんじがあったけど慣れですね
空気入れでやってたのと比べ物にならないです特にバイクにはこの
接続方法がいいですね。

2024-02-10
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
74356747

コンプレッサーに付けて利用、便利です。
値段も安くて購入しました。

2022-10-15
用途:
タイヤのエアー調整
対象商品:
74356747

何回もリピートしています。使いやすくて気にいっています。ミシュランと併用しています。使って半年位でゲージに誤差が出て来ます。時々確認していますが、1年位で交換します。

4人が参考にしています
有限会社 人吉スイコー 様2022-09-24
用途:
コンプレッサーに接続
対象商品:
74356747

ゲージ付きですのでエヤー入れる時に入れすぎても、エヤー抜きが付いているので便利です。

3人が参考にしています
2023-03-30
用途:
タイヤ交換時の空気圧調整
対象商品:
74356747

以前はゲージを別にして都度確認しながら作業していましたが、一体型の方が遥かに効率が良くとにかく楽です。もう前の方法には戻れません。

2022-11-12
用途:
タイヤ交換
対象商品:
74356747

スタッドレスタイヤの交換時に使用しました。
コスパも機能的にも使いやすいです。

2022-10-08
用途:
自動車、農機具などの空気入れに
対象商品:
74356747

普通に使えて満足してます。空気圧計の精度は正確と言える空気圧計が手元に無いので分かりませんが、自宅での使用なので、とても満足してます。