オイル処理ボックスのレビュー

オイル処理ボックス モノタロウ
モノタロウ
239 / 税込 263
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。 【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
3,361件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山川塗装店 様2025-09-09
用途:
車、バイクのオイル交換
対象商品:
88565076

外側がダンボールでできているので、交換後の持ち運びがしやすい、他メーカーで外側が紙袋タイプを一度使ったがダンボールタイプの方が良かったのでリピート購入です。

2025-11-25
用途:
オイル交換に

コスパ良いです。
何か買うときにあわせて買わせてもらってます。

有限会社コバヤシ 様2025-12-19
用途:
廃油処理

コンプレッサーや油圧機器などの作動油類定期交換時に廃油処理として使用。
内袋が外箱に掛かるようサイズ感に余裕があると良い

2025-10-23
用途:
自動車のオイル交換

オイルの吸収が良く、燃えるゴミで処理できるので便利です。私はこの吸収剤の半分とウエスを混ぜて一回分で使いました。

2025-11-17
用途:
デフヲイル交換

可燃ごみで出せるのでとても便利です。また、利用させていただきます。

2025-12-20
用途:
オイル交換の廃油処理
対象商品:
88565085

大きいやつ買って2回分くらい使ってます。バイクもあるので

2025-10-25
用途:
農機具の廃油処理
対象商品:
88565076

4.5Lのボックスを累計4個購入しているがそのうち1個でオイル漏れ、気がついたときには0.5Lほど漏れていた。衣装ケースの中で作業したので床を汚さなくて済んだ。
不良品もあるので やや不満にしました。

2025-07-24
用途:
廃油処理

廃油処理のコツですが、一回箱から袋を出して、中の綿をほぐして柔らかくしておきます。
その後箱に袋を戻してお入りを入れていきます。
こうしますと5リットルくらいは十分に吸収します。
袋を閉めるときにはインシュロックをペンチで引っ張るようにしますとキッチリと締まり、油漏れもありません。いい商品だと思います。

4人が参考にしています
2025-11-04
用途:
オイル交換

車のエンジンオイル交換に使っています。
何回も購入し重宝しています。価格面でも助かっています。
宅配で送ってもらえるのでホームセンターで購入するより
便利です。

office zero-463 様2025-11-27
用途:
乗用車、オートバイのOIL交換。及びOILスプレー缶の廃缶処理。

手軽に使用出来ました。箱のサイズも丁度良く、使い勝手が良かった。

2025-11-07
用途:
エンジンオイル交換時

外箱が段ボール製なので型崩れしないので便利です。
中の吸収材も十分です。

リフォーム工房OK 様2026-01-24
用途:
古いオイル
対象商品:
88565085

表示された量を投入しましたが吸収が遅く溢れた。思っていた物より期待外れ

MonotaROからの回答

中の綿を使用前にしっかりほぐして頂くと表示量の吸収をしますので一度お試し頂ければと思います。

2025-11-04
用途:
車とバイクのオイル交換

特にバイクの(ナンバー登録9台)エンジンオイル交換にいつも重宝しています。

和幸オート商会 様2025-11-08
用途:
軽自動車のオイル交換

廃油の吸着がいい感じで漏れもなく処分できるので大変助かりました

2025-12-07
用途:
バイクのOIL交換
対象商品:
88565067

安くて良いです。送料無料にしたい時に
ついでに買います。

レフトハンズ 様2025-10-02
用途:
オイル交換時に

オデッセイRB1とタントL375Sのオイル交換時に使用。とても使いやすく価格もリーズナブルなので今後もリピ確定です。

2025-10-19
用途:
オイル交換

類似の製品が多数ある中で、安価でも必要十分な吸収力と廃棄性あり、個人の整備用に今後も使用したい。

2025-10-29
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
88565067

小型のバイクの700cc程度のギヤオイル交換に使用しました。
最小サイズの2.5L用を使用しましたが、さらに小さいサイズ、例えば1L程度のサイズがあるとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

株式会社JJ Company 様2025-10-21
用途:
バイクエンジンオイル交換

発送まで早かったです。
箱の縦長さも割と低くてとても使いやすかったです。

上村 様2025-10-15
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
88565067

処理も簡単で、もえるごみにすてられるので、べんりにしようしております。おすすめいたします。