2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.43 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
60件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-17
用途:
スーパーカブ用
対象商品:
36449255

液入りのため到着後直ぐに使用可能です。電圧も安定して出ているようです。あとは寿命が一流メーカと比較してどの程度かですね。
1年使えればコスパは良いのではないかと思います。

2019-10-31
用途:
モンキー
対象商品:
36449219

コスパ最高!
後はどれだけ使用できるか。
一年以上は使えれば・・・。

2019-07-10
用途:
メンテナンス
対象商品:
36449246

チョイのり用の原付のバッテリーが交換時期だったので購入しました。
どれだけもつかはわかりませんが今のところ順調です。

2020-04-22
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
36449255

2回目の購入ですが、取り扱いやすく安くて性能に問題はない。
次回も購入の予定。

2019-06-12
用途:
原付のメンテナンス
対象商品:
36449246

前回のバッテリーは1年持たずして端子が腐食し折れておりやむなく交換。今回はコスパからオリジナルをチョイスしてみました。セルも元気良く回り全く問題ありません。値段から期待はしてませんが、いつまで元気で活躍してくれるか楽しみです

2019-10-12
用途:
バイク用
対象商品:
36449255

純正品の代用品として購入、問題なく取付けて使っています。後は長持ちすることを願ってます。

2020-02-05
用途:
バイクの整備
対象商品:
36449219

原付に使用しています。
特に問題なく、安心です。
価格が安いので、大変満足です。

2020-02-01
用途:
カブに装着
対象商品:
36449255

安くても問題なく使えます。
バシバシ交換してもいいです。

2020-01-20
用途:
バイクバッテリー交換
対象商品:
36449255

全く問題なく普通に使えました。
価格の割に良い商品だと思います。

2019-07-29
用途:
SR400のバッテリー交換
対象商品:
36449246

初期電圧が低い。キャブ最終型はバッテリー点火で、12年ものを交換したが、それと同等レベルしかなく、キーオンでのニュートラルランプが暗い。

2020-01-03
用途:
スクーターのバッテリーあがり
対象商品:
36449219

バッテリーあがりの為交換しました。
値段が安くて問題無く使用できました。
とても満足しています。

谷吉木材株式会社 様2019-06-27
用途:
中古で買った原付に使用
対象商品:
36449219

古い原付でバッテリ-がダメだったのが、すぐに使えるようになりました。

2020-03-02
用途:
スーパーカブのバッテリー交換
対象商品:
36449255

取り付け当初は問題無く使用出来てますが、はたして寿命は?

2019-07-19
用途:
オートバイ
対象商品:
36449246

きちんとした規格に出来ていました。きちんと、収まって良かったです

2019-12-18
用途:
バイク用
対象商品:
36449255

市販より安いのに性能は変わりません
毎回お世話になってる商品です

2019-07-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36449246

プラスとマイナスの取り付け部分が、しっくり、しなかった。

読売センター栗橋南部 様2019-08-10
用途:
スーパーカブ用
対象商品:
36449255

購入も3回目です。
電圧も問題なく大変満足しています。

2019-07-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36449246

値段も安く
すぐ使えて
特に不具合も無く
良いと思います

2019-06-21
用途:
カブレストア
対象商品:
36449255

有名メーカーと比べると不安がありましたが、現在のところ問題ありません。お勧めです。

2019-04-30
用途:
オートバイ修理
対象商品:
36449255

すぐに到着しました。特に問題なく使用できています。