エンドニッパー
(28件のレビュー)飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
内容量1本
注意
※使用する際は注意事項をよく読んでから使用してください。※使用する前に緩みやガタツキを点検してから使用しでください。
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※ピアノ線などの硬い線材や能力以上の太線には使用しないでください。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
商品レビュー
2026-06-03
- 用途:
- 釘の切断に
製造業
釘を打ち損じて飛び出してしまったときに説だするのに使っています。
消耗品なのでコスパが良い。
2024-11-27
- 用途:
- 傘釘の切断
株式会社SEAK 様
海近に作ったボート小屋を解体することになり、屋根と外壁に使用していたポリカ波板を止めていた傘釘を抜こうとしたところ、サビていて抜けませんでした。こちらを使用して傘釘を切断し、ポリカの波板を外しました。サビついていた傘釘を1000本近く切断しましたが、切れ味も変わらずに大変良い工具だと思います。予備用にもう一本買う予定です。
1人が参考にしています
2025-02-21
- 用途:
- 2mm以上の電線の切断に使用しています
サービス業
切れ味は全く問題ありませんでした・・・よく切れます。耐久性は今後次第だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395437
2023-03-31
- 用途:
- 金属加工
この価格でこの品質は恐ろしいです。
日本製のエンドニッパーの高品質の割に安すぎると思っていたのですが、
この価格帯でこれを出されては誰も日本製の高品質に気付かなくなると思います
- 対象商品:
- 31395437
2022-02-04
- 用途:
- 釘抜き等
今までは番線カッターベント型を使用して釘等板より少し突き出た物の除去を行っていたが、本来の使用方法と違うのかガタが出てきた。かなり使用していた工具なので釘抜きが原因とは考えていないが、専用の工具が安かったので試しに買ってみた。使用感は専用工具だけあって釘が抜きやすい。切ることも出来るが刃先は耐久性はなさそう。抜くだけに特化すれば安いと思う。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395437
2021-06-15
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
製造業
使用感は普通で、十分に機能は満足する。非常に良い点は兎に角コストパフォマンスである。壊れても構わない感覚で使用できるので無理が効き作業が早く完了する。