週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


パイプフレアー&パイプカッターセット

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ
(13件のレビュー)

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。

用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 内容量1セット
注意
※用途以外では使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46444774 -
5,498
6,048 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46444774
2025-07-15
用途:
エアコンの取り付け フレア加工
かねこ電工 様 (建設業・工事業)

精度が低い。
まともなフレアができない。
お手頃価格だから仕方ないが、フレアツールとしては全く使えない工具である。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
46444774
2025-03-13
用途:
配管工事

テーパーが全く作れず他メーカーの物を再購入することになりました。
これは使えません!

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
46444774
2021-10-03
用途:
エアコンの取り付け、移設での銅パイプのフレアー加工で使用。
村秀丸 様 (農・林・水産業)

ミリサイズしか持ってなかったので、エアコンの配管加工が確実に出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46444774
2021-08-12
用途:
エアコンの配管
サービス業

一緒にバリ取りをセットしていただけたら尚よかったです。

2025-03-13
用途:
装置製作

このツールではフレアが上手くできません。
動画にあるようにスムーズにフレア加工器具が入らず蝶ねじを後から締めなければなりません。
収納ケースもフレア加工ツールの回す棒がカッターにあたり上手く収まりません。
別ツールを買い換えました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
46444774
2020-08-27
用途:
エアコン取り付け
株式会社富士見荘 様 (飲食業)

フレア加工に必要な道具が揃っていて、よかったです。リーマーもセットされていると、もっといいです。

対象商品:
46444774
2023-09-30
用途:
油圧配管に使用

銅管のエンド加工に使用。
このセットではダブルフレアー加工ができません。
別売りのオプションを購入するか、別のセットが必要です。

1人が参考にしています
2023-01-31
用途:
エアコンフレアに
南商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フレアっぽいのが作れます。パイプカッターは使えます。
ガス漏れは覚悟した方がいいと思います。
実際ガスが漏れてガス補充にガス15000円かかりました。
タスコの工具でやり直し今は問題ないです。
この商品は改善が必須で現段階で売るレベル物ではないです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
1人が参考にしています
2023-02-02