エアーハンマーセット 六角軸
(4件のレビュー)ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(3.3MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーハンマーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 50010863
2024-03-21
- 用途:
- 一日で壊れました。
プロボックス株式会社 様
(建設業・工事業)
全く使い物になりませんでした。普通にさび落とし作業を行ってましたが急にエアーが抜けて
その後は動きませんでした。おすすめできません
1人が参考にしています
2022-03-02
- 用途:
- 軽石の加工
製造業
軽石の形状加工用に購入しました。思っていたよりパワーがあり、購入して良かったです。スプリングの予備が頼めるとさらにいいと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 50010863
2021-03-09
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
当たり前ですがエアホースは繋がないと動かないけれど、エアハンマーそのものは安価だし、軽くて使いやすい。
スプリングの、メーカーや適合型番が分かれば、予備に購入したいので、取説に書いてほしいです。
3人が参考にしています
2020-10-12
- 用途:
- 細部の軽いハツリ作業
以前は丸軸チゼルを使用していましたが、平ノミなどの場合、回転してしまいピンポイントを狙いづらかったのですが、六角軸チゼルは回転しないので狙い易くて良い感じです。あとは使い込んでみて耐久性に期待したいと思います。付属品の六角軸チゼルをバラで単品販売して欲しいです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 交換用のチゼルは販売しているのでしょうか。
- 回答:
- 交換用のヂゼルは現在取り扱いがございません。
2024-01-10
- 質問:
- スプリングの予備は販売しているのでしょうか。一般的なものであれば品番を教えてください。
- 回答:
- スプリングの予備は現在取り扱いがございません。
2024-01-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24