キャスター サービスクリーパー用
(16件のレビュー)モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして
付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)
販売区分業務用
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)以外には使用できません。※キャスターは品番ごとに異なりますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用はしないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2025-12-16
- 用途:
- 前に買ったクリーパーのキャスターが破損したため補修
有限会社 角田自動車商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
意のままに転がるのはやはり良いですね
作業効率が上がります。来たものは黒でしたが
普通につきました。
2025-03-08
- 用途:
- メンテナンス
製造業
貰い物のサービスクリーパーのキャスター交換に使用しましたがサイズピッタリで良かったです
- 対象商品:
- 60766448
2024-07-17
- 用途:
- サービスクリーパーの交換用キャスターとして
教育・研究機関
モノタロウで購入したサービスクリーパーのキャスターが摩耗したので交換した。キャスターの交換部品を用意してくれているのはとてもありがたい。ねじが錆びていたので、ねじもセットで付いてきたのがありがたかったが、付属品のレンチは余りにちゃちで今回は何んとなかったものの、場合によっては古いねじさえ外せないのではないかと思った。
- 対象商品:
- 60766448
2023-08-01
- 用途:
- 車やバイクの低い位置の整備
東栄鑿泉工業 様
バイクのオイルパンを開ける時や車のバンパーの取り外しにサービスクリーパーを使用しています。モノタロウさんで購入してかなり経つのですが最近ちょっと動きが悪いかなーっと思いキャスターを交換してみました。動きが良くなり便利に使っています。本体はまだまだもちそうです。
- 対象商品:
- 60766448
2023-05-13
- 用途:
- クリーパーキャスター取り換え
建設業・工事業
今までより、若干高さが出て自分的には満足してます
体重をかけると少し背中を擦っていたのでそれが無くなりました
- 対象商品:
- 60766448
2020-05-16
- 用途:
- 自動車整備
合同会社ロジスティックサポート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
他社で購入のクリーパーに使用しましたが、問題無く装着出来ました。キャスター6個の価格で、新品のクリーパーが買えるのですが、本体はまだまだ使えるのでキャスター交換しました。何よりも車輪径が元より多少大きくなった分、良く転がる様になり使い易くなったので、換えて良かったです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 取付穴のピッチを教えて下さい。
- 回答:
- モノタロウのサービスクリーパー専用品の為、取付穴ピッチ等のデータはございません。
2021-05-07
- 質問:
- 付属品は不要でキャスターのみの取り扱いはございますか。
- 回答:
- キャスターのみの取り扱いはございません。
2021-05-07
- 質問:
- 旧品のTLCR36PR6(注文コード10441234)に使用可能でしょうか。
- 回答:
- 本商品は、TLCR36PR6(注文コード10441234)にご使用出来ません。
また、適合するキャスターの取り扱いもございません。
2021-05-07