エアーマイクログラインダー
(43件のレビュー)ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
※作動中後方排気の仕様ですので後方からエアが排気されますがエア漏れではございません。
※もし、エア漏れが起こる場合は、ホース先端のカプラがしっかり締まっていることをご確認ください。
研削(グラインダー) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- 金属製品のバリ取り、磨き
値段の割によく働いてくれるので毎年買い足して3台ありました。
3台とも2~3年で軸の真ん中のネジが緩んでエア調節を回すと分解するようになります。
瞬間接着剤で止めるのですが、その後しばらくして回らなくなります。
3倍以上高い他社品は17年過ぎて現役なのでこれを買うかとても悩んでいます。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿えず申し訳ございません。
品質改善検討させていただきます。
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- 加工品の面取り、ゴム砥石での磨き作業
今までは、¥20,000くらいする同様の製品を使用していたが、それと遜色ない性能でした。
耐久性は購入して1か月程でまだ分からないので、☆4つです。
耐久性に問題なければリピートします。※個人の趣味用でも購入させて頂きました。
改善して欲しい点は、先端の工具を交換する際に付属のスパナが2個必要ですが、これが別々になっている為、落としたり紛失の恐れがあるので、紐か何かで繋げれるように
して欲しい。
現在は自分でスパナに穴を開け、紐で結んでます。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機械加工後のバリ取り
価格も安価ですし、使いやすいです。まだ使用して数日しかたっていないので耐久性については不明です。
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- 研磨作業
使用感は良好、耐久性も問題ありません。
コレットサイズがφ3しかないのがマイナス点ですφ2.34のサイズも
使用できるように改善いただけると良いと思います。
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- ステンレスの加工
購入して4ヶ月、主に1~6mmのステンレス板の長穴加工に使用していますが問題無く使えています。2万円以上する某メーカーの物より、コレットの締付けが優れています。負荷を掛けても超硬バーが抜けてきません。
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- バイクカウル補修、エンジン面取り研磨
もっと早く購入すべきでした。
作業が早く楽になりましたし、使い道も増えそうです。
あとは、耐久性のみでしょうか、、、
- 対象商品:
- 06714505
- 用途:
- 彫刻
この値段でこの性能なら文句のつけようがないでしょう。
一点だけ、排気チューブが外れやすく、この点だけ改善されればなおよいでしょう。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/