枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1セット
関連資料:
(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。