電気送風機
(22件のレビュー)吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)
電源電圧(V)AC100
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(1.8MB)
注意
※ダクトは別売りです。※屋内用ですので雨、水が掛からないようにしてください。
※爆発性の粉塵、ガス、蒸気を吸わせないようにしてください。※ハネの回転中に指や器物を差し込まないようにしてください。
※ご使用の際には必ずアース線を正しく接続してください。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
商品レビュー
2026-05-08
- 用途:
- 気温が高い日・時間帯にのみ 機械室の冷却目的で送風
送風出口の網に はがき大~名刺大の異物が複数付着していた。調べてみると 筒内側の塗装がはがれたものでした。使用開始から1年半 塗装品質が低すぎるのでは? また 網を固定しているネジ・ナットの品質も悪すぎ、錆がひどく ネジもナメてしまう。
価格は安いが ワルカロウ品質。 長期間メンテなく安心して使い続けられる品質に改善できるといいですね。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
2025-09-14
- 用途:
- 家のメンテナンス
サービスマスターM&J 様
我が家の屋根裏が非常に温度が上がり夏は大変な暑さでした。換気が必要なため屋根裏にセットいたしました。ものの15~20分で熱気がなくなりました。大変に満足しています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 33510558
2024-06-27
- 用途:
- 自動車整備
本田あつし事務所 様
(不動産業)
工場内での排気ガスの排出等々使用しています。200にしましたが、大きくても良かったかなとは思っています。
2人が参考にしています
2025-06-21
- 用途:
- 機械室へ外気送風
初回使用時から 起動時のみ「ギャン」という異音があったが、そういうものと思いそのまま使用。
気になり点検してみたら 羽根固定ボルトがだいぶ緩んでいた。増し締めしたら異音は消えました。しっかり組み立てた物を出荷しでください!
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 33510549
2023-06-24
- 用途:
- 床下の乾燥
建設業・工事業
今回新築の上棟後に台風で床下が冠水してしまいました。床を外しても中々乾かず、現場の味方モノタロウで、調べていた所『送風機』が出て来ました。
2日間ほどで、カラカラに乾き驚きました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 電源コードのみの取り扱いはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-06-17
- 質問:
- 連続で使用可能な時間を教えて下さい。
- 回答:
- 明確なデータがございません為、お答えできません。
2024-06-17
- 質問:
- モーター過負荷保護装置は付いているでしょうか。
- 回答:
- サーマルプロテクターが付いております。
2024-06-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16