グリースメイトペーストのレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリースメイトペースト 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
   
汎用性にすぐれたペースト状の万能グリースです。 耐熱性、耐水性、極圧性、機械的安定性、酸化安定性にすぐれています。 長期間にわたって、潤滑・防錆効果を発揮します。 臭いの少ない低臭タイプです。 【用途】軸受け、ヒンジ、チェーン、コンベア、ギヤ、ベアリング、カムシャフト、工具類、機械類、バッテリーターミナルなどのグリースアップに。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08744872

3Dプリンターのスクリューボルトや、自転車のサドルやハンドル部分、ファンのベアリング部分等のグリスアップに使用しており、メンテナンスに助かっています。
私の使用頻度が少ないので、小容量の製品があっても嬉しかったかなと思いました。

2022-04-29
用途:
たっぷりのグリース
対象商品:
08744872

バッテリーに緑青吹いたりしてたので
たっぷりのグリースのこちらを購入し
ガンガン塗りたくっています。
万能グリスなので使いやすいです。

2021-08-16
用途:
各部給油
対象商品:
08744872

汎用性も高く、量も多くお得です。バイクや車をメンテする人は、とりあえず買っておいて損はないのでお勧めします。

2人が参考にしています
2019-12-27
用途:
バッテリーの接続部分
対象商品:
08744872

バッテリーの接続ターミナル部分に塗って使用しています。電力をうまく伝達するのに区化が期待できます。

2019-08-07
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
08744872

今日も自転車のハンドルがキーキーと音がしだしたので利用しました。量も多くて大変満足しています。

1人が参考にしています
2019-05-15
用途:
バイクや電動工具にて
対象商品:
08744872

商品はペースとで量は大きく使いやすく安い。他のスプレータイプもクレを複数使用しています。

2018-12-22
用途:
日用品メンテ

日用品ピストン部のメンテに使用します。
グリースはKUREブランドに決めています。

2018-05-06
用途:
補修
対象商品:
08744872

大変迅速でありがたいです またお願いしたいと思います

2017-06-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
08744872

適所に指で塗れるグリース。使い切るのは何年もかかりそうですが、邪魔になる訳でもなく、持っていたら何かと使える場面があり便利です。

1人が参考にしています
2017-06-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08744872

安くて量が多いので田植え機のメンテ用に購入しました。軟らかいので高速で回転するシャフトだと飛び散るかもしれません。他の方のレビューにもありますが、硬さのバリエーションがあると良いと思います。

2017-05-08
用途:
オールラウンドに安心して使える
対象商品:
08744872

グリースとしてオールラウンドに安心して使えます。
グリースの硬さで3種類ぐらい出してくれたらうれしい。

2017-04-12
用途:
工場機械のグリス塗布部分に使用しています
対象商品:
08744872

工場機械の注油以外のグリス塗布部分に使用しており、工場からは定期的に購入依頼があります。安心して使用しています。

たけしまもけい 様2016-04-03
用途:
天井格納式ベッドのレールの潤滑用
対象商品:
08744872

取り扱いやすい大きさでいい商品 金属摩擦箇所の留まって欲しい部分に使用 CRC-556は何処のホームセンターにも売っているが この固形グリースは店頭販売を見た事がない なぜ売っていないのかが不思議な位
幸いこのモノタロウで簡単に入手できるから とても重宝しています

2020-08-06
用途:
バイク注油
対象商品:
08744872

バイク分解時にシャフト、軸受けをメインに各部の注油に使用しています。
手持ちのものを使い切ったので最近2個目を購入しましたが、容量が多いので前回買ったのはいつだったか覚えていないくらいです。

2016-05-28
用途:
汎用品なのでいろんな用途で使っています。
対象商品:
08744872

とりあえず置いておくと便利です。

2015-06-17
用途:
グリスアップ
対象商品:
08744872

いつも愛用してます。