2輪車プラグキャップのレビュー

平均満足度 4.64 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
739 / 税込 813
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
150件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-11-30
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58117245

特に不具合もなく信頼のあるメーカーなので買いましたもう200円ぐらい安ければ最高ですね

有限会社鈴木 様2021-04-28
用途:
シグナス2型4期モデル台湾仕様FI
対象商品:
09991134

に使用。
エンストでIGコイルと一緒に交換しましたが結果両方とも物の製品の異常ではありませんでした。
特にこれといった変化はありませんでした。

2016-08-06
用途:
プラグキャップが漏電したので交換しました。
対象商品:
09991134

色が良いのと、NGKだから信頼感があります。

2020-01-27
用途:
プラグキャップ交換
対象商品:
58117254

NGKの文字が白く刻印されているものだと購入しましたが無かったので-1ポイント。見えない部分なのであまり気にせず使いました

2017-08-23
用途:
アドレスV125GアドレスV125G補修
対象商品:
58117516

問題なく使用できますが、純正より長さが少し長いです。

1人が参考にしています
株式会社吉野商事 様2016-10-30
用途:
バイク修理
対象商品:
58117184

品番LBEPKのモデルは抵抗が入っていないのでパワーアップが期待できる。値段も安くて良い。

2016-06-21
用途:
古いバイクのメンテナンス
対象商品:
58117071

旧車の整備をしていたら、プラグキャップに浸水防止用のゴムが無くなっていたので交換用に購入しました。
製品は問題なく取付でき機能しています。

2016-06-20
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58117114

プラグキャップのネジタイプから、ターミナルナットにはめ込むタイプに変える為に購入。
プラグもプラグキャップも、NGKの品質の良さに満足しています。

2016-04-26
用途:
バイクの修理
対象商品:
58117272

いろんなタイプがある中で、オーソドックスなのを選びましたが、ピッタリでした。
さすがNGKです。

2017-04-24
用途:
バイクに
対象商品:
58117087

古いバイクを整備しているため、信頼のNGK製品を選びました。

市川商店 様2016-11-04
用途:
エンジンの始動
対象商品:
09991116

AF28 Dioに取り付けました。問題なく動いています。

2016-06-10
用途:
バイク修理
対象商品:
58117516

パーティングラインバリが大きく、とても気になるので、ゴム装着部分のみバリ取りをしました。(性能に影響あるかはわかりませんが・・・・)それ以外は良い製品だと思います。Made in Japanであることもうれしいです。

2020-12-18
用途:
DPR7EA-9から二極プラグDPR8EKC使用に必要
対象商品:
58117132

DPR7EA-9から二極プラグDPR8EKC使用に必要なため購入。
現行品はNGKの白字がコストカットのためか空白で
本体色と同色。

2016-08-28
用途:
古いバイクの修理に使用
対象商品:
58117062

古いバイク(2ストローク80CC)の修理に使用しました。単なる修理のつもりだったのですが、交換しただけでアイドリングが安定しエンジンの吹け上りも良くなりました。今後はこのパーツも定期的に交換しようと思います。

2015-11-29
用途:
通勤車のメンテナンス
対象商品:
58117114

グランドアクシスに使用。問題なし。調子良いです。

2016-08-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
58117062

プラグキャップの挿入が甘くなり、LB05Eを購入。 焼け具合を確認するのに数回抜き差ししただけで、走行中に抜ける現象が発生。ターミナルキャップ付きにしたくLB05Fを購入したがネジタイプ。(仕様を確認したが!!) 今回、LB05EHを注文やっと希望通りのものでした。

2015-10-24
用途:
バイクのプラグキャップ
対象商品:
58117132

振動が大きいエンジンのバイクなので、通常のねじ対応型では1年ももたずにガタが大きくなり交換が必要でした。そこで、このタイプのはめ込み式ではこのようなことがないと思います。まだ使いはじめてまもないですが、その効果に期待したいです。

2017-02-23
用途:
バイクの整備
対象商品:
58117184

使っていてまったく問題もなく、NGKだから信頼感があります。

2020-02-16
用途:
劣化部品の交換
対象商品:
58117087

低年式のオートバイに使用、雨に降られるとプラグキャップのリークで
エンジンが不調に、、、元の雰囲気を壊さないように黒いゴム製の
ものを選択しました 取り付けは、ねじ込むだけなので端子をカシメる
手間も無く簡単でNGKなのであんしん。

2018-03-30
用途:
旧車のレストア
対象商品:
58117516

NGKロゴマーク以外は純正のものと全く同じ形状でで価格は約1/3。