- 用途:
- スーパーカブ90のメンテナンス時
- 対象商品:
-
09990601
スーパーカブにはこのプラグが一番よい。イリジウムプラグをつけていた時期もあったが、今はコスパの良い本品のみを使用している。
1人が参考にしています
- 用途:
- 安く買えて良かった。
- 対象商品:
-
09990653
バリオス2のプラグとして使用しました。
プラグはやっぱり信頼のNGKですね。
- 用途:
- カワサキ ゼファー1100のプラグ交換
- 対象商品:
-
09990653
ゼファー1100のエンジン不調でプラグ交換 ゼファー1100は4気筒なのですが1気筒あたり2本のプラグを使用するため8本プラグを装着。 ガソリンがかぶって3番プラグが濡れていた為エンジンが不調でバックファイアばかりで1気筒が吹けなかったが、交換後は問題なくエンジン吹け上がり現在は快調にエンジン始動、走行できています。通常の4気筒エンジンならプラグ4本なのであまり価格が気にならないですが8本仕様なのでモノタロウの特売日に購入できたので全8本毎交換します。他店はそんなに割引してないのでモノタロウの特売日に購入できて良かったです。
リピーターとしての希望は
3,500円以上で送料無料じゃなくて2,000円以上で送料無料にして欲しいです!
2人が参考にしています
- 用途:
- カブのメンテナンス
- 対象商品:
-
09990601
10%割引で購入、ネット注文出来て非常に便利です。
- 用途:
- バイクのメンテナンスなど
- 対象商品:
-
09990714
対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
-
09990635
小型のスクーターとかに使うので 十分です 安いしまめに交換した方がいい。
- 用途:
- ストック
- 対象商品:
-
09990531
走行なな関してのプラグは定番のこれですかね。
もちろんの事、不具合へありません。
- 用途:
- 125CCバイクのプラグ交換
- 対象商品:
-
35016563
CG125のプラグとして使っています。
マニュアルに従い、8000km走行毎に交換しています。
1年間の平均燃費は58km/Lと満足しています。
電極の消耗も然程ではなく、満足しています。
何よりも一本500円以下と安いのが良いですね。
- 用途:
- バイクの点火プラグ
- 対象商品:
-
09990671
特価で買うとお得で助かります。
商品も何の問題もないです
- 用途:
- スーパーカブ70に使用
- 対象商品:
-
09990601
安心のNGK。安く購入できるので、1年に1回交換しています。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
-
35017053
いつも利用させてもらっています。
ストックパーツとしても大変安くて、助かってます。
又リピートします。
- 用途:
- オートバイ
- 対象商品:
-
46440949
リピ買い。性能は信頼のNGK製なのでOK!ハードに使う車両なのでプラグのへたりも少々早い。市販より安いのもいい。ストックが無くなったのでまとめて購入。
- 用途:
- 定期的に交換
- 対象商品:
-
09990601
アドレスV125のために使用しました。定期的に交換しているので、安く購入できて良かったです。
- 用途:
- 現行のプラグが交換時期なので、購入しました。
- 対象商品:
-
09990601
バイクショップや量販店で、購入するより安いし、お店に行く手間も省けるので、良いです~、
性能はNGKなので問題有りません。
hair make leve 様2022-02-27
- 用途:
- バイクのエンジン メンテナンス
- 対象商品:
-
09990644
いつも使用してます。特に問題なく、価格も安く長持ち
- 用途:
- バイクのメンテに
- 対象商品:
-
46440985
お客様のメンテで、プラグの熱価の番号を一番下げる為に注文しました。メーカー品なので、信用しました。価格も安く。満足しています。
- 用途:
- バイクのレストア時
- 対象商品:
-
35016983
カワサキGPZ400Rのレストアに購入しました。安く早く入手できて満足です。商品については一流メーカーですのでなんら問題ありません。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
-
09990723
機械修理に使用し、製品の出来も良く
価格も安く満足しました。
- 用途:
- スク-ターのメンテナンス
- 対象商品:
-
35016764
言わずと知れた ★国産【NGK】!当たり前の事が当たり前である事に感謝申し上げます。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
-
09990601
会社の所有するバイクのメンテナンスに使用しました。注文してから直ぐに届いてとても助かります。