スパークプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.78 (1,607件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
329 / 税込 362
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1,607件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-05
用途:
バイク整備の時
対象商品:
09990601

バイクの整備の際に必要で大変助かりました。 リーズナブルな価格で購入でき満足です。

2024-03-18
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
09990635

バイクのプラグ交換に使用、バイクが快調になりました。

2023-07-31
用途:
メンテナンス
対象商品:
09990802

モノタロウが最安値に近いです。いい買物が出来ました。

2023-07-16
用途:
オートバイ
対象商品:
09990696

アイドリングが不安定になったので観察してみたら外部が錆びてたので交換。アイドリングが安定し問題なし。

2023-05-15
用途:
エンジンポンプの交換
対象商品:
46440985

エンジンポンプがチョークを引かなくても一発でかかるようになりました。
とっても満足です。

2023-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990705

今はなかなか見つからない旧車のプラグ。ここにあって良かった!交換後はエンジンのアイドリングも安定し、吹けも良くなりました!

2023-03-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990732

イリジウムプラグも使用したこともありますが通常プラグでも使用感は全く変わりません。4気筒だと1本あたり700円の価格差がありますので2800円の節約になります。1万キロ走行毎に交換した方が経済的で安心できます。

2023-03-10
用途:
ZX-14Rのプラグ交換に使用
対象商品:
32125186

純正品であり問題なく使用できています。私のバイクは、17000Kmほど走ったところで低速時にエンジンが不規則に爆発するようになり交換しました。交換後は元の状態に復帰しきした。

山口商店 様2023-03-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990635

ここ2年放置に近かった子供のビーノ用に購入
NGKですので信用しています。
ホームセンターで700円程しますが安価で買えるのはうれしいですね。
一緒に私のアドレス110用プラグも買っときゃよかった・・・

2023-04-13
用途:
スーパーカブ50毎年の整備
対象商品:
09990601

スーパーカブ50のプラグは1年に1度交換してるのでリピート購入です。

2024-01-05
用途:
スーパーカブに使用
対象商品:
35563351

メーカー指定のプラグで安定して信頼できるプラグです。

1人が参考にしています
2023-05-23
用途:
スーパーdio用
対象商品:
09990461

近くのホームセンターにはないプラグです。安いので、まとめ買いが出来て助かります。

2023-04-05
用途:
ヤマハ ビーノ交換用
対象商品:
09990635

15000km走ったので、交換しました。エンジンが安定しました。安くて良かったです。

2024-01-16
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
35016685

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

2023-05-13
用途:
スーパーカブのプラグ交換用
対象商品:
35017421

予備も含めて購入しました。安心の日本メーカーですね。

2023-03-23
用途:
SA36Jジョグに
対象商品:
09990635

SA36Jジョグ用に購入しました。イリジウムに交換しようかと思いましたが、クーラント漏れのあとなので、普通のタイプでしばらく様子見て何もなければイリジウムに交換しようと思います。様子をみるには、お手頃価格で購入できるので満足していますが、性能としては普通なのでこの評価にしています。

2023-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
09990531

安心のNGKプラグ、2ストバイクの消耗品として愛用しています。

2023-01-13
用途:
zx12-r純正プラグ交換用
対象商品:
35016877

カワサキzx-12r純正交換用プラグ、サービスマニュアルによるとこのプラグ以外は性能が低下するとのこと。1万キロ使用で低速不調になったため交換。プラグギャップを0.7から0.9の間で調整するように指示があるため、シックネスゲージで測定し、調整しなければならない、新品は0.5以下になっている。交換後は音からして違う、アイドリングから安定して低速から開けても非常に加速が良くなった。

2人が参考にしています
2023-03-23
用途:
原付バイク
対象商品:
35016204

世界のNGKでこれが酒井標準。イリジウムよりただのNGKで十分。

1人が参考にしています
2023-02-23
用途:
バイクのプラグ交換
対象商品:
35016563

アドレス125 (dt11a)のプラグ交換に使用。純正と同じ物なので問題なく交換出来た。