高耐久ラッカースプレーのレビュー

平均満足度 4.58 (362件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
アサヒペン
779 / 税込 857
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き) 【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
362件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-28
用途:
オートバイのスプリングを塗装しました
対象商品:
10084435

錆びだらけのサスペンションスプリングに使ってみました
ワイヤーブラシで軽く擦って、パーツクリーナで脱脂してから塗ったのですが、とても塗りやすく、薄く3回塗りで仕上げましたが、使用しても特に剥がれる様子も無く、
綺麗なスプリングになりました
ラッカーの為、ヨゴレ落としにはパーツクリーナーは使えませんが、シリコンスプレーで手入れをしていますが、美観を保っています
とても塗りやすく、また使用するならこのスプレーを使いたいです

2017-08-07
用途:
自転車ヘルメットの塗装

塗膜が安定しており、密着性が高い。泡立ちなどの問題も発生せず、極めて良い。

2025-02-13
用途:
かなり温めたら

冬の気温の低い所で使ったので ゆず肌が酷くて 湯せんしたら 少しはマシになりました

2018-02-23
用途:
鉄部への塗装
対象商品:
10084453

とりあえず塗装してみて、垂れにくさは確かにあります。ただ、けっこう透けるというか、下地の隠蔽力はあまり無いです。それで何度も重ね塗りする必要があります。垂れないんだからもっと一気に塗っても良かったのかな…? 耐久性についてはこれからなのでまだ評価できません。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
ポーチ灯の再塗装
対象商品:
10084496

通常のラッカースプレーでなく、シリコン変性で耐候性があるようで
価格が2倍だが、2倍長持ちを期待する

1人が参考にしています
2017-06-24
用途:
機械の塗装に使用
対象商品:
10084487

作業機械の塗装に使用しました。
近所で購入するよりも安く手に入り、満足しています。

2024-02-19
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
10084462

全代的に色の、乗りがわるいです。速乾性と書いてあるが、速乾性では無く塗料が垂れる。とても、使いにくかった!

2017-05-11
用途:
ラッピング看板の補強
対象商品:
10084487

とても良い感じです。古い看板も復活しました。これからも使いたいと思っています。

株式会社遠藤製作所 様2017-05-02
用途:
工場のライン引き用
対象商品:
10084392

工場のライン引きように使っています。耐久性もよく値段も満足いく価格です。

エクステリア津田 様2017-04-19
用途:
自動販売機の白色塗装の補修。
対象商品:
10084383

意外に白の部分に塗っても周り色と同じに感じるので、少しの錆なら落として直接塗っても目立たず出来るので助かります。過去にも同じ用途で買った事が有りましたので、リピートです。

2017-04-06
用途:
鉄製の棚の塗装
対象商品:
10084505

結構綺麗に塗れたので満足しています。乾くのも非常に速く手便利。ガスの抜き方等、説明書きが絵を交えて缶に書かれていて親切だと思いました。また使用します。

2019-07-17
用途:
鉄加工品の塗装に使用
対象商品:
10084435

塗料の定着は良さそうな気がするが 今の時点では耐久性は判断できない

リペアショップ薬園台 様2018-02-22
用途:
ちょっと見では良さはわかりませんが
対象商品:
10084435

吹き付けた直後はあまり商品差は分からないので評価は難しいです。タイトルにもあるように耐久性に期待して購入しました。まだ評価は難しいですね。

2016-12-11
用途:
除雪機
対象商品:
10084435

除雪機塗装で黒とクリアをけっこう利用してます。品は良いと思います。厚塗りもできます。ダレは塗装者の技術(腕、気温など)によって左右されるのですが、これは素人の私でも少しの注意を払えば割と上手にぬれますよ。基本、缶を十分に温めてに注意を払ってます。
もう100円でも50円でも安いと「★5」ですね!ですが、今のところこれが価格と品質で気に入っています。

2017-01-20
用途:
自車メンテナンス
対象商品:
10084496

自分のバイクのメンテナンス用に、とても良かったです。

2016-10-31
用途:
模型の塗装
対象商品:
10084496

垂れが、ほとんどなくて良いです。
乾いた後、普通のラッカーのように爪でひっかいても、簡単に剥がれることがないです。
艶消しクリアを吹けば更に塗膜強度が上がり剥がれなくなって良いです。

2018-06-14
用途:
塗装
対象商品:
10084496

モノタロウで購入するのが最安値でしたので利用しました。

2017-10-14
用途:
屋外使用の木製踏台塗装
対象商品:
18850353

ノズルが縦方向や横方向に変更でき広い部分、狭い部分での使い分けが可能、また楕円形にスプレーするので色むらなく塗装が出来た。乾燥も早く二度、三度塗りするも時間待ち苦痛が無く出来た。

2016-12-22
用途:
浴室の床が汚れたので、試しに使ってみました。
対象商品:
10084383

満足です。
高耐久を謳うだけあってスプレ-なのに簡単に剥がれないので、ちょっと感激しました。

2016-11-11
用途:
自転車の塗装
対象商品:
10084462

発色仕上がりは良かったです。
硬いものをぶつけたら、塗料が陶器を割れるように剥がれました。
下処理が悪くて剥がれたのかも。
金属に密着しやすい専用のプラサフが欲しいです。