ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.56 (757件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
¥ 939 ~ / 税込 ¥ 1,033 ~
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
757件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-23
用途:
車のブレーキ
対象商品:
32722514

価格のわりには量が多いのでいいと思います。無くなったら又買おうと思います。

有限会社カトウ 様2018-06-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32722514

安くても十分な性能だと思います。これからも使っていきたいと思います。

2018-09-16
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
32722514

軽自動車用として使用しました。
特に不具合もありません。

愛知オートベース 様2017-07-11
用途:
ブレーキオイルの交換時
対象商品:
32722514

国産車のブレーキオイル交換に使用しています。DOT4も使用しています。
安くて良い商品です。4L缶があれば、なお良いと思います。

1人が参考にしています
2017-10-06
用途:
街乗り、一般仕様には充分。
対象商品:
32722514

街乗り、一般仕様には充分。安価なので車検毎に交換しようかと思います。

2017-09-14
用途:
定期メンテナンスに
対象商品:
32722514

特別性能が上がるわけではありませんがお客様向けに
安価に交換できるので助かってます。

2023-04-29
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
32722514

商品は良いと思いますが、缶を立てたらグラグラするほど変形して届きました… あまり気分の良い物では無いので、缶に凹みがある場合がありますと説明に必要ではないでしょうか。

2018-04-29
用途:
ブレーキオイル交換
対象商品:
32722514

安いです。今のところ何の問題なく使えてます。品質に問題なければ満足です。

2017-12-06
用途:
車検整備
対象商品:
11065607

良いと思います。オイルの色は透明に近く制研製に似ています。

2017-07-13
用途:
マスターシリンダーオーバーホール
対象商品:
32722514

安さに釣られ使用してから約2年程度経ちますが、他社製品と変わらず性能を維持しています。今回マスターシリンダーのオーバーホールのため迷わず選びました。今後も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
2017-06-19
用途:
交換
対象商品:
32722514

注意したいのが規格です。
DOT-3、DOT-2などあるので調べて交換。
商品は満足です。

ガレージ くれよん 様2022-12-03
用途:
ブレーキ整備時
対象商品:
32722514

コストパフォーマンスは良好、ただ上部の口のところに何も仕掛けが無く、リザーバータンクへの注入時に切れが悪く容器の外部にフルードが流れる。

ケイズ自動車 様2017-06-05
用途:
車検整備
対象商品:
32722514

劣化しやすいので、小分けで安いのがとても助かります。

2017-07-29
用途:
ブレーキオーバーホールに使用
対象商品:
32722514

安価で問題なく使用出来ます。この価格ならマメにフルード交換出来て良いと思います。

2022-12-14
用途:
自動車に

値上げがひどい位に上がってます!地元の部品屋より高額でした。
高杉君です!

1人が参考にしています
2023-05-10
用途:
自働車のブレーキフルード交換時
対象商品:
32722514

商品のフタの部分が何かの衝撃で変形していた。一度開封したら次回から湿気が入りそうで心配です。

2017-09-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32722514

車検前の定期整備に使用中。安くて早く入手でき、助かります。

株式会社タフカンパニー 様2018-01-26
用途:
車のメンテ
対象商品:
32722514

良い物をお安くありがとうございます。しっかり使わせて頂きます。

1人が参考にしています
2017-04-26
用途:
バイクのフルード交換に
対象商品:
32722514

バイクのブレーキフルードの交換につかってます。

ドット3で充分なので安くて助かります。

1人が参考にしています
2018-03-14
用途:
保有車両整備等
対象商品:
32722514

安価にて購入できましたのでとても満足しております。