ブレーキフルードのレビュー

平均満足度4.56(757件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
ブレーキフルード
¥939~/税込¥1,033~

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

757件中 521~540件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32722514
2016-05-02
用途: ブレーキオイル交換

いつも使用しています。コスパが最高です。
DOT4も使用しています。

対象商品 : 32722514
2016-05-31
用途: エア抜き

安い、また購入したい。

対象商品 : 32722514
2016-08-01
用途: バイクのメンテ

まぁ普通に使えてると思います。

対象商品 : 32722514
2016-05-23
用途: トラック
渕瀬 牧場 様(農・林・水産業)

使用感は、解りません価格が安かったので使ってみました。今のところ問題無しです。

対象商品 : 32722514
2016-02-09
用途: 自動車整備

車検整備でのフルード交換用として使用します。私の使用状況からするとDOT4ほど必要ないと思いますので安価なDOT3を購入しました。価格面では満足なのですが缶に少し凹みがありましたので気持ちの良い状態ではありませんでした。性能が劣化している訳ではないので使用しますがその点が★-1と言ったところでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品 : 32722514
2016-04-22
用途: ブレーキフルード交換作業に使用

コストパフォーマンスが良いのでまめに交換できます。

対象商品 : 32722514
2015-02-28
用途: 車検

半分の500ml使用しました。なんの問題なく何回も使用して購入しています。

対象商品 : 32722514
2016-07-26
用途: 自動車のメンテ時
製造業

安価なのにしっかりした製品でした。

対象商品 : 32722514
2015-02-09
用途: ブレーキフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の安さで この商品で とても 満足しています この価格なら 小まめに交換可能なので 大変重宝しています

対象商品 : 32722514
2015-04-24
用途: ブレーキオイル交換

価格に満足 車検整備の時に使い易いです。

対象商品 : 32722514
2016-05-26
用途: 車整備時

安い割に品質に問題なく普通に使えます。

対象商品 : 11065607
2016-03-24
用途: 自動車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています価格が安く大変助かります。

対象商品 : 32722514
2016-02-03
用途: 定期点検時のブレーキフルード交換

自家用車のブレーキフルード交換に使用。
普通のDOT3なので汎用性高く、殆どの整備工場はこれだけで事足りるのでは?

対象商品 : 32722514
2015-07-06
用途: ブレーキオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので、惜しみなく使える。

対象商品 : 32722514
2016-03-07
用途: 車検時のブレーキオイルの交換
森本オート販売 様

安心して使用できるブレーキオイル

対象商品 : 32722514
2016-01-14
用途: ブレーキオイル在庫

これで二回目の缶の凹み かなり激しく凹んでいました。以前オイルも同じです。送付で凹みが気になる方はおすすめ致しません。
店頭在庫の為 問題なく使用はしています。

対象商品 : 32722514
2016-10-15
用途: 自家用車用に

車検前の整備にDIYで交換しました、普通に使うには問題なさそうです。

対象商品 : 32722514
2019-01-22
用途: 車のメンテナンス

低価格なので規格を信じて購入しています。何度か使用していますが別に何の問題も有りせん。

対象商品 : 32722514
2016-02-20
用途: 新規購入

価格、品質ともに満足。

対象商品 : 32722514
2016-02-05
用途: 車検用のブレーキオイル交換

安いので助かっています。他と遜色ないと思います。