ブレーキフルードのレビュー

平均満足度4.56(757件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
ブレーキフルード
¥939~/税込¥1,033~

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

757件中 581~600件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32722514
2014-12-12
用途: 車検整備

満足です。また購入します。

対象商品 : 32722514
2016-08-26
用途: 自家用

同時注文のバールと同梱され、バールの下に在ったので、プチプチで包装されていても缶が大きく凹んでいた。ブレーキ液が漏れていたら、同梱商品が全滅するところだった。すぐ連絡して返品交換、余計な手間が掛かった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 32722514
2014-12-03
用途: 自家用車エア抜き

価格がリーズナブルで使用も問題ありません。

対象商品 : 32722514
2014-11-21
用途: ブレーキオイル交換
黒田農園 様(農・林・水産業)

安くても大変良いブレーキフルードで満足しています。市販の半額くらいですが品質は問題なしです。これからもずっと使っていきたいです。

対象商品 : 32722514
2016-07-14
用途: フルードの質以前の問題。。。
サービス業

届いてから数日そのままにしていましたら、段ボールにシミが。。
フルード液が漏れてきている!それもキャップからではなく上部円柱の接合部分から。。コスト下げる為に容器の品質まで、下げ過ぎですww。一緒に入っていた商品までベトベトになりました。交換はその商品のみ(ーー;)応じてもらえましたが、開封してたモノタロウTシャツは死亡しました><。もしそのまま気付かずドボドボ出ていたら。。ブレーキフルードは塗装を痛める程劇液だと聞いてますから、ぞっとしました。購入した方は、送付されてきた状態の寝かせたままで保存せず、すぐに直立させて保存することをオススメします。ほんとコスパ高いですが、危険な容器なので即利用するか保存方法に気を付けてください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
再発防止のため、現在このようなことが起こりうる原因等を確認中です。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 32722514
2014-02-01
用途: 交換作業

車2台分のブレーキオイル交換量を気にしなくてできました。透明フルードの為、劣化時期が確認しやすいです。

対象商品 : 32722514
2014-07-18
用途: クラッチ、ブレーキオイルとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色が着いているので、液量の確認が容易でとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 32722514
2014-02-08
用途: 自家用車の整備
農・林・水産業

ブレーキキャリパのピスト交換時に使用しました。
コスパも高く、作業後1万キロ以上走行しましたが問題なく良好。
次回も購入予定です。

対象商品 : 32722514
2014-07-14
用途: ブレーキオイル交換

特に問題なく交換できました。
コストパフォーマンスもよいと思います。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 32722514
2014-04-12
用途: 車のブレーキ

ブレーキオイルは減っていたりしますね、このボトルだと、1~2年は持ちそーです。良い買い物ができました。

対象商品 : 32722514
2014-09-14
用途: 車検・保守

純正品と同等で問題なく使えます、値段も満足です。

対象商品 : 32722514
2013-05-04
用途: ブレーキフルード交換

安いので完全に綺麗になるまで量を気にせず交換できる。次回も購入します。

対象商品 : 32722514
2014-05-22
用途: ブレーキオイル交換

品質もよいと思います

2人が参考にしています
対象商品 : 32722514
2013-01-26
用途: ブレーキ整備
okuno_project 様

注文から入荷が速いため、重宝している。また、安価なのでマメに交換ができる。通常の使用には十分で問題はありません。

対象商品 : 32722514
2014-07-28
用途: 車検整備

安価で満足!

対象商品 : 32722514
2014-12-06
用途: ブレーキフルード交換
農・林・水産業

交換後3か月ですが、交換前となんら変わりなく問題ありません。
コスパのいい商品です。

対象商品 : 11065607
2014-05-26
用途: 車検での交換
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。

対象商品 : 32722514
2013-07-26
用途: 車検時に使用
個人のお客様

今まで使っていたブレーキフルードより安いので、非常に助かってます。
これからも続けて購入します。

対象商品 : 32722514
2015-05-09
用途: ブレーキフルードの交換

交換後、実際に走行してみましたが、特に問題ありません。通常の使用では、十分だと思います。

対象商品 : 32722514
2013-01-31
用途: 自家用車のメンテナンスに使用

マイカーの維持管理に使用しています。自分で交換していますが特に問題もなく満足して使用しています。次回も購入予定です。